powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Здравоохранение (4530 views - Medical & Health)

Здравоохране́ние — государственная отрасль, организующая и обеспечивающая охрану здоровья населения. Представляет собой совокупность мер политического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание здоровой жизни и предоставление медицинской помощи при ухудшении здоровья. Для этого создаются специальные социальные институты.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Здравоохранение

Здравоохранение

Здравоохране́ние — государственная отрасль, организующая и обеспечивающая охрану здоровья населения[1].

Представляет собой совокупность мер политического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание здоровой жизни и предоставление медицинской помощи при ухудшении здоровья. Для этого создаются специальные социальные институты.

Основные принципы охраны здоровья граждан

  • соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
  • приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
  • приоритет охраны здоровья детей;
  • социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
  • ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
  • доступность и качество медицинской помощи;
  • недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
  • приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
  • соблюдение врачебной тайны.

Ключевые показатели финансирования системы здравоохранения в России

Данные доклада ВОЗ «Мировая статистика здравоохранения 2010» по ключевым индикаторам финансирования системы здравоохранения в России в 2008 г.:

  • Расходы на здравоохранение — 4,8 % от ВВП
  • Доля государственных расходов на здравоохранение — 64,3 % от общей суммы расходов
  • Доля частных расходов на здравоохранение — 35,7 % от общей суммы расходов
  • Суммарная доля государственных расходов на здравоохранение — 9,2 % от общего годового бюджета России
  • Доля расходов, оплаченных непосредственно населением — 81,3 % от суммы частных расходов
  • Суммарные расходы на здравоохранение на душу населения — 985 международных долларов по паритету покупательной способности
  • Государственные расходы на здравоохранение на душу населения — 633 международных доллара по паритету покупательной способности
  • Частные расходы на здравоохранение на душу населения — 352 международных доллара по паритету покупательной способности

Этапы развития здравоохранения в России

  • Приказная медицина
  • Земская медицина
  • Городская медицина
  • Сельская медицина

Приказная медицина

  • 1632 г. — появляется Аптекарский приказ. В его задачи входило оказание медицинской помощи царской семье и приближенным боярам.
  • 1714 г. — Аптекарский приказ переименован в Аптекарскую канцелярию.
  • 1775 г. — по указу Екатерины II в результате реформы гражданского управления создана приказная медицина. Документ, регламентировавший работу медицинских учреждений — «Примерное положение для учреждений больниц», состоявший из трех частей: меры по содержанию больных; перечень показаний госпитализации; перечень критериев для лиц, работающих в больницах.

Основные направления деятельности приказов:

К недостаткам приказной медицины относились: нехватка материальных средств, медицинских кадров (часто приглашались иностранные специалисты), низкая доступность и качество медицинской помощи.

Земская медицина

Возникла в эпоху реформ Александра II. Земского положение, введённое в 34 губерниях в 1864 г послужило началом этого периода.

Развивалась в два этапа:

  • становление медицинской помощи — когда медицинская помощь не была закреплена за конкретным медицинским учреждением, она предоставлялась на обширной территории, а сама помощь была платной;
  • стационарная медицинская помощь — в этот период заложен этапный принцип предоставления медицинской помощи: фельдшерско-акушерский пункт → сельская участковая больница → уездная больница → губернская больница.

Развивается родовспоможение, санитарная статистика и противоэпидемическая деятельность.

Городская медицина

К 1870-м годам «городское положение» позволило органам городского самоуправления организовывать медицинскую помощь горожанам и проводить санитарные мероприятия в городах. Акцент делался на малоимущих. Параллельно развивалась фабрично-заводская медицина.

После революции 1917 г. первый народный комиссар здравоохранения Семашко положил в основу нового здравоохранения СССР принципы земской и городской медицины.

Сельская медицина

От 1998 по нынешнее время.

См. также


Болезнь АльцгеймераАнатомияВскрытиеBaby powderКровьBlood bankДонорство кровиГемотрансфузияГруппа кровиКультуризмКофеинКонопляКлеткаКлеточная мембранаКлеточное ядроЦентриольКровообращениеContainer-based sanitationДиагнозБолезньDrug packagingDurable medical equipmentЭндоплазматический ретикулумФизические упражненияАппарат ГольджиЗдоровьеПешеходный туризмБольницаИнъекцияВнутривенное вливаниеРадостьКинезиологияKyphoscoliosisКифозЛабораторияЛизосомаMedical signМедицинаМикроскопМитохондрияНоровирусыЯдрышкоОрган (биология)ОрганеллыПациентМирное времяPercutaneous aortic valve replacementPhysical activityПолиовирусПрофилактическая медицинаПрогнозРетортаРибосомаСколиозСеротонинСтетоскопСимптомТаблеткиТерапия (лечение)Желудочковое вспомогательное устройствоЛихорадка ЗикаЛекарственное средствоCureМедицинское изделиеКадуцейCaduceus as a symbol of medicineФармацияМарафонМалярия

This article uses material from the Wikipedia article "Здравоохранение", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical