Ten artykuł od 2010-02 wymaga zweryfikowania podanych informacji. Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych. Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. |
Autoboty (ang. Autobots) – jedna z dwóch frakcji Transformerów powstałych po rozpoczęciu wojny domowej na Cybertronie (około 9 milionów lat p.n.e- uniwersum G1). Podobnie jak w przypadku Decepticonów, przynależność do frakcji nie jest obowiązkowa, jednak zazwyczaj do Autobotów dołączają Transformery będące wcześniej uciskane przez Decepticony lub po prostu niechcące kontynuacji wojny. Za pierwszego Autobota uważa się Alpha Triona. Obecnym przywódcą Autobotów jest Optimus Prime (seria G1). Ich potomkami są maximale.
Przywódca to bardzo ważna funkcja w kulturze Autobotów, dlatego nie może jej pełnić byle kto. O to, by wybrano na to stanowisko odpowiedniego Transformera, dba Rada Starszych, składająca się z najbardziej doświadczonych (i przede wszystkim nie walczących już czynnie) Autobotów. Od jej nominacji nie ma odwołań, jednakże można zakończyć bycie aktualnym przywódcą na trzy sposoby: -pełniący obecnie funkcję przywódcy Autobot umiera -obecny przywódca decyduje, że nie powinien dalej dowodzić i ustępuje -przywódca zostaje odsunięty od funkcji przez Radę Starszych.
Poniżej znajduje się lista znanych do tej pory przywódców Autobotów:
- początkowo dowódcą miał być Jacu dlatego logo Autobotów ma kształt jak jego głowa
This article uses material from the Wikipedia article "Autoboty", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic