Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
truetrue
Ten artykuł od 2016-07 wymaga zweryfikowania podanych informacji. Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych. Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. |
Jednoręki bandyta (inaczej: maszyna wrzutowa) – maszyna hazardowa dobierająca losowe konfiguracje różnych symboli (najczęściej są to owoce, w języku angielskim urządzenia te są nazywane fruit machine[1]). Wygrana następuje w momencie ułożenia się w jednym rzędzie identycznych znaków. Gra się na określone stawki, które przeliczane są na pieniądze. Im wyższa stawka, tym większy mnożnik lub więcej punktowanych linii.
W Polsce legalne automaty hazardowe tego typu pojawiły się w latach 70. XX wieku w salonach gier (nie było wtedy jeszcze w Polsce kasyn, ale te salony były ich namiastką).
Standardowy podział automatów typu Jednoręki bandyta:
Pierwsza wersja jednorękiego bandyty została wprowadzona do pubów w Nowym Jorku w 1891 roku przez firmę Sittman and Pitt[2] i była bardzo prosta w swej formie. Po wrzuceniu monety w otwór maszyny należało pociągnąć za dźwignię, która uruchamiała walce z symbolami kart do gry. Nagrodą za trafienie zwycięskich symboli był darmowy drink lub cygaro od barmana.
Zasadniczą zmianę w maszynach wrzutowych wprowadził w roku 1895 Charles Frey[2], którego uważa się za ojca jednorękich bandytów. To on opracował automat do gry Liberty Bell (ang. Dzwon Wolności) z charakterystycznym symbolem dzwonka, który obecny jest w jednorękich bandytach do dziś. Automat Freya posiadał 3 walce i 5 różnych symboli: podkowę, karo, kier, pik i dzwonek. Najwyższą możliwą nagrodą w grze było 50 centów a aby je wygrać należało ułożyć w jednym rzędzie 3 jednakowe symbole. Oryginalna wersja jednorękiego bandyty autorstwa Charlesa Freya znajduje się w Muzeum Stanu Nevada w Carson City.
Początkowo grę na jednorękich bandytach traktowano jako rozrywkę i okazję do zabawy, nie jako sposób na zarobienie pieniędzy. Przykładem tego jest automat do gry, w którym nagrodą były owocowe gumy do żucia marki Bell-Fruit. W automacie tym wykorzystano symbole owoców (poszczególnych smaków gumy do żucia) oraz logo firmy, podłużny napis BAR, które używane są w wielu jednorękich bandytach do dzisiaj.
W roku 1963 amerykańska firma Bally wprowadziła na rynek maszynę wrzutową o nazwie Money Honey. Był to pierwszy elektromechaniczny automat do gry oraz pierwsza maszyna, która wypłacała wygraną automatycznie. Do automatu tego typu możliwe było wrzucenie więcej niż jednej monety, co pozwalało na grę za wyższą stawkę.
Maszyny typu Jednoręki bandyta stały się na tyle popularne, że wprowadzono je do kasyn naziemnych celem przyciągnięcia nowych klientów. Obecnie[kiedy?], w dobie kasyn internetowych, powstało wiele firm specjalizujących się w tworzeniu wirtualnych automatów do gry. Najpopularniejszymi dostawcami gier są: Microgaming, Novomatic oraz Net Entertainment.
Obecne automaty slotowe, zarówno te znajdujące się w Las Vegas, jak i te, które znajdują się w kasynach internetowych dzielą się na wiele różnych typów. Można je podzielić na:
Oprócz tego warto nadmienić, iż główny motyw wielu automatów jest oparty na bohaterach z filmów, artystach, czy programach telewizyjnych. Nowoczesne gry slotowe pozwalają na postawienie w rozgrywce różnorodnych kredytów.
Niemniej najczęściej spotykaną praktyką jest możliwość stawki od jednego do piętnastu punktów na każdą linię. Wyżej opisane urządzenia noszą nazwę tradycyjnych automatów wrzutowych. Niniejsze maszyny słyną z możliwości wylosowania ogromnej liczby symboli, a także gier bonusowych.
Między innymi te cechy mają wpływ na tak dużą popularność automatów slotowych. Warto dodać, iż w przyszłości planuje się stworzenie urządzeń hybrydowych. Takie automaty będą wyposażone w elementy urządzeń elektromechanicznych oraz maszyn wideo [1].
This article uses material from the Wikipedia article "Jednoręki bandyta", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank