Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||
Siedziba firmy Intel | |||
Forma prawna | spółka akcyjna | ||
Data założenia | 1968 | ||
Państwo | Stany Zjednoczone | ||
Siedziba | Santa Clara, Kalifornia | ||
Prezes | Andy D. Bryant | ||
Dyrektor | Brian Krzanich | ||
Branża | półprzewodniki | ||
Produkty | mikroprocesory pamięci flash płyty główne chipsety karty sieciowe karty graficzne | ||
Zatrudnienie | 106 700 osób (2014)[1] | ||
Przychody | 55,87 mld USD (2014)[1] | ||
Zysk operacyjny | 15,347 mld USD (2014)[1] | ||
Zysk netto | 11,704 mld USD (2014)[1] | ||
Aktywa | 91,956 mld USD (2014)[1] | ||
Kapitał własny | 55,865 mld USD (2014)[1] | ||
ISIN | |||
Symbol akcji | NASDAQ: INTC | ||
37°23′17,2″N 121°57′50,4″W/37,388100 -121,964000 | |||
| |||
Strona internetowa |
Intel – największy na świecie producent układów scalonych[2] oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Według badania waszyngtońskiej organizacji Good Jobs First koncern Intel otrzymał ok. 3,9 mld dolarów dotacji z programów federalnych i stanowych w okresie 2010-2013 – jest to trzeci wynik wśród najbardziej dotowanych firm w USA[3].
Firmę Intel założyli 18 lipca 1968 Gordon E. Moore oraz Robert Noyce, a nazwa pochodzi od słów Integrated Electronics. Wkrótce dołączył do nich Andrew Grove, późniejszy wieloletni prezes firmy[4]. Siedziba główna znajduje się w Santa Clara w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Oprócz mikroprocesorów wytwarza między innymi płyty główne, chipsety do płyt głównych, zintegrowane układy graficzne, pamięci Flash, mikrokontrolery, procesory do systemów wbudowanych (embedded), sprzęt sieciowy (np. karty sieciowe, chipsety WiFi i WiMAX), systemy zarządzania pamięcią masową (SAN, NAS, DAS)[5]. O sile firmy stanowią zdolność projektowania zaawansowanych procesorów, których kolejne generacje zwiększają swoją moc obliczeniową zgodnie z prawem Moore'a oraz bardzo wysoki poziom zdolności produkcyjnych. Początkowo znana wśród inżynierów i technologów, dzięki przeprowadzonej w latach 90. udanej kampanii marketingowej "Intel Inside", sama firma oraz marka procesorów Pentium stały się powszechnie znane.
We wczesnym okresie działalności Intel produkował przede wszystkim pamięci RAM. Pierwszym procesorem był zaprezentowany w 1971 i4004. 10 lat później procesor Intel 8088 został wykorzystany przez firmę IBM do budowy komputera IBM PC. W 1985 Intel zaprzestał produkcji pamięci RAM ze względu na bardzo silną konkurencję i związany z tym stale zmniejszający się udział w tym rynku. W tym czasie procesory z rodziny x86 były już najważniejszym produktem firmy. W latach 90. Intel mocno inwestował w projektowanie nowych mikroprocesorów i promował rozwój rynku komputerów osobistych. Dzięki temu stał się dominującym dostawcą mikroprocesorów dla tych komputerów. Dziś jest jedną z największych na świecie firm działających na rynku IT. Na koniec 2006 zatrudniał 94 000 pracowników, a jego roczny przychód za 2006 rok wyniósł 31,5 miliarda dolarów. W 2005 wraz ze zmianą strategii marketingowej, Intel zmienił logo firmowe na nowe. Poprzednie logo było zaprojektowane w 1968 przez samych założycieli Intela.
Obecnie rodziny jej procesorów to: Pentium – wersje M (do laptopów), wersje podstawowe 2,3,4, wersja D – dwurdzeniowa, Celeron – wersje M (do laptopów) i D, Xeon i Itanium – procesory do serwerów, Core oraz Core 2 – procesory jedno-, dwu- i czterordzeniowe. Najnowsze procesory Intel: Core i9 cztero-, sześcio-, dwunasto-, i osiemnastordzeniowe; Core i7 sześcio- i czterordzeniowe oraz cztero- i dwurdzeniowe Core i5 i dwurdzeniowe Core i3, a także wersje "Mobile" przeznaczone do laptopów. Konkurencją są produkty firm AMD, VIA, IBM i Motorola.
Od sezonu 2014/2015 jest oficjalnym sponsorem katalońskiego klubu piłkarskiego FC Barcelona.
This article uses material from the Wikipedia article "Intel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good