powered by CADENAS

Social Share

Amazon

WALL·E (6832 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

WALL-E (stylizowany zapis WALL·E) – amerykański film animowany z 2008 roku wyprodukowany przez wytwórnię Pixar Animation Studios i Walt Disney Pictures, wyreżyserowany przez Andrew Stantona. Światowa premiera miała miejsce 27 czerwca 2008, natomiast polska wersja dubbingowana trafiła do kin 18 lipca 2008. Film zdobył uznanie krytyków. Według serwisu Rotten Tomatoes film otrzymał 96% pozytywnych recenzji. Jako pierwszy film animowany w historii został wyróżniony sześcioma nominacjami do Oscara. Od Akademii Filmowej otrzymał statuetkę dla najlepszego filmu animowanego. Łącznie z Oscarem, WALL·E otrzymał 47 prestiżowych nagród na festiwalach filmowych i muzycznych z całego świata. Film otrzymał pierwsze miejsce na liście "Best Movies of the Decade", największego amerykańskiego tygodnika TIME, która przedstawia najlepsze filmy w historii kinematografii według dekad. Został uznany przez amerykańskich krytyków filmowych za najlepszy film pierwszej dekady XXI wieku. W polskiej wersji językowej filmu pojawiają się napisy w języku polskim (np. na billboardach, opakowaniach produktów itp.). Oznacza to, że część scen filmu musiała być wyrenderowana ze zmienionymi teksturami. Akcja filmu dzieje się w 2815 roku.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

WALL·E

WALL·E

WALL·E

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Victor Navone).

Ten artykuł dotyczy filmu animowanego. Zobacz też: Wall-E, polski raper.
WALL·E
Gatunek animowany
familijny
science-fiction
komedia
Data premiery 27 czerwca 2008
18 lipca 2008
Kraj produkcji  Stany Zjednoczone
Język angielski
Czas trwania 95 minut
Reżyseria Andrew Stanton
Scenariusz Andrew Stanton
Jim Reardon
Muzyka Thomas Newman
Peter Gabriel
Zdjęcia Jeremy Lasky
Scenografia Ralph Eggleston
Montaż Stephen Schaffer
Wytwórnia Walt Disney Pictures
Pixar Animation Studios
Dystrybucja Walt Disney Motion Pictures Group
Forum Film Poland
Budżet 180 000 000 $
Nagrody
Oscar (dla filmu animowanego)

WALL-E (stylizowany zapis WALL·E) – amerykański film animowany z 2008 roku wyprodukowany przez wytwórnię Pixar Animation Studios i Walt Disney Pictures, wyreżyserowany przez Andrew Stantona. Światowa premiera miała miejsce 27 czerwca 2008, natomiast polska wersja dubbingowana trafiła do kin 18 lipca 2008.

Film zdobył uznanie krytyków. Według serwisu Rotten Tomatoes film otrzymał 96% pozytywnych recenzji. Jako pierwszy film animowany w historii został wyróżniony sześcioma nominacjami do Oscara. Od Akademii Filmowej otrzymał statuetkę dla najlepszego filmu animowanego. Łącznie z Oscarem, WALL·E otrzymał 47 prestiżowych nagród na festiwalach filmowych i muzycznych z całego świata.

Film otrzymał pierwsze miejsce na liście "Best Movies of the Decade", największego amerykańskiego tygodnika TIME, która przedstawia najlepsze filmy w historii kinematografii według dekad. Został uznany przez amerykańskich krytyków filmowych za najlepszy film pierwszej dekady XXI wieku[1].

W polskiej wersji językowej filmu pojawiają się napisy w języku polskim (np. na billboardach, opakowaniach produktów itp.). Oznacza to, że część scen filmu musiała być wyrenderowana ze zmienionymi teksturami.

Akcja filmu dzieje się w 2815 roku.

Opis fabuły

Od początku 21 stulecia korporacja Buy N Large Corporation (BNL) zarządzając Ziemią, doprowadziła do pokrycia powierzchni całej planety śmieciami. W roku 2105 ludność ewakuowano na czas operacji Miotła na luksusowy kosmiczny liniowiec pasażerski – Aksjomat. Roboty klasy WALL-E miały wszystko posprzątać i w ciągu pięciu lat uczynić Ziemię zdatną do życia. Plan upadł, kiedy Ziemię uznano za zbyt zatrutą i ludzkość musiała pozostać w kosmosie na kolejne siedem stuleci.

WALL-E jest – najprawdopodobniej – ostatnim z robotów, który przetrwał, wykorzystując części zepsutych jednostek. W ciągu siedmiuset lat wykształciła się u niego zdolność okazywania uczuć i myślenia, które popchnęły go m.in. do stworzenia kolekcji rozmaitości oraz udomowienia karalucha.

Pewnego dnia niedaleko jego "domu" ląduje prom kosmiczny należący do BNL, którego pasażerka, robot EWA, ma za zadanie skanować powierzchnię w poszukiwaniu roślin, aby dać odpowiedź na pytanie, czy możliwy jest powrót ludzi na Ziemię. Początkowo nieufna w stosunku do WALL-Ego, zaprzyjaźnia się z nim. Gdy WALL-E pokazuje EWIE swoje najnowsze znalezisko – zasadzoną w starym bucie roślinę – EWA odbiera roślinę WALL-Emu, wyłącza się, i zostaje zabrana przez prom kosmiczny. Nie chcąc rozstać się z EWĄ, WALL-E wspina się na prom kosmiczny. Statek startuje i leci przez kosmos na pokład Aksjomatu 05.

Bohaterowie

  • WALL-E (Wysypiskowy Automat Likwidująco-Lewarujący klasy E; ang. Waste Allocation Load Lifter – Earth Class) – główny i tytułowy bohater, robot zbierający śmieci i kompresujący je w kostki (które potem układa w wieże). Jest ciekawski, uroczy i bardzo samotny – za jedynego towarzysza ma karalucha Hala. Potrzeby innych, zwłaszcza EWY, przedkłada ponad własne.
  • EWA (EWaluator Adaptacyjny; ang. EVE, Extraterrestrial Vegetation Evaluator) – elegancko zaprojektowana sonda, przysłana ze statku Aksjomat.
  • Kapitan B. McCrea – kapitan Aksjomatu.
  • Autopilot „AUTO” – robot zawiadujący działaniem Aksjomatu. Szara eminencja, jego prawdziwe zadanie utajniono nawet przed kapitanem. W końcu na rozkaz kapitana ujawnia tajną wiadomość na temat zakończenia akcji "Miotła" bez sukcesu i wprowadzenie wytycznej A113. Zostaje przed zakończeniem filmu wyłączony przez kapitana. Postać nawiązująca do komputera HAL 9000 z filmu 2001: Odyseja kosmiczna.
  • M-O (Mikrobo Oczyszczator; ang. Microbe Obliterator) – robot czyszczący na pokładzie Aksjomatu. Zaprogramowany na obsesyjno-kompulsyjne pucowanie wszystkiego, co brudne.
  • Kurier – robot-pomocnik Kapitana i Autopilota. W skutek zaatakowania autopilota przez kapitana Aksjomatu, kurier został wyrzucony przez okno a następnie spadł prosto na pokład.
  • Karaluch Hal – „zwierzątko” WALL-E’go. Przedstawiony, zgodnie z popkulturowym obrazem karalucha, jako niezniszczalny.
  • WALL-A (Wysypiskowy Automat Likwidująco-Lewarujący klasy A, ang. Wastle Allocation Load Lifter – Axiom Class) – ogromne maszyny wyglądem przypominające WALL-E lecz dużo od niego większe. Ich zadaniem jest opróżnianie wysypiska śmieci na Aksjomacie. W filmie występują tylko dwa ich przedstawiciele.
  • Shelby Forthright – prezes BNL za XXII wieku. Jest bardzo optymistyczny i założył wytyczną A113 – „Autopiloci – wy rządzicie”.
  • Janusz – jeden z mieszkańców Aksjomatu. Podczas jechania na poduszkowym fotelu, mówi WALL-E’mu by zabrał jego picie. Mimo to robot tego nie robi a on wypada z fotela.

Oryginalny dubbing

Wersja polska

Wersja polska: SUN STUDIO POLSKA
Reżyseria: Waldemar Modestowicz
Dialogi polskie: Jan Jakub Wecsile
Dźwięk i montaż: Filip Krzemiński
Kierownictwo produkcji: Beata Jankowska
Opieka artystyczna: Mariusz Arno Jaworowski
W wersji polskiej udział wzięli:

oraz

i inni

Wyróżnienia

Oscary 2008

Złote Globy 2008

BAFTA 2008

Satelita 2008

Grammy 2009

  • najlepsza piosenka filmowaDown to Earth – Peter Gabriel i Thomas Newman (nagroda)
  • najlepsza aranżacja instrumentalnaDefine Dancing – Thomas Newman i Peter Gabriel (nagroda)
  • najlepszy soundtrack – Thomas Newman (nominacja)

Hugo 2009[2]

  • najlepsza prezentacja dramatyczna (długa forma) – Andrew Stanton, Jim Reardon i Pete Docter (nagroda)

Nebula 2008

  • najlepszy scenariusz – Andrew Stanton, Jim Reardon i Pete Docter (nagroda)
  1. WALL-E (2008) – Best Movies, TV, Books and Theater of the Decade (ang.)TIME.com, 29.12.2009 [dostęp 28 sierpnia 2010].
  2. 2009 Hugo Award Winners Announced (ang.). Hugo Awards, 2009-08-09. [dostęp 2016-04-24].

Linki zewnętrzne



This article uses material from the Wikipedia article "WALL·E", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic