Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Is this the most creative bike rider on Earth? Tate Roskelley might just be a genius. SUBSCRIBE for more BMX videos: http://smarturl.it/SubToTCU Forgive the Upworthy-esque YouTube friendly title (no seriously I'm pretty embarrassed but I want to give this a decent chance of doing Tim Knoll numbers) and witness Tate Roskelley. Tate's got just about the most original perspective on BMX you can imagine. I think years ago when Jim C said "I just want to see what's possible", Tate took his words at face value. His riding is less about making a statement and more about asking questions. What is a bike trick? What is a street spot? The answers aren't always pretty (I'm sure he isn't going to start riding around with his stem bolts loose full time) but they're always interesting and Tate is always having fun. Thanks so much to Elf for filming this, you are a god amongst men. SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL SITE: http://www.thecomeup.com TWITTER: http://www.twitter.com/thecomeup INSTAGRAM: http://www.instagram.com/thecomeupbmx FACEBOOK: http://www.facebook.com/thecomeupbmx FREE STICKERS: http://www.thecomeup.bigcartel.com
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Fabrizio Tarizzo).
| |||
Wyścig BMX | |||
Główna organizacja | Union Cycliste Internationale (UCI) | ||
Charakterystyka | |||
Rodzaj sportu | sport indywidualny | ||
Sport kontaktowy | tak | ||
Popularność | |||
Dyscyplina olimpijska | tak, od IO w 2008 | ||
|
BMX (ang. bicycle motocross) – nazwa roweru i rodzaju kolarstwa, które zostało zapoczątkowane w USA w latach 70.
Sport ten uprawia się na torach ziemnych ze sztucznie przygotowanymi przeszkodami, z użyciem rowerów na kołach 20-calowych lub 24-calowych (cruiser), posiadających wzmocnioną i bardzo uproszczoną (bez przerzutek) konstrukcję. Poza tym BMX-y mogą mieć dowolny typ konstrukcji, masę i geometrię.
Istnieją również mistrzostwa świata i puchar świata BMX (UCI BMX Supercross).
Zawody BMX są rozgrywane inaczej niż motocyklowe zawody przełajowe (tzw. motocrossu), choć mają kilka wspólnych cech. W jednym biegu równocześnie (pth) startuje ośmiu zawodników, z odpowiednio szerokiego pasa startowego, a następnie pokonują tor, który ma ok. 300–400 m długości. W trakcie widowiskowych zawodów często dochodzi do karamboli, jednak dzięki osłonom zawodników i stosunkowo niskim prędkościom wynikającym z samej konstrukcji rowerów BMX rzadko dochodzi do poważniejszych obrażeń zawodników.
Bardzo prestiżową imprezą jest Puchar Świata – UCI BMX Supercross, których cechą charakterystyczną jest 8-metrowa rampa startowa, oraz większe przeszkody. Udział w tych zawodach mogą brać zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
BMX zadebiutował jako dyscyplina olimpijska w Pekinie w 2008 r. Pierwszym mistrzem został Łotysz Māris Štrombergs, a mistrzynią Francuzka Anne-Caroline Chausson.
Mniej znane w Polsce, lecz cieszące się długą tradycją są zawody BMX freestyle odbywające się przy okazji corocznego festiwalu sportów ekstremalnych X Games. Zawodnicy mogą spróbować swoich sił w jednej z 4 kategorii
W całej Polsce, głównie w większych miastach w okresie letnim odbywają się zawody BMX do bardziej znanych imprez należą: Baltic Games, Wąchock Jam czy też Mistrzostwa Polski BMX odbywające się corocznie w Białymstoku.
Współcześnie nazwa BMX zmieniła trochę znaczenie i oprócz BMX w rozumieniu UCI, do sportu tego zalicza się również:
We wszystkich tych odmianach freestyle’u odbywają się międzynarodowe zawody na całym świecie.
This article uses material from the Wikipedia article "BMX", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht