powered by CADENAS

Social Share

Samolot (14035 views - Transportation - Air Water Earth)

Samolot – załogowy bądź bezzałogowy statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników. Wyróżnia się dwa rodzaje napędów: śmigłowy, w którym moment obrotowy silnika zamieniany jest na ciąg za pomocą śmigła; do takiego napędu stosuje się silniki tłokowe lub turbinowe, odrzutowy, w którym ciąg wytwarzany jest bezpośrednio w silniku; zwykle stosuje się silniki turboodrzutowe, silniki rakietowe wykorzystywane są głównie w konstrukcjach eksperymentalnych lub jako napęd pomocniczy przy starcie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Samolot

Samolot

Samolot
Ten artykuł dotyczy statku powietrznego. Zobacz też: Wielkopolska Wytwórnia Samolotów "Samolot".

Samolot – załogowy bądź bezzałogowy statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.

Wyróżnia się dwa rodzaje napędów:

  • śmigłowy, w którym moment obrotowy silnika zamieniany jest na ciąg za pomocą śmigła; do takiego napędu stosuje się silniki tłokowe lub turbinowe,
  • odrzutowy, w którym ciąg wytwarzany jest bezpośrednio w silniku; zwykle stosuje się silniki turboodrzutowe, silniki rakietowe wykorzystywane są głównie w konstrukcjach eksperymentalnych lub jako napęd pomocniczy przy starcie.

Historia samolotu

Ludzie od niepamiętnych czasów marzyli o lataniu. Na podstawie obserwacji ptaków Leonardo da Vinci (1452–1519) zaprojektował pierwszą lotnię. Pionierzy latania, tacy jak Niemiec Otto Lilienthal (1848–1896), udowodnili, że szybowiec może wynieść człowieka w powietrze.

Pod koniec XIX w. wielu wynalazców próbowało skonstruować samolot, czyli szybowiec z napędem. Udało się to dwóm Amerykanom braciom Orville’owi (1871–1948) i Wilburowi (1867–1917) Wrightom, którzy zbudowali samolot poruszany silnikiem spalinowym i w 1903 roku dokonali pierwszego kontrolowanego przelotu[1]. Trwał on 12 sekund. Tego samego dnia bracia dokonali kolejnych trzech przelotów, w których samolot przeleciał 270 metrów, a najdłuższy lot trwał 59 sekund. Ten rok uznaje się za początek ery samolotów. Bracia Wright nie byli jednak pierwszymi, którzy zasłużyli się na polu budowy samolotów. Pierwszym człowiekiem, o którym można powiedzieć, że podróżował na pokładzie samolotu, był Clément Ader (1841–1925), który wzniósł się maszyną napędzaną silnikiem parowym.

Pierwsze prace nad silnikiem odrzutowym prowadzono w latach 30. XX wieku. Silniki tłokowe okazały się niezbyt przydatne przy dużych prędkościach oraz na znacznych wysokościach, gdzie powietrze jest rozrzedzone. Potrzebny był nowy typ silnika. Już w latach 30. brytyjski inżynier Frank Whittle (1907–1996) opatentował projekt silnika odrzutowego, ale pierwszym odrzutowcem był niemiecki Heinkel He 178, poddany próbom w 1939 roku. Brytyjskie i amerykańskie odrzutowce pojawiły się niedługo potem, w czasie drugiej wojny światowej. Dzisiejsze tego typu samoloty mogą pokonać barierę prędkości dźwięku[2].

Polską nazwę „samolot” wprowadził Władysław Umiński[3][4].

Cechy konstrukcyjne samolotów

Ogólne określenie charakterystycznych rozwiązań zastosowanych przy budowie określonego samolotu. Mogą dotyczyć między innymi:

Zobacz też


Statek wodnyTransport kolejowyPociągKajakJachtUkład SłonecznyRakietaKosmonautaŚruba okrętowaFarman SportCaudronCoandă 1910Fokker SpinWright Model BSantos-Dumont 14-bisSupermarine SpitfireRowerStatek powietrznyScanEagleLockheed Martin F-35 Lightning IIPolikarpow I-180Boeing B-29 SuperfortressNieuport 17Tor wyścigowyBoeing 737 Next GenerationInżynieria transportuModel aircraftList of Star Wars spacecraftSamolot myśliwskiJunkers Ju 87Spyker (marka samochodów)WingPłatowiecŚmigłoAircraft flight control systemJet enginePodwozie (lotnictwo)Olga E. CustodioU.S. Air Force ThunderbirdsBusiness jetRadio-controlled aircraftSimple Plastic Airplane DesignGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconLockheed F-22 RaptorAirbusGlider (aircraft)Learjet 25Eurofighter TyphoonKokpit (lotnictwo)McDonnell Douglas MD-80RotorcraftUkład PiaseckiegoWirnik nośnySiła nośnaSiła ciąguOpór aero(hydro)dynamicznyCessna SkymasterCessna O-2 SkymasterPush-pull configurationSamolot dwubelkowyHawker HurricaneHawker FuryMesserschmitt P.1099Myśliwiec wielozadaniowyGrumman F6F HellcatEurocopter EC725Military helicopterMcDonnell Douglas F-4 Phantom IITwinjetSamolot ponaddźwiękowySamolot odrzutowySamolot myśliwsko-bombowyLockheed SR-71 BlackbirdSamolot rozpoznawczyFlight airspeed recordAirspeedTransonicPrędkość dźwiękuMcDonnell XF-85 Goblinde Havilland MosquitoNocny myśliwiecBoeing F/A-18E/F Super HornetSamolot pokładowyIAI KfirSamolot szturmowyDopalacz (lotnictwo)MiG-27Su-27Myśliwiec przewagi powietrznejSupermaneuverabilityGloster MeteorNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsWyścigi lotniczeMesserschmitt Bf 109Nadwozie samonośneAircraft canopyDassault Mirage F1Myśliwiec przechwytującyMcDonnell Douglas T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Eurocopter TigerŚmigłowiec szturmowyAirbus HelicoptersPaliwoBalonSterowiecGeneral Dynamics F-111InterdictorBombowiec strategicznySamolot walki radioelektronicznejTaktykaMQ-1 PredatorPrzemysł zbrojeniowyAGM-114 HellfirePocisk odrzutowyDirect Attack Guided RocketBoeing AH-64 ApacheArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterAntygrawitacjaPrzewaga powietrznaUnited States Air ForceSamolot pasażerskiLinia lotniczaFlightLotnictwoLądowanieStart (lotnictwo)Droga startowaLotniskoPort lotniczyŁadunek (transport)PasażerSchleicher K7JednopłatAeronautykaAircraft design processSpadochroniarstwoGrob G103a Twin IIAkrobacja lotniczaMechanik

This article uses material from the Wikipedia article "Samolot", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht