Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Tage Olsin).
Ten artykuł od 2010-08 wymaga zweryfikowania podanych informacji: Szablon przy okazji i w związku z wpisem w Zgłoś błąd. Należy podać (wiarygodne) źródła, najlepiej w formie dokładnych przypisów bibliograficznych. Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. |
| ||
Poker królewski w kierach | ||
Liczba graczy | minimum 2 | |
Zalecenia wiekowe | 18+[1] | |
Czas przygotowania | około minuty (potasowanie i rozdanie kart) | |
Czas gry | w zależności od liczby graczy | |
Złożoność reguł | Mała | |
Elementy strategii | Znaczące | |
Wymagane umiejętności | znajomość elementów rachunku prawdopodobieństwa oraz aspekty psychologiczne | |
Losowość | Istnieje |
W Wikimedia Commons znajdują się multimedia związane z tematem: Poker |
Zobacz w Wikicytatach kolekcję cytatów Poker |
Zobacz hasło poker w Wikisłowniku |
Poker – gra karciana, rozgrywana talią składającą się z 52 kart, której celem jest wygranie pieniędzy (lub żetonów w wersji sportowej) od pozostałych uczestników, dzięki skompletowaniu najlepszego układu lub za pomocą tzw. blefu. Liczba graczy przy jednym stole nie jest ograniczona, ale ze względów praktycznych nie gra się w więcej niż dziesięć osób.
Historia pokera nie jest jednoznaczna. Jako pierwszy grę w pokera opisał Jonathan H. Green w 1834 roku w książce J. HIldretha z 1836 roku, pod tytułem „Kampanie Dragoon do Gór Skalistych”. Dwa późniejsze dzieła literackie wskazują jednak, że gra mogła być znana jeszcze przed 1829 rokiem. Wspomnienia o pokerze w swoich zapiskach zawarł Jonathan H. Green (Przedstawienie sztuki i niedoli hazardu – 1843) oraz Joe Cowell (Trzydzieści lat wśród graczy z Anglii i Ameryki – 1844).
W 1864 roku pojawiają się pierwsze zapiski odnośnie Studa, czy też Stud-Horsa wymyślonego przez kowbojów i zaprezentowanego na terenach Ohio, Indiany i Illinois. Pierwszy w pełni oficjalny podręcznik pokera wydany został w roku 1904. Wtedy to R.F. Foster po zgromadzeniu informacji z posiadanych materiałów i wyników badań historycznych wydał dzieło pod tytułem Praktyczny Poker[2].
Pokerowych podwalin doszukiwać możemy się w niemieckiej grze Pochen, popularnej już w XV wieku. W kolejnych stuleciach trafiła ona do Francji gdzie znana była jako Poque, aby ostatecznie w mocno zmodyfikowanej wersji zdobyć sobie popularność na parowcach pływających wzdłuż Missisipi pod nazwą Poker. Tak naprawdę jednak nigdy nie dowiemy się, czy jej pomysłodawcy opierali zasady na wcześniej znanych grach, czy też stworzyli je od podstaw. Niektórzy badacze twierdzą, że w pokera grali Chińczycy, już ok. roku 900 n.e.; inni z kolei upatrują źródeł w hinduskiej grze ganjifa. Możliwe, że poker wywodzi się ze staroperskiej gry as nas, której reguły perscy żeglarze przekazali osadnikom francuskim w Nowym Orleanie.
Poker rozwijał się przez lata: grano coraz większą talią kart, wprowadzano nowe układy, a także pojawiały się nowe rodzaje gier, jak poker otwarty czy dobierany. W roku 1872 ambasador Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii publicznie ogłosił zasady gry w pokera dobieranego. Osiem lat później pojawił się, obecnie najpopularniejszy rodzaj gry, tj. Texas Hold'em. W 1896 roku rozpoczęto wydawanie pierwszego magazynu poświęconego pokerowi zatytułowanego Poker Chips.
Dziś poker jest jedną z najpopularniejszych gier karcianych. Telewizja transmituje turnieje pokerowe, a w Internecie wiele firm oferuje pokoje do gry w pokera online. W największej pokerowej imprezie świata – World Series of Poker w 2007 roku uczestniczyło 6358 graczy, a zwycięzca otrzymał 10 mln dolarów.
W niektórych odmianach pokera, aby otrzymać karty, należy uiścić stawkę wejściową (ante). W innych, jak w Texas Hold'em, obowiązek stawiania w ciemno ma dwóch kolejnych graczy po rozdającym (ang. dealer)
Uczestnicy gry otrzymują karty (w różnej ilości, w zależności od rodzaju gry) i ich zadaniem jest skompletowanie jak najsilniejszego układu. Po każdym rozdaniu kart gracze licytują wedle wartości swoich kart, mogą także blefować.
Gracze mają do dyspozycji pięć różnych zagrań:
Dodatkowo możliwe jest zagranie va banque (ang. all-in) – co oznacza, iż grający kładzie do puli wszystkie żetony, które posiada. W przypadku porażki, gracz grający va banque zostaje z zerem i musi przerwać grę.
Istnieją różne rodzaje gry, w których ustalone są wysokości zakładów i podbić:
Zwycięzcą gry zostaje gracz lub gracze, którzy mają najwyższy układ kart w momencie wyłożenia układów. Jeżeli inni gracze spasują, a w grze pozostaje jeden zawodnik, zostaje on automatycznie zwycięzcą niezależnie od tego jaki układ kart posiadał (nie musi on pokazywać swoich kart).
Układ | Nazwa angielska | Przykład | Opis |
---|---|---|---|
Poker królewski | Royal flush | Poker złożony z kart od asa do dziesiątki. | |
Poker | Straight flush | Strit w kolorze. Gdy kilku graczy ma podany układ, wygrywa gracz z wyższą wysoką kartą. | |
Kareta | Four of a kind (Quads) | Cztery karty o tej samej wartości. Gdy kilku graczy ma podany układ, wygrywa gracz z mocniejszymi kartami, z których złożył układ. Gdy nadal nie można wyłonić zwycięzcy, decyduje wysoka karta. | |
Ful (także full) | Full house | Układ składający się z pary i trójki. Gdy kilku graczy ma podany układ, wygrywa gracz z silniejszą trójką. Gdy kilku graczy ma taką samą trójkę, wygrywa gracz z silniejszą parą. | |
Kolor | Flush | Pięć kart w tym samym kolorze. Gdy kilku graczy ma podany układ, wygrywa układ z lepszą wysoką kartą. | |
Strit | Straight | Pięć kart następujących po sobie. As może być zarówno wysoką kartą, jak i niską. Wygrywa układ z silniejszą wysoką kartą. | |
Trójka | Three of a kind | Trzy karty tej samej wartości. Gdy kilku graczy ma podany układ, wygrywa gracz z mocniejszą wartością kart, z których ułożył trójkę. Gdy nadal nie można wyłonić zwycięzcy, decyduje wysoka karta. | |
Dwie pary | Two pair | Układ składający się z dwóch różnych par. Gdy kilku graczy ma podany układ, wygrywa gracz z mocniejszą parą. Gdy wysokie pary są takie same, o wygranej decyduje druga para. Gdy nadal nie można wyłonić zwycięzcy, decyduje wysoka karta. | |
Para | One pair | Dwie karty o takiej samej wartości. Gdy kilku graczy ma podany układ, wygrywa układ z silniejszą parą. Gdy pary są takie same, o wygranej decyduje wysoka karta. | |
Wysoka karta | High card | Każdy układ kart, który nie kwalifikuje się do powyższych układów. Gdy kilku graczy ma podany układ, wygrywa układ z najwyższą kolejną kartą. |
Układ | Liczba możliwych układów | Prawdopodobieństwo |
---|---|---|
poker królewski | 4 | ok. 0,000154% |
poker | 36 | ok. 0,001385% |
kareta | 624 | ok. 0,024% |
full | 3744 | ok. 0,144% |
kolor | 5108 | ok. 0,197% |
strit | 10200 | ok. 0,392% |
trójka | 54912 | ok. 2,113% |
dwie pary | 123552 | ok. 4,754% |
para | 1098240 | ok. 42,257% |
wysoka karta | 1302540 | ok. 50,118% |
Liczba wszystkich możliwych układów kart wynosi 2598960.
Powyższa liczba możliwych układów – przy czym nie ma znaczenia kolejność, w jakiej grający otrzymuje karty od rozdającego, bierze się ze wzoru .
Liczba układów z dokładnie jedną parą:
, gdyż by mieć dokładnie jedną parę (nie interesują nas wszystkie układy z jedną parą – tylko ten, gdzie mamy tylko parę) – należy mieć dwie karty ze zbioru 13 kompletów kart tej samej rangi – od dwójek do asów – przy czym nie interesuje nas, jakiego koloru są to karty. Trzy kolejne karty – nie mogą mieć tej samej rangi, co dwie poprzednie, dlatego muszą pochodzić ze zbioru 12 pozostałych kompletów – przy czym każda musi mieć inną rangę, każda jednak karta z każdej innej rangi może mieć dowolny kolor (stąd w zapisie wzoru 4*4*4 – można to również zapisać jako
).
Pozostałe układy:
This article uses material from the Wikipedia article "Poker", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank