powered by CADENAS

Social Share

Amazon

도선사 (직업) (4423 views - Transportation - Air Water Earth)

도선사(導船士, pilot 파일럿[*])는 일정한 도선구에서 도선업무를 할 수 있는 도선사면허를 받은 사람이다.도선은 도선구에서 선박에 탑승하여 그 선박을 안전한 수로로 안내하는 것을 말한다 . 도선사가 되려는 사람은 해양수산부 장관의 면허를 받아야 하고, 면허는 1종과 2종으로 구분하여 도선구별로 발급한다.도선사 면허의 자격 요건은 총톤수 6천톤 이상의 선박의 선장으로 5년 이상 승무한 경력이 있어야 하며, 도선수습생 전형시험에 합격하고 도선업무를 하려는 도선구에서 도선수습생으로 실무수습을 마치고, 도선사 시험의 합격한 다음, 신체검사에 합격하여야 한다.도선사의 정년은 65세이다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

도선사 (직업)

도선사 (직업)

도선사 (직업)

도선사(導船士, pilot 파일럿[*])는 일정한 도선구에서 도선업무를 할 수 있는 도선사면허를 받은 사람이다.[1]

도선은 도선구에서 선박에 탑승하여 그 선박을 안전한 수로로 안내하는 것을 말한다[2] . 도선사가 되려는 사람은 해양수산부 장관의 면허를 받아야 하고, 면허는 1종과 2종으로 구분하여 도선구별로 발급한다.[3]

도선사 면허의 자격 요건은 총톤수 6천톤 이상의 선박의 선장으로 5년 이상 승무한 경력이 있어야 하며, 도선수습생 전형시험에 합격하고 도선업무를 하려는 도선구에서 도선수습생으로 실무수습을 마치고, 도선사 시험의 합격한 다음, 신체검사에 합격하여야 한다.[4]

도선사의 정년은 65세이다.[5]

각주

  1. 도선법 제2조 제2호
  2. 도선법 제2조 제1호
  3. 도선법 제4조
  4. 도선법 제5조(면허의 요건)
  5. 도선법 제7조(도선사의 정년)

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "도선사 (직업)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht