powered by CADENAS

Social Share

Amazon

미국 공군 (19057 views - Transportation - Air Water Earth)

미합중국 공군(美合衆國空軍, United States Air Force, U.S. Air Force, USAF), 약칭 미국 공군은 미군이 보유하고 있는 항공 작전 분야를 담당하는 군종으로 미국 육군 항공대를 모태로 하여 1947년 9월 18일에 창설되었다. 2012년 현재 9,000여 대의 군용기와 352,000여 명의 병력을 보유하고 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

미국 공군

미국 공군

미국 공군
미합중국 공군
United States Air Force
미합중국 공군의 기 미합중국 공군의 문장
활동 기간 1947년 9월 18일~
국가 미국
소속 미국 국방부
병과 공군
규모 318,415 (정규군)
185,522 (민간 공무원)
69,200 (예비역)
105,700 (주방위군)
$161 billion (예산)
5,500 aircraft (항공기)
450 ICBMs(대륙간 탄도미사일)
170 satellites (위성)
명령 체계 미국 공군부
본부 펜타곤
표어 "Above All"
군청   , 노랑   
군가 미국 공군가
참전 한국 전쟁
베트남 전쟁
걸프 전쟁
유고슬라비아 폭격
아프가니스탄 전쟁
이라크 전쟁
지휘관
공군장관 헤더 윌슨
참모총장 데이비드 골드페인
참모차장 스티븐 W. 윌슨
주임원사 칼레스 O. 라이트
표장
인식표

미합중국 공군(美合衆國空軍, United States Air Force, U.S. Air Force, USAF), 약칭 미국 공군미군이 보유하고 있는 항공 작전 분야를 담당하는 군종으로 미국 육군 항공대를 모태로 하여 1947년 9월 18일에 창설되었다. 2012년 현재 9,000여 대의 군용기와 352,000여 명의 병력을 보유하고 있다.

편제

공군부, 펜타곤, 버지니아주

계급 체계

병 및 부사관

미국 국방부 호봉 E-9 E-8 E-7 E-6 E-5 E-4 E-3 E-2 E-1
견장 없음
계급 공군 주임원사 주임원사 원사 일등상사 상사 중사 하사 상병 일병 이병 훈련병
CMSAF (Chief Master Sergeant of the Air Force) CCMSGT (Command Chief Master Sergeant) CMSGT (Chief Master Sergeant) SMSGT (Senior Master Sergeant) MSGT (Master Sergeant) TSGT (Technical Sergeant) SSGT (Staff Sergeant) SRA (Senior Airman) A1C (Airman First Class) AMN (Airman) AB (Airman Basic)
NATO 부호 OR-9 OR-9 OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

장교

미국 국방부 호봉 없음 O-10 O-9 O-8 O-7 O-6 O-5 O-4 O-3 O-2 O-1
견장
계급 공군 원수 대장 중장 소장 준장 대령 중령 소령 대위 중위 소위
GAF (General of the Air Force) [Five-Star] GEN (General) [Four-Star] LT GEN (Lieutenant General) [Three-Star] MAJ GEN (Major General) [Two-Star] BRIG GEN (Brigadier General) [One-Star] COL (Colonel) [Full Bird] LT COL (Lieutenant Colonel) MAJ (Major) CAPT (Captain) 1ST LT (First Lieutenant) 2ND LT (Second Lieutenant) [Butter Bar]
NATO 부호 OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1

항공기

2004년 현재, 미국 공군은 7,500대 이상의 항공기를 운용하고 있다. 1962년까지 육군과 공군은 단일화된 제식명칭을 사용하였으며, 해군은 따로 이름을 사용했다. 1962년 이후에, 육군과 공군의 영향력이 강하게 들어간 단일화된 제식명칭 시스템을 사용하게 되었다. 이 제식 명칭 시스템에 대한 자세한 내용은 미국 군용기 명명법을 참고.

다음은 현재 미국 공군의 군용기이다:

전투기

공격기

폭격기

수송기

  (전량퇴역)

VIP 수송기

공중조기경보통제기 및 공중 사령부, 정찰기

공중급유기

구난용 항공기

기상관측기

다목적기

무인항공기

전자정보기

특수전 항공기

훈련기

무인 지상 차량 12000여대, 무인 항공기 7000여 대 등이 있다.

사진 모음

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "미국 공군", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht