powered by CADENAS

Social Share

Amazon

사단자 회로망 (6823 views - Electrical Engineering)

사단자 회로망(또는 two-port network)은 쌍으로 이루어진 입력과 출력을 가진 전기 회로이다. 예를 들어 two-port network에는 트랜지스터, 필터 그리고 매칭 네트워크들이 있다. 1920년대에 독일 수학자인 Franz Breisig는 이 two-port network 해석의 선구자였다. two-port network는 완전한 회로 또는 완전한 회로의 부분과 별개이고 two-port network를 통해 회로의 특성 매개변수를 구할 수 있다. 한번 구하고 나면, two-port network는 개별 특성을 가진 "블랙박스"처럼 취급하여 회로해석을 용이하게 할 수 있다. 모든 회로는 임피던스 소스를 포함하지 않는 two-port network로 변환할 수 있다. two-port network에서 사용하는 매개변수는 다음과 같다: Z,Y,h,g,T. 이 매개변수들은 행렬로 표현하고 다음 매개변수들의 관계를 나타내는 데 사용한다. 입력 전압: V 1 {\displaystyle {V_{1}}} 출력 전압: V 2 {\displaystyle {V_{2}}} 입력 전류: I 1 {\displaystyle {I_{1}}} 출력 전류: I 2 {\displaystyle {I_{2}}}
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

사단자 회로망

사단자 회로망

사단자 회로망(또는 two-port network)은 쌍으로 이루어진 입력과 출력을 가진 전기 회로이다. 예를 들어 two-port network에는 트랜지스터, 필터 그리고 매칭 네트워크들이 있다. 1920년대에 독일 수학자인 Franz Breisig는 이 two-port network 해석의 선구자였다.

two-port network는 완전한 회로 또는 완전한 회로의 부분과 별개이고 two-port network를 통해 회로의 특성 매개변수를 구할 수 있다. 한번 구하고 나면, two-port network는 개별 특성을 가진 "블랙박스"처럼 취급하여 회로해석을 용이하게 할 수 있다. 모든 회로는 임피던스 소스를 포함하지 않는 two-port network로 변환할 수 있다.

two-port network에서 사용하는 매개변수는 다음과 같다: Z,Y,h,g,T. 이 매개변수들은 행렬로 표현하고 다음 매개변수들의 관계를 나타내는 데 사용한다.

입력 전압: 출력 전압: 입력 전류: 출력 전류:

Z-매개변수(임피던스 매개변수)[편집]

.

여기서

만약 이면 네트워크를 상호적(reciprocal)이라 한다.

Y-매개변수(어드미턴스 매개변수)[편집]

.

여기서

만약 이면 네트워크를 상호적(reciprocal)이라 한다.


h-매개변수(하이브리드 매개변수)[편집]

.

여기서

g-매개변수(역 하이브리드 매개변수)[편집]

.

여기서



This article uses material from the Wikipedia article "사단자 회로망", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced