Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
이 문서는 다른 언어판 위키백과의 문서(en:Airbus Helicopters)를 번역 중이며, 한국어로 좀 더 다듬어져야 합니다. 번역에 이상이 있다면 직접 편집하시거나, 해당 글의 토론 문서에 의견을 남겨주세요. |
에어버스 헬리콥터(Airbus Helicopters SAS) 또는 구명칭 유로콥터 그룹(Eurocopter Group)은 1992년에 프랑스의 아에로스파시알(Aérospatiale)과 독일의 다임러 크라이슬러 에어로스페이스(DASA)가 합병해서 설립된 다국적 헬리콥터 생산 및 지원 회사다.
2001년에 유로콥터의 세계 시장 점유율은 40%이며, 미국시장 점유율은 30%이다.
계속된 합병에 의해 유로콥터는 EADS의 자회사가 되었다.
유로콥터는 62.5%의 지분으로 NH90 다용도 헬리콥터 프로젝트에 참여하고 있다. 유로콥터의 일부 헬기들은 위에서 쳐다보았을 때, 시계 방향으로 로터가 회전한다. 이것은 대부분의 미국산 헬기와 다른 점이다. 독일에서 개발된 모델들(BK 117, EC 135, EC 145, UHT Tiger, Bo 105, 기타)은 시계방향으로 회전하지 않는다.
유로콥터는 또한 밀폐형 꼬리날개를 주로 생산한다. 이것은 기존의 노출형 꼬리날개(tail-rotor) 보다 더 효율적이고 안전한 장점을 가졌다.
This article uses material from the Wikipedia article "에어버스 헬리콥터", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht