powered by CADENAS

Social Share

Amazon

전투폭격기 (5171 views - Transportation - Air Water Earth)

전투폭격기(戰鬪爆擊機, Fighter bomber) 또는 줄여서 전폭기(戰爆機)는 공중전 임무 및 지상공격임무를 동시에 수행 가능한 다목적 군용 항공기를 일컫는다. 다목적 전투기를 폭격 임무의 시각에서 부르는 용어이다. 현대의 군용 항공기는 대단히 고가의 장비이므로, 독자적인 임무를 담당하는 항공기 세력을 운용할 수 있는 국가는 거의 없다. 또한 항공기 성능의 발전으로 인해 제2차 세계 대전 당시 중폭격기 이상의 무장을 탑재 가능한 전투기들이 나타남으로써, 현재 대부분의 전투목적 항공기는 적 전투기 제압 및 지상군의 지원 업무를 동시에 수행 가능할 수 있도록 다목적으로 설계되고 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

전투폭격기

전투폭격기

전투폭격기

전투폭격기(戰鬪爆擊機, Fighter bomber) 또는 줄여서 전폭기(戰爆機)는 공중전 임무 및 지상공격임무를 동시에 수행 가능한 다목적 군용 항공기를 일컫는다. 다목적 전투기를 폭격 임무의 시각에서 부르는 용어이다. 현대의 군용 항공기는 대단히 고가의 장비이므로, 독자적인 임무를 담당하는 항공기 세력을 운용할 수 있는 국가는 거의 없다. 또한 항공기 성능의 발전으로 인해 제2차 세계 대전 당시 중폭격기 이상의 무장을 탑재 가능한 전투기들이 나타남으로써, 현재 대부분의 전투목적 항공기는 적 전투기 제압 및 지상군의 지원 업무를 동시에 수행 가능할 수 있도록 다목적으로 설계되고 있다.


전투기의 종류

전투기는 용도와 쓰임새에 따라 종류를 분류할 수 있다. 요격기 = 폭격기를 요격하거나 전투기끼리의 싸움에 특화됐다. 전폭기 = 많은 폭장량을 갖추어 적의 탱크나 진지를 폭격하는 임무를 수행하는 작전기. 이것은 어디까지나 폭격과 요격 위주로 구분한것이다. 폭격과 전투기간의 싸움 모두 우수하게 수행이 가능한 전투기가 멀티롤이다.


세계의 전폭기 종류

국가별 전폭기 보유수

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "전투폭격기", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht