Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
|
개발사 | 블리자드 엔터테인먼트 |
---|---|
발행사 | 비벤디 유니버설 |
배급사 | 블리자드 엔터테인먼트 유한 회사, 블리자드 코리아 |
디자이너 | 롭 파르도, 제프 카플란, 톰 칠튼 |
원작 | 워크래프트 시리즈 |
버전 | 7.1.0 (2016년 10월 27일) |
플랫폼 | 마이크로소프트 윈도우, 맥 OS X |
출시일 |
오리지널 불타는 성전 , , 2018년 8월 14일 2018년 8월 16일 |
장르 | MMORPG |
모드 | 멀티플레이어 |
언어 | 다국어 |
미디어 | CD (4장, 올해의 게임판은 5장), DVD (1장) |
시스템 사양 |
윈도우 윈도우 10, 8.1, 8, 7, 비스타, XP 인텔 코어 i5-2500, GB 이상의 램, 15 GB 이상의 하드디스크 여유 공간, 광대역 인터넷 접속 맥 OS 맥 OS X 10.5.8 또는 10.6.4 이상 인텔 프로세서, 512 MB 이상의 램을 가진 ATI 혹은 엔비디아의 비디오 카드, 15 GB 이상의 하드디스크 여유 공간, 4배속 CD-ROM 드라이브, 광대역 인터넷 접속 |
입력장치 | 키보드, 마우스 |
후속작 | 월드 오브 워크래프트: 불타는 성전 |
《월드 오브 워크래프트》(영어: World of Warcraft)는 블리자드 엔터테인먼트에서 개발한 MMORPG이다. 블리자드 엔터테인먼트의 다른 게임 시리즈 《워크래프트》의 세계관을 바탕으로 하는 게임이자, 워크래프트 시리즈의 네 번째 작품이다.
월드 오브 워크래프트는 실제의 시간과 같은 시간 개념이 적용되며, 재미있는 퀘스트와 쉬운 게임의 구성으로 인하여 발매될 때부터 많은 관심과 호응을 얻으면서 현재 전 세계에서 가장 많이 즐기는 온라인 게임 중 하나가 되었다. 대한민국에서도 뛰어난 한글화와 게임성을 바탕으로 외국 온라인 게임으로는 드물게 좋은 반응을 얻고 있다.
얼라이언스와 호드라는 두 진영 사이의 대립을 바탕으로, 플레이어는 13개의 종족, 11가지 직업 중 하나를 선택하여 게임을 진행할 수 있다. 분쟁지역에서 상대 진영을 공격(PvP)하는 행위를 허용하는지 여부에 따라 전쟁 서버와 일반 서버로 나뉜다. 2013년 12월 기준으로 7개의 전쟁 서버와 2개의 일반 서버가 있다. 블리자드사는 최초 공개 이후 확장팩 '불타는 성전'과 '리치왕의 분노'를 차례로 발표했으며, 2009년 8월 블리즈컨에서 개발 중인 차기 확장팩 '대격변'을 공개했다. 2010년 12월 9일 '대격변' 이 정식 서비스를 시작했으며, 2012년 9월 27일에는 네 번째 확장팩 판다리아의 안개가 한국에서 서비스를 시작했다. 2014년 11월 20일에는 5번째 확장팩 '드레노어의 전쟁군주'가 정식 서비스를 시작했다. 그리고 곧이어 2016년 8월에는 6번째 확장팩 '군단'이 출시되었고, 2018년에는 7번째 확장팩 '격전의 아제로스'가 출시되였다.
월드 오브 워크래프트의 캐릭터는 자신이 처음에 캐릭터를 생성한 서버에서만 사용할 수 있고 유료 (일부 서버로의 이전은 무료) 서비스를 이용해 캐릭터의 서버를 옮길 수 있다. 사용자는 캐릭터를 한 서버에 최대 11개까지 만들 수 있다. 또한 서버에 상관 없이 한 계정에 (이 합에는 생성 후 삭제한 캐릭터 수까지 합산된다는 설도 있다.) 모두 50개의 캐릭터를 생성할 수 있다. 월드 오브 워크래프트의 진영은 크게 호드와 얼라이언스 진영으로 나뉘며, 두 진영 모두 서로 다른 종족으로 세분되어 있다. 예전에는 일반 서버에서만 모든 진영을 선택할 수 있었지만, 3.2 패치와 함께 적용된 '전쟁서버 상대 진영 캐릭터 생성제한 해제' 업데이트로 전쟁서버에서도 모든 진영을 선택할 수 있게 되었다.
월드 오브 워크래프트의 가상 세계인 아제로스(Azeroth)에서 살아갈 캐릭터는 종족별, 직업별로 하나씩을 선택·조합하여 생성할 수 있다. 사용자가 고를 수 있는 열한 가지의 직업은 드루이드, 전사, 마법사, 흑마법사, 성기사, 사냥꾼, 사제, 주술사, 도적, 죽음의 기사, 수도사이다. 죽음의 기사의 경우 '리치왕의 분노' 초기에는 해당 서버에 55레벨 이상의 캐릭터가 존재할 경우에만 생성할 수 있었으나, 현재는 패치되어 인해 지금은 다른 서버이더라도 계정 내에 55레벨 이상의 캐릭터가 존재할 경우에는 생성할 수 있다.(판다렌은 월드 오브 워크래프트 세계관상 선택하지 못 한다) 얼라이언스와 호드 두 진영에 따라 선택할 수 있는 종족이 다르고, 종족별로 직업 선택에도 제한이 있다. 단 판다렌은 처음 중립으로 시작하여 시작 퀘스트를 모두 끝낸 후 양쪽 진영 중 한 곳을 선택할 수 있다. 자세한 사항을 아래를 참고하길 바란다.
종족 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직업 | 얼라이언스 | 호드 | 중립 | ||||||||||
인간 | 나이트 엘프 | 노움 | 드워프 | 드레나이 | 늑대인간 |
트롤 | 타우렌 | 오크 | 언데드 | 블러드 엘프 | 고블린 | 판다렌 | |
드루이드 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
사냥꾼 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
마법사 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
성기사 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 |
사제 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
도적 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
주술사 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 |
흑마법사 | 가능 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 |
전사 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
죽음의 기사 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 |
수도사 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
월드 오브 워크래프트의 캐릭터는 플레이어의 캐릭터와 NPC(Non-Player Characters)가 있다. NPC는 플레이어의 게임 플레이를 돕기 위해 존재하며 인공 지능으로 움직이거나 행동한다.
NPC에는 여러 종류가 있다. 대도시와 일반적인 소규모 마을의 NPC들은 상품을 팔거나, 착용한 아이템을 수리해 주거나, 기술을 전수하거나, 주문을 전수하거나, 퀘스트를 주는 등의 게임을 하면서 필요한 것들을 제공한다. 어떤 NPC들은 이야기를 알려 주거나 충고 등을 해 주기도 하고, 또한 어떤 NPC들은 마을을 순찰하거나 도시를 방어하는 역할을 맡는다.
중립마을의 NPC 경비병은 평판에 따라서 이름 색이 변하지만, 중립마을의 내부 또는 입구 부근에서 유저간의 전투(PVP)가 생길 경우 빨간색 이름으로 변하며 공격을 가해온다.
그리고 플레이어의 캐릭터나 NPC의 이름 태그의 색깔에 따라 상태가 다양하다. 대부분의 경우, 회색은 사망한 NPC, 파랑색은 일반 상태의 플레이어, 연두색은 PVP 상태의 아군 또는 아군진영 NPC이며, 노랑색은 중립 진영의 NPC, 빨강색은 PVP 상태의 적군, 상대 진영 NPC이거나 몬스터이다.
월드 오브 워크래프트의 세계는 주로 아제로스와 아웃랜드라는 두 개의 행성, 평행 세계로 이루어진 아웃랜드의 과거 행성 드레노어 등으로 이루어져 있다. 아제로스의 동부왕국과 칼림도어, 그리고 다른 행성 아웃랜드와 드레노어이며, 두 번째 확장팩인 '리치왕의 분노'에서 아제로스 북쪽에 노스렌드가 구현되고, 다섯 번째 확장팩인 '드레노어의 전쟁군주'에서 드레노어가 구현되었다. 여섯 번째 확장팩인 '군단'에서 불타는 군단의 고향, 아르거스가 추가되었다. 이 세계는 기본적으로 RTS 게임 워크래프트 시리즈의 역사와 배경을 바탕으로 만들어져 있다. 호드는 주로 칼림도어 대륙에 있으며 얼라이언스는 동부왕국에 바탕을 둔다. 불타는 성전에서부터 불타는 군단을 물리치기 위하여 아웃랜드에서의 전투가 벌어졌으며, 리치왕이 된 아서스의 스컬지 군단에 맞서 노스렌드에서 호드와 얼라이언스의 군대의 전쟁이 시작되었다. 세 번째 확장팩인 '대격변'에서는 기존의 지리, 지형이 크게 변하였으며 이와 관련된 퀘스트들도 삭제 또는 변경되었다. 대표적으로 가장 넓은 지역 중 하나였던 불모의 땅이 남, 북으로 분리된것을 들 수 있다. 네 번째 확장팩인 '판다리아의 안개'에서는 아제로스의 남쪽에 숨겨져있던 판다리아 대륙이 구현 되었다. 그리고 신 종족인 판다렌이 추가되었다. 다섯 번째 확장팩인 '드레노어의 전쟁군주'에서는 아웃랜드의 과거 행성이였던 드레노어 행성이 평행 세계로 구현되었다.
여러가지 월드 오브 워크래프트의 지명과 도시 등은 워크래프트 시리즈에서 따온 것들이 있다.
각 도시의 수장들은 기본적으로 월드보스(해골)로 책정되어 있으며, 실제 그들에 적용되는 레벨은 플레이어 최고레벨의 +3 이다. 또한, 리치왕의 분노 현재, 각 도시의 '업적이 가능한' 우두머리의 체력은 대격변 현재 1억 307만으로 고정되어 있다. 이는 레벨 제한이 상향되는 대규모 패치때마다 적절히 변경된다.
평가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. |
워크래프트 시리즈 | ||
---|---|---|
월드 오브 워크래프트 | ||
하스스톤 |
| |
디아블로 시리즈 | ||
스타크래프트 시리즈 | ||
히어로즈 오브 더 스톰 | ||
오버워치 | ||
다른 게임들 | ||
기타 |
워크래프트 |
| ||
---|---|---|---|
월드 오브 워크래프트 |
| ||
테이블 게임 | |||
관련 서적 | |||
그래픽 노벨 | |||
그 외 미디어 |
| ||
관련 문서 |
|
This article uses material from the Wikipedia article "월드 오브 워크래프트", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank