powered by CADENAS

Social Share

Amazon

맥주잔 (11821 views - Food Drinks Beverages)

맥주잔은 맥주 음용에 특화한 잔이다. 두꺼운 유리로 만들어진 것이 일반적이지만 맥주잔의 재질은 유리에만 국한되지 않으며, 석기, 도기, 퓨터, 목재를 포함한 물질로 이루어질 수 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

맥주잔

맥주잔

맥주잔은 맥주 음용에 특화한 잔이다.

두꺼운 유리로 만들어진 것이 일반적이지만 맥주잔의 재질은 유리에만 국한되지 않으며, 석기, 도기, 퓨터, 목재를 포함한 물질로 이루어질 수 있다.

용적

용적
125 ml
200 ml
250 ml
284/285 ml
300 ml
330 ml
400 ml
425 ml
473 ml
500 ml
568/570 ml
775/950 ml
1 l
1140 ml
2 l


This article uses material from the Wikipedia article "맥주잔", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Food Drinks Beverages

food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke