powered by CADENAS

Social Share

Amazon

게임패드 (9651 views - Game & Play & Gamification)

게임패드(gamepad)는 손으로 조작하는 게임 컨트롤러의 일종으로, 손가락(특히 엄지)으로 입력을 제공하는 데 쓰인다. 조이패드(joypad), 컨트롤 패드(control pad)라고도 부른다. 게임패드는 일반적으로 오른쪽 엄지로 조작하는 액션 단추들과 왼쪽 엄지로 조작하는 방향 조종기들로 이루어져 있다. 방향 조종기는 전통적으로 4개 방향의 십자가 모양으로 되어 있지만 현대의 대부분의 컨트롤러들은 추가적으로 아날로그 스틱을 갖고 있다. 표준 패드에 부가적으로 들어가는 몇 가지 일반적인 기능들로는 패드 모서리에 함께 놓이는 숄더(shoulder) 단추들, 가운데에 위치한 "시작", 선택", "모드" 단추들, 그리고 진동을 제공하는 내부 전동기가 있다. 게임패드들은 현대의 모든 게임기(위 제외: 위 리모트는 게임패드로서의 역할을 할 수 있음)의 주된 입력 수단이다. 게임패드는 또한 개인용 컴퓨터에서도 사용할 수 있지만 특정한 종류의 오락에는 자판과 마우스를 함께 쓰는 것이 실용적인 경향이 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

게임패드

게임패드

게임패드(gamepad)는 손으로 조작하는 게임 컨트롤러의 일종으로, 손가락(특히 엄지)으로 입력을 제공하는 데 쓰인다. 조이패드(joypad), 컨트롤 패드(control pad)라고도 부른다. 게임패드는 일반적으로 오른쪽 엄지로 조작하는 액션 단추들과 왼쪽 엄지로 조작하는 방향 조종기들로 이루어져 있다. 방향 조종기는 전통적으로 4개 방향의 십자가 모양으로 되어 있지만 현대의 대부분의 컨트롤러들은 추가적으로 아날로그 스틱을 갖고 있다.

표준 패드에 부가적으로 들어가는 몇 가지 일반적인 기능들로는 패드 모서리에 함께 놓이는 숄더(shoulder) 단추들, 가운데에 위치한 "시작", 선택", "모드" 단추들, 그리고 진동을 제공하는 내부 전동기가 있다.

게임패드들은 현대의 모든 게임기( 제외: 위 리모트는 게임패드로서의 역할을 할 수 있음)의 주된 입력 수단이다. 게임패드는 또한 개인용 컴퓨터에서도 사용할 수 있지만 특정한 종류의 오락에는 자판마우스를 함께 쓰는 것이 실용적인 경향이 있다.

역사

  • 1983년에서 1992년에 이르기까지 3세대 비디오 게임이 수많은 주된 변화를 가져왔고 비디오 게임 시장에 게임패드가 널리 퍼지게 되었다. 닌텐도 엔터테인먼트 시스템, 마스터 시스템, 아타리 7800이 유명하다.
  • 4세대에서는 제네시스/메가 드라이브, TurboGrafx-16, 슈퍼 닌텐도 엔터테인먼트 시스템/슈퍼 패밀리 컴퓨터에 채용되었다.
  • 5세대에는 아타리 재규어, 새턴, 버추얼 보이, 플레이스테이션, 닌텐도 64에 채용되었다.
  • 6세대에는 드림캐스트, 플레이스테이션 2, 닌텐도 게임큐브, 엑스박스에 채용되었다.
  • 7세대에는 엑스박스 360, 플레이스테이션 3, 위에 채용되었다.
  • 8세대에는 엑스박스 원,플레이스테이션 4에 채용되었다

기타 게임 패드

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "게임패드", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank