powered by CADENAS

Social Share

전자 부품 (26747 views - Electronics & PCB Engineering)

전자 부품 (電子 部品)은 기본 전자회로 구성품이다. 일반적으로 2개 이상의 리드나 금속 패드와 연결된 상태로 패키지된다. 증폭기, 수신기, 진동자 같이 특수한 기능으로 동작하게 인쇄 회로 기판 (PCB)에 납땜되어 서로 연결된다. 저항기, 축전기, 트랜지스터, 다이오드 같이 단일 소자로 패키지되거나, 연산 증폭기, 어레이 저항기, 논리 회로 같이 집적회로로 구성될 수 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

전자 부품

전자 부품

전자 부품

전자 부품 (電子 部品)은 기본 전자회로 구성품이다. 일반적으로 2개 이상의 리드나 금속 패드와 연결된 상태로 패키지된다. 증폭기, 수신기, 진동자 같이 특수한 기능으로 동작하게 인쇄 회로 기판 (PCB)에 납땜되어 서로 연결된다. 저항기, 축전기, 트랜지스터, 다이오드 같이 단일 소자로 패키지되거나, 연산 증폭기, 어레이 저항기, 논리 회로 같이 집적회로로 구성될 수 있다.

부품 목록

대부분의 전자 부품은 주변환경에 대한 내성과 기계적인 안정성을 향상시키기 위해서 합성 수지로 패키지한다.

부품은 크게 수동 소자능동 소자로 구분할 수 있다:

터미널과 커넥터

소자를 전기적으로 연결할 수 있다.

전선

끝부분에 커넥터나 터미널이 부착된 케이블

스위치

부품이 전기적으로 연결되거나 끊어지게 만드는 부품이다.

저항기

전기적 에너지를 열로 발산하는 소자이다.

  1. 주변 환경을 감지하는데 사용되는 저항기는 트랜스듀서를 참조하시오.
  2. 전류나 전압 제한에 사용되는 저항기는 보호용 소자를 참조하시오.
  • 저항기 - 고정값을 지녔다.
  • 저항기 네트워크 - 패키지 내부에 여러개의 저항기를 포함하고 있다.
  • 트리머 - 소형 가변저항기
  • 전위차계 - 가변저항기
  • 히터 - 저항값이 매우 높은 전선이다. 가열기로 사용된다.
  • 저항 전선 - 저항값이 높은 전선이다. 히터와 비슷하다.
  • 서미스터 - 온도에 따라 저항값이 변하는 저항기이다.
  • CdS - 빛의 밝기에 따라 저항값이 변하는 저항기이다.

보호용 소자

전류나 전압이 초과하는 것을 방지하는 수동 소자이다.

  1. 이 소자는 전선, 저항기, 진공계열에 포함될 수 있다.
  2. 보호용 능동 소자는 반도체를 참조하시오.

축전기

전계에 전하를 보관하는 소자이다. 축전기는 전자 회로에서 필터로 사용된다. 축전기는 교류를 통과시키고 직류를 차단하는 역할을 한다.

인덕터

자기력을 사용하는 전기 소자이다.

회로망

2개 이상의 수동 소자를 사용한 부품이다.

  • RC 회로망 - RC 회로가 집적된 소자로 완충기로 사용된다.
  • LC 회로망 - LC 회로가 집적된 소자로 회전할 수 있는 변압기와 RFI 필터로 사용된다.

진동자

압전 효과를 사용한 수동 소자이다.

  • 고주파 생성이나 필터로 사용되는 부품이다.
    • 크리스털 진동자 - 정확한 주파수를 생성할때 사용하는 소자이다.
    • 세라믹 발진자 - 거의 일정한 주파수를 생성할때 사용하는 소자이다.
    • 세라믹 필터 - 수신기에서 주파수의 특정 대역폭을 차단할때 사용하는 소자이다.
    • 표면 탄성파 (SAW) 필터
  • 물리적인 트랜스듀서 효과를 사용한 소자이다.

전원 장치

전력을 공급하는 장치이다.

반도체

표준 약자

전자공학에서 일반적으로 사용되는 약자는 다음과 같다:

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "전자 부품", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics