powered by CADENAS

Social Share

Amazon

GT카 (13637 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

GT카(영어: Grand Tourer 그랜드 투어러[*], 이탈리아어: Gran Turismo 그란 투리스모[*], GT)는 장거리 운전을 목적으로 설계된 고성능의 자동차를 가리킨다. 따라서 성능이 뛰어난 어떠한 종류의 자동차도 GT카라고 부를 수 있으나 관례상 대부분 운전석과 조수석 외에 성인이 앉기엔 좁은 플러스 시트(2+2 시트)를 가진 차를 GT카라고 부른다. 2도어 차체를 구분하는 쿠페가 아닌 4도어 자동차 중에서도 GT카가 존재한다. 페라리 599 GTB 피오라노(Ferrari 599 GTB Fiorano)나 메르세데스-벤츠 SLR 맥라렌(Mercedes-Benz SLR Mclaren)과 같은 초고성능의 GT카는 슈퍼카로 분류하며, 애스턴 마틴 DB9(Aston Martin DB9)이나 BMW GT, 6-시리즈, 마세라티 그란투리스모(Maserati GranTurismo) 등을 엔트리 GT카로 분류한다. GT카는 스포츠카와 따로 구별하는데, 스포츠카는 일반적으로 GT카보다 작고(또는 날렵하고), 중량이 더 가벼우며 운전 능력을 향상시킬 목적으로 승차감을 희생하는 경향이 있다. 반면 GT카는 대부분 엔진을 앞부분에 두어 뒷쪽 트렁크의 화물 공간을 확보해 놓으며, 승차감을 향상시키기 위해 좀 더 부드러운 현가장치(suspension)를 채택하고 차체도 훨씬 무겁고 둔하다. GT카와 스포츠카와의 유사점이 있는데, 둘 다 후륜구동 또는 4륜구동을 주로 사용한다는 것이다. 또한 스포츠카는 간단한 개조만으로 곧바로 자동차 경주에 투입될 수 있으나, 반대로 GT카는 엔진과 실내는 물론이고 차체 전체에 걸쳐 복잡한 개조를 해야하기 때문에 곧바로 자동차 경주에 투입될 수 없다는 단점이 있다. 자동차 경주에서의 이러한 단점을 극복하기 위해 GT의 성향을 가진 스포츠카가 만들어졌는데, 이러한 차들을 통칭하는 용어가 Gran Turismo Racing의 약자인 GTR 또는 GT-R이다. 대표적인 GTR 자동차로는 닛산 R35 GT-R(Nissan R35 GT-R), 맥라렌 F1 GTR(Mclaren F1 GTR), 메르세데스-벤츠 CLK GTR(Mercedes-Benz CLK GTR)이 있다. 이와 반대로, 경주용으로 만들었던 차를 GT카로 개조한 경우도 있는데, 이 역시 모두 GTR로 통칭한다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

GT카

GT카

GT카(영어: Grand Tourer 그랜드 투어러[*], 이탈리아어: Gran Turismo 그란 투리스모[*], GT)는 장거리 운전을 목적으로 설계된 고성능의 자동차를 가리킨다. 따라서 성능이 뛰어난 어떠한 종류의 자동차도 GT카라고 부를 수 있으나 관례상 대부분 운전석과 조수석 외에 성인이 앉기엔 좁은 플러스 시트(2+2 시트)를 가진 차를 GT카라고 부른다. 2도어 차체를 구분하는 쿠페가 아닌 4도어 자동차 중에서도 GT카가 존재한다.

페라리 599 GTB 피오라노(Ferrari 599 GTB Fiorano)나 메르세데스-벤츠 SLR 맥라렌(Mercedes-Benz SLR Mclaren)과 같은 초고성능의 GT카는 슈퍼카로 분류하며, 애스턴 마틴 DB9(Aston Martin DB9)이나 BMW GT, 6-시리즈, 마세라티 그란투리스모(Maserati GranTurismo) 등을 엔트리 GT카로 분류한다.

GT카스포츠카와 따로 구별하는데, 스포츠카는 일반적으로 GT카보다 작고(또는 날렵하고), 중량이 더 가벼우며 운전 능력을 향상시킬 목적으로 승차감을 희생하는 경향이 있다. 반면 GT카는 대부분 엔진을 앞부분에 두어 뒷쪽 트렁크의 화물 공간을 확보해 놓으며, 승차감을 향상시키기 위해 좀 더 부드러운 현가장치(suspension)를 채택하고 차체도 훨씬 무겁고 둔하다. GT카스포츠카와의 유사점이 있는데, 둘 다 후륜구동 또는 4륜구동을 주로 사용한다는 것이다.

또한 스포츠카는 간단한 개조만으로 곧바로 자동차 경주에 투입될 수 있으나, 반대로 GT카는 엔진과 실내는 물론이고 차체 전체에 걸쳐 복잡한 개조를 해야하기 때문에 곧바로 자동차 경주에 투입될 수 없다는 단점이 있다.

자동차 경주에서의 이러한 단점을 극복하기 위해 GT의 성향을 가진 스포츠카가 만들어졌는데, 이러한 차들을 통칭하는 용어가 Gran Turismo Racing의 약자인 GTR 또는 GT-R이다. 대표적인 GTR 자동차로는 닛산 R35 GT-R(Nissan R35 GT-R), 맥라렌 F1 GTR(Mclaren F1 GTR), 메르세데스-벤츠 CLK GTR(Mercedes-Benz CLK GTR)이 있다. 이와 반대로, 경주용으로 만들었던 차를 GT카로 개조한 경우도 있는데, 이 역시 모두 GTR로 통칭한다.

종류


2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAlloy wheelAntique carApollo AutomobilArtillery wheelAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin Vantage아우디 A3Audi A5아우디 A6아우디 R8Audi RS 4Audi S and RS modelsAudi Sportback concept자동차 경주Automobile safetyAutomotive design벤틀리 컨티넨탈벤틀리 컨티넨탈 GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S1000RRBugatti Chiron부가티 베이론Buggy (automobile)Buick Gran Sport버스캐딜락 V-16캠퍼밴자동차Car seatCaterpillar 797섀시쉐보레 코르벳Chevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (motorcycle)Chrysler Hemi engineConcept carConfederate Motors크루저 (모터사이클)개조차Custom motorcycleDaewoo Motors들로리언 DMC-12닷지 챌린저Dodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari 250 GTFerrari California페라리 테스타로사피아트 500Fiat 500 (2007)소방차수평 엔진포드 코티나Ford GT포드 머스탱Formula One car4륜구동전륜구동G-PowerGreen vehicle할리데이비슨Honda NSX (second generation)핫 로드Independent suspensionJeep Cherokee (XJ)Jeep CJJon OlssonKawasaki Ninja ZX-10R람보르기니 아벤타도르람보르기니 우라칸람보르기니 미우라Land Rover DefenderLand Rover SeriesLithium iron phosphate batteryLjubljana Marshes Wheel적하기Logging truck맥라렌McLaren 12CMcLaren 720SMcLaren MCL33맥라렌 P1메르세데스-AMGMercedes-Benz 190 SLMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz 300 SLR메르세데스-벤츠 A 클래스메르세데스-벤츠 G 클래스메르세데스-벤츠 S 클래스메르세데스-벤츠 SLK 클래스메르세데스-벤츠 SLS AMGMercedes-Benz SSK미니자동차 모형몬스터 트럭MopedMorgan 3-Wheeler모터스포츠머슬카닛산 GT-RPagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Pony carPorsche 356Porsche 550포르쉐 911Production car speed recordPursuit Special로드스터롤스로이스 자동차안전띠Sequential manual transmissionShelby Mustang스노 체인점화 플러그속도계스포츠카Spyker C8Square wheel운전대Stirling MossStock car racing슈퍼차저현가장치타타 자동차타이어Toyota Land Cruiser Prado자동차 사고트레일러 (자동차)트럭TweelV engine승합차베스파Viper engine볼보트럭Wire wheelYamaha DragStar 650Yamaha YZF-R6Zastava 750ZIS-5 (truck)Luxury vehicle쿠페Touring car오프로드Ferrari 246 F1렉서스 ISCompact executive carCompact car프랑크푸르트 국제 모터쇼BMW M6BMW 6 시리즈

This article uses material from the Wikipedia article "GT카", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus