powered by CADENAS

Social Share

스크랩 (8363 views - Plant Design / Ship Yard)

스크랩(scrap)은 차량 부품, 건물 부속, 잉여 물질 등 제품 제조와 소비를 통해 남은 재활용 가능한 물질들로 구성된다. 폐기물과 달리 스크랩은 금전적인 가치가 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

스크랩

스크랩

스크랩

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Anne Lindblom from Åsensbruk, Sweden).

스크랩(scrap)은 차량 부품, 건물 부속, 잉여 물질 등 제품 제조와 소비를 통해 남은 재활용 가능한 물질들로 구성된다. 폐기물과 달리 스크랩은 금전적인 가치가 있다.

처리

스크랩은 사업 및 주거 환경에서 기원한다. 일반적으로 스크래퍼는 스크랩 물질이 불필요한 사람들을 위해 스크랩 물질을 간편하게 제거해주는 서비스를 광고한다.

재활용의 장점

미국 환경보호청이 수행한 연구에 따르면 스크랩 물질을 재활용하는 것은 환경에 매우 도움이 될 수 있다. 재활용된 스크랩 물질을 사용 시:[1]

  • 75% 에너지 절약.
  • 90% 순물질 절약.
  • 86% 대기 오염 감소.
  • 40% 물 사용 감소.
  • 76% 수질 오염 감소.
  • 97% 채광 폐기물 감소.

선박 해체

각주

  1. “Benefits of Recycling Scrap Metal”. 2011년 4월 4일에 확인함. 

외부 링크[편집]



This article uses material from the Wikipedia article "스크랩", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Plant Design / Ship Yard

Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign