powered by CADENAS

Social Share

미국 공군 선더버즈 (7431 views - Transportation - Air Water Earth)

선더버즈(Thunderbirds)는 미국 공군의 곡예비행단이다. 미국 공군의 비공식인 곡기 비행 팀인 스카이브레이서즈(Skyblazers)를 발전 해소시킨 것으로서 1953년 6월 1일, 발족. 현재의 본거지는 넬리스 공군 기지(아메리카 합중국 네바다 주). 2008년 10월말 운용중의 항공기는 F-16, 백, 청, 적의 트리코롤 칼라와 기체 하부에 그려진 피닉스의 페인트가 특징적이고, 아메리칸 스타일로 불리는 6기 편대로의 공중곡예 비행을 실시한다. 예부터, 미국 해군의 곡예비행단인 블루 엔젤스와 라이벌 관계에 있어, 모두 세계에서도 고난도의 Acrobat 비행 능력을 자랑한다. 근래에는 F-16을 사용하고, 직전까지 2기간의 기체를 접근해 비행하는 것이 많이 피로되고 있다. 비행중의 양 비행기간의 거리는 세계 최단이 되어, 네바다 주에서 피로한 이 비행은 기네스 북에도 등록되어 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

미국 공군 선더버즈

미국 공군 선더버즈

미국 공군 선더버즈
선더버즈

식별 상징
활동 기간 1917년 6월 13일 ~ 1963년 2월 1일(작전전대)
1953년 5월 25일 ~ 현재(공중곡예 전대)
국가 미국
소속 미국 공군
역할 곡예비행단
규모 전대(장교 12명, enlisted 120명)
명령 체계 공중 전투 사령부
본부 네바다 주 라스베이거스 넬리스 공군 기지
          하양, 파랑, 빨강
마스코트 천둥새
장비 F-16C 6대
F-16D 2대

선더버즈(Thunderbirds)는 미국 공군곡예비행단이다.

미국 공군의 비공식인 곡기 비행 팀인 스카이브레이서즈(Skyblazers)를 발전 해소시킨 것으로서 1953년 6월 1일, 발족. 현재의 본거지는 넬리스 공군 기지(아메리카 합중국 네바다 주). 2008년 10월말 운용중의 항공기는 F-16, 백, 청, 적의 트리코롤 칼라와 기체 하부에 그려진 피닉스의 페인트가 특징적이고, 아메리칸 스타일로 불리는 6기 편대로의 공중곡예 비행을 실시한다.

예부터, 미국 해군의 곡예비행단인 블루 엔젤스와 라이벌 관계에 있어, 모두 세계에서도 고난도의 Acrobat 비행 능력을 자랑한다.

근래에는 F-16을 사용하고, 직전까지 2기간의 기체를 접근해 비행하는 것이 많이 피로되고 있다. 비행중의 양 비행기간의 거리는 세계 최단이 되어, 네바다 주에서 피로한 이 비행은 기네스 북에도 등록되어 있다.[출처 필요]

역사

  • 1953년
  • 1954년 1월부터 2월 첫 해외 투어(남미)
  • 1956년 홈 베이스를 네리스 공군 기지에 이전
  • 1957년 남미·캐나다 투어
  • 1959년 11월부터 12월 첫 극동 투어, 이 투어에 한정해, 이타즈케 기지에 해외 전개하고 있던 F-100D의 도장을 변경해 사용.
  • 1961년 4월 첫 추락 사고. 파일럿은 순직.
  • 1963년 첫 유럽·북부아프리카 투어
  • 1964년 5월 첫 데모중의 사고, 파일럿은 순직. 이 사고의 몇일후별의 부대에서도 추락 사고가 발생해, F-105B전투기가 비행 정지. 사용 기재를 F-100D로 재차 변경.
  • 1969년 사용 기재를 F-4E 로 변경해, 도장이 종래의 메탈·청·적으로부터 백·청·적으로 변경된다.이것은 F-4 E의 외판이 여러종류의 금속을 사용하고 있어, 부분마다 색조가 다른 것을 숨기기 때문이다.
  • 1974년 제1차 오일 쇼크의 영향으로 사용 기재를 T-38 A에 기종 전환.
  • 1982년 네리스 공군 기지의 서쪽에 있는 훈련 공역에 대해 사고.포메이션의 4기와 멤버 4명을 잃어 버려, 팀 해산설이 흐른다.
  • 1983년「72시간 이내에 실전 투입할 수 있는 상태에 할 수 있다」라고 하는 조건부로 사용 기재를 F-16 A에 기종 전환
  • 1992년 사용 기재를 F-16C(블록 32)에 기종 전환
  • 1994년 8월 10일미국 공군 미사일 기지에서 플라이트 디스플레이를 실시, 일본에서 일반 공개의 플라이트 디스플레이는 35년 만.또 이 때에 처음으로블루 임펄스와 경연했다.
  • 1997년 네리스 공군 기지에서 거행해진 미국 공군 50주년 기념 에어 쇼(고르덴에아타트)로 블루 임펄스와 두 번째의 경연, 더 블루 임펄스에게 있어서는, 첫 해외 전시 비행이었다.
  • 2001년 이 연 9월 하순부터 서태평양 투어가 예정되고 일본 방문이 예정되어 있었지만, 미국 동시 다발 테러 사건의 영향에 의해 중지되었다.
  • 2003년 9월 14일 미국 공군 마운틴 홈 기지 (아메리카 합중국아이다호주)의 건파이터·스카이즈로 추락 사고(부상자 한명)
  • 2004년 10년 만의 서태평양 투어를 실시했지만, 그 중에 일본 (미사와, 햐쿠리,하마마츠)에서 예정되어 있던 플라이트 디스플레이는 모두 악천후로 중지가 되었다.
  • 2009년 F-16C(블록 52)에 기종 전환.

근년의 주된 이벤트 참가

역대 사용기의 경위

초기부터 제트 전투기를 사용해 각지의 쇼를 돌고 있었다.초기의 사용기는F-84였다.

선더 버즈는 1964년에 1년간만, F-105 선더 치프를 사용했던 적이 있었다.그러나, F-105의 거대한 기체, 높은 익면하중은 Acrobat 비행에는 적합하지 않았다.또, 1964년 5월에 사고를 낸 것때문에, 다시 F-100를 사용기에 되돌린 경위가 있다.

F-100에 이어 사용된 기종은 F-4 팬텀이었다.그러나, F-4도 기체가 너무 커서 Acrobat 비행에는 적합하지 않았다.이러한 일로부터, F-4도 불과 4년간의 사용으로T-38에 대신했다.T-38은 미국의 Acrobat 비행 팀 첫 연습기(그것까지는 실전기였다)가 되었다.T-38은 그것까지 이상의 기동력을 과시했다.

그러나,1982년 1월에, T-38은 한 번에 4기가 추락 하는 전대미문의 대사고를 일으켰다.그러한 일로부터, T-38은 사용 중단이 되어, 선더 버즈 자체도 활동 정지의 위기에 빠졌다.그러나, 1년 후의 1983년에 복귀해, 기종은F-16 파이팅 팔콘 으로 대신했다.현재에도 F-16은 계속사용 되어 선더 버즈의 역대 사용기 중 에서도 장로기가 되고 있다.F-16은 향후에도, 선더 버즈의 사용기로서 활약하게 된다.

역대 사용기

관련 항목


외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "미국 공군 선더버즈", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht