powered by CADENAS

Social Share

사과나무 (8135 views - Food Drinks Beverages)

사과나무(沙果나무, 라틴어: Malus pumila)는 장미목 장미과 배나무아과 사과나무속에 딸린 종이다. 4월에서 5월 사이에 꽃을 피운다.사과는 8~9월에 꽃받침이 자라면서 녹색 또는 붉은색으로 생긴다.70~100여 년간 살고 경제적 가치가 있는 사과를 생산하는 시기는 40~50살쯤이다.그 열매는 사과(沙果; 砂果)라 하며, 세계적으로 가장 널리 재배되는 과일 품종 가운데 하나이다. 평과(蘋果)라고도 한다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

사과나무

사과나무

사과나무
사과나무

생물 분류
계: 식물계
(미분류): 속씨식물군
(미분류): 진정쌍떡잎식물군
(미분류): 장미군
목: 장미목
과: 장미과
아과: 배나무아과
속: 사과나무속
종: 사과나무
학명
Malus pumila
Miller, 1768
사과(raw, without skin)
- 단일불포화지방산 0.005 g
- 다불포화지방산 0.037 g
- 트립토판 0.001 g
- 트레오닌 0.006 g
- 이소류신 0.006 g
- 류신 0.014 g
- 리신 0.013 g
- 메티오닌 0.001 g
- 시스틴 0.001 g
- 페닐알라닌 0.007 g
- 타이로신 0.001 g
- 발린 0.012 g
- 아르기닌 0.006 g
- 히스티딘 0.005 g
- 알라닌 0.012 g
- 아스파르트산 0.074 g
- 글루탐산 0.026 g
- 글라이신 0.009 g
- 프롤린 0.006 g
- 세린 0.011 g
비타민 A equiv. 2 μg (0%)
- 베타카로틴 17 μg (0%)
- 루테인제아잔틴 18 μg
티아민 (비타민 B1) 0.019 mg (2%)
리보플라빈 (비타민 B2) 0.028 mg (2%)
나이아신 (비타민 B3) 0.091 mg (1%)
판토텐산 (비타민 B5) 0.071 mg (1%)
비타민 B6 0.037 mg (3%)
엽산 (비타민 B9) 0 μg (0%)
비타민 B12 0 μg (0%)
콜린 3.4 mg (1%)
비타민 C 4 mg (5%)
비타민 D 0 IU (0%)
비타민 E 0.05 mg (0%)
비타민 K 0.6 μg (1%)
칼슘 5 mg (1%)
철분 0.07 mg (1%)
마그네슘 4 mg (1%)
망간 0.038 mg (2%)
11 mg (2%)
칼륨 90 mg (2%)
소금 0 mg (0%)
아연 0.05 mg (1%)
퍼센트는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임.
출처: USDA Nutrient Database
100g 속 식물섬유
항목 분량
탄수화물 14.6 g
식물성섬유총량 1.5 g
수용성식물성섬유 0.3 g
불용성식물성섬유 1.2 g

사과나무(沙果나무, 라틴어: Malus pumila)는 장미목 장미과 배나무아과 사과나무속에 딸린 종이다. 4월에서 5월 사이에 꽃을 피운다.사과는 8~9월에 꽃받침이 자라면서

녹색 또는 붉은색으로 생긴다.70~100여 년간 살고 경제적 가치가 있는 사과를 생산하는 시기는 40~50살쯤이다.그 열매는 사과(沙果; 砂果)라 하며, 세계적으로 가장 널리 재배되는 과일 품종 가운데 하나이다. 평과(蘋果)라고도 한다.

기원

사과나무의 원산지는 발칸반도로 알려져 있으며 B.C. 20세기 경의 스위스 토굴 주거지에서 탄화된 사과가 발굴된 것으로 보아 서양사과는 4,000년 이상의 재배 역사를 가진 것으로 추정된다. 그리스 시대에는 재배종, 야생종을 구분한 기록이 있고 접목 번식법이 이미 소개 되어 있을 정도로 재배 기술이 진보되었다. 로마시대에는 Malus 또는 Malum이란 명칭으로 재배가 성향하였고 그 후 16-17세기에 걸쳐 유럽각지에 전파되었다. 17세기에는 미국에 전파되었고 20세기에는 칠레 등 남미 각국에 전파되었다.

특징

나무는 높이 5~12미터에 이르는 작은 낙엽수이며, 넓고 밀집된 잔가지가 많은 수관을 가진다. 잎은 번갈아가며 배열된 모양의 단순한 타원형으로 끝은 날카롭고 톱니모양의 모서리, 가냘프고 솜털이 나 있는 하단 부분, 5~12센티미터 길이와 3~6센티미터 너비, 2~5센티미터의 잎꼭지의 특징을 가진다. 꽃은 잎과 함께 봄에 나는데 꽃 색깔은 흰색이며 처음에는 엷은 핑크색을 띠기도 한다. 직경은 2.5~3.5센티미터이며 꽃잎은 다섯 개이다. 열매는 가을에 익는데 보통 지름이 5~9센티미터이다. 드물지만 15센티미터에 이르기도 한다. 씨앗에는 미량의 사이안화물이 함유되어 있다. 과자(사과파이), 샐러드, 주스 등의 재료로 쓰이고 날로 먹는다. 농약이 묻어있으면 날로는 먹지 않는 것이 좋다.

품종

세계적으로 재배되고 있는 품종은 700여 종이 되지만, 대한민국에서 유실수로 재배되고 있는 품종은 10여 종이다. 사과의 품종은 수확기에 따라 조생종·중생종·만생종으로 나뉘고, 색깔에 따라 홍색사과·황색사과·녹색사과로 구분한다. 현재 널리 재배되고 있는 품종에는 스타킹·골든딜리셔스· 등이 있고, 근래에는 조나골드·후지 등이 있다. 대한민국에서는 홍옥이 오랫동안 재배되었으나 현재는 적은수가 재배되고 있다.

재배

19세기 초까지는 영국이 세계 최대 생산국이었으나 19세기 말에 들어서는 미국에서 육종이 성행하여 최대의 생산국이 되었으며 한때 러시아가 세계 최대 생산국이었다가[1] 2014년에는 중국이 전세계 생산량의 48%를 차지해서 최대였다. [2] 미국, 터키, 폴란드, 이탈리아 등이 뒤를 잇고있다.

대한민국

한국에서는 예로부터 재래종인 능금을 재배하였으며, 고려 의종(1083~1105)때 씌여진 <계림유사>에 ‘임금’은 능금의 어원이며 조선조 시대에 쓰여진 홍만선의 <산림경제>에 그 재배법이 실려 있는 것으로 보아, 18세기 초에 재배가 성행한 것을 알 수 있다. 1884년 무렵에는 선교사들이 외국 품종을 들여와 관상수로 심었고 한국에서 널리 재배되는 사과가 들어온 것은 근대 이후로 1900년 초반에도 사과는 널리 재배되지 않았다.[3] 대구경북지방의 사과는 1899년 선교사로 왔던 우드브릿지 존슨이 그의 사택에 심은

72그루의 사과나무로부터 널리 퍼졌다.[4] 대한민국에서 사과 재배지로 유명한 곳은 경상북도 북부지방 혹은 북서지방의 중소 도시인 안동시, 영주시, 봉화군, 의성군, 문경시, 영양군 등이며 그외 충청북도 단양군, 제천시도 유명하다.

조선민주주의인민공화국

조선민주주의인민공화국의 경우, 대한민국과 달리 재배하는데 어느 정도 충분히 가능하나, 북한의 무분별한 벌목 행위로 인해 식재량 감소 현상이 계속되는 경우가 있어, 백두산을 중심으로 하는 개마고원 일대나 유역에서는 여름에도 겨울 같은 기후라 재배할 수 있는 능률이 극히 부실하다. [출처 필요]

일본

일본은 한국과 달리 사과 재배에는 매우 뛰어나지만, 주로 도쿄도 이북의 도호쿠 지방이나 홋카이도, 서일본의 내륙부 고산 지대에서만 재배할 수 있다.

인도

인도의 경우, 사과를 딜리셔스 스타킹이라는 별명으로 부르고 있으며 기후가 다양하여 사과 또한 재배면적이 넓다.

건강효과

알칼리성 식품으로, 칼로리가 적고 몸에 좋은 성분이 많이 들어있다. 식이섬유는 혈관에 쌓이는 유해 콜레스톨을 몸밖으로 내보내고 유익한 콜레스테롤을 증가시켜 동맥경화를 예방해 준다. 또한 칼륨은 몸속의 염분을 배출시켜 고혈압 예방과 치료에 도움을 준다.

한국과수농협연합회에 따르면, 사과와 배를 즐겨 먹는 사람은 뇌졸중 발생위험이 줄어든다.[5] 아침사과는 보약이라는 말이 있을 정도로 다른 과육에 비해 탄수화물과 비타민C, 무기염류가 풍부하며 단백질과 지방이 비교적 적다. [6] ※사과씨에는 소량의 청산가리가 들어있는 것으로 알려져있다.

주요 국가별 생산량

2008년 기준, 100만톤이상 사과 생산 국가와 그 생산량은 다음과 같다. (사과 생산 국가의 목록 참고)

순위 국가/지역 사과 생산량 (톤)
1 중국 29,851,163
2 미국 4,358,710
3 폴란드 2,830,870
4 이란 2,718,775
5 터키 2,504,490
6 이탈리아 2,208,227
7 인도 1,985,000
8 프랑스 1,940,200
9 러시아 1,467,000
10 칠레 1,370,000
11 아르헨티나 1,300,000
12 브라질 1,124,155
13 독일 1,046,995

자료 출처 - 국제연합식량농업기구 2008년 통계[7]

상징

중국의 크리스마스에는 서로 사과를 나누는 것이 풍습이다. 이로서 중국에서는 사과를 긍정적으로 믿는다는 것을 알 수 있다. 그리고 사과는 많은 종교적 전통에서 언급되는데 신비적이고 금지된 과일(금단의 열매)로 특히 여겨진다. 창세기에는 금지된 과일이 무엇인지 명확히 나와있지 않았는데도 보통 유럽의 기독교 전통에서는 이브아담을 유혹하여 함께 나누어 먹은 과일이 사과라고 생각하고 있다. 결과적으로 아담과 이브의 이야기에서 사과는 유혹, 죄에 빠짐, 죄 그 자체의 상징이 되었다. 라틴어에서 사과와 악을 뜻하는 단어는 비슷하다.(사과는 "malus", 악은 "malum"). 이것이 사과를 성경적으로 금지된 과일로 해석하게 된 이유인 듯하다. 사람의 목에 있는 후두는 영어로 "Adam's apple"이라고 불리는데 이것은 아담의 목에 걸려 있는 금지된 과일로 인한 것이라는 관념에서 나온 것이다. 중세의 성직자들은 사과의 유혹적인 빛깔, 양면성을 지닌 맛(달콤하고 신), 여성을 암시하는 중심의 생김새, 그리고 무엇보다도 사과를 가로로 잘랐을 때 중심의 별의 모양이 바로 금단의 선악과나무에서 자랐을 열매임을 나타내는 표식이라고 해석하였다.[8]

지금의 이탈리아오스트리아가 접하는 국경을 기준으로 그 북쪽의 유럽에서는 포도가 잘 자라지 못하는 기후로 인하여, 사과를 숭배하였다. 그래서 그곳의 성직자들, 드루이드교의 사제들은 의식을 거행할 때 포도주 대신에 사과주를 이용했으리라 생각된다. 이들은 심지어 천국을 아발론(Avalon) 즉 사과의 섬이라고 부르면서 그곳엔 사과 착즙기 같은 것도 있을 것이라고 믿기도 했다. 켈트족은 자신들의 신앙인 드루이드교와 기독교를 합하여 기독교의 한 분파인 켈트 기독교를 만들어냈다. 이들은 4세기 경에 이르면서 로마 가톨릭과 심각하게 대립하는 관계가 되었다. 470년경, 로마 가톨릭은 켈트 기독교의 그 성스러운 과일을 선악과의 전형으로 삼기 시작한다.[9]

사진

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "사과나무", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Food Drinks Beverages

food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke