powered by CADENAS

Social Share

비행 조종 시스템 (18949 views - Transportation - Air Water Earth)

비행 조종 시스템은 항공기 러더, 트림, 스틱을 이용하여 조종하는 시스템을 말하는데 초기에는 기계적으로 실제 와이어를 연결한 하드 와이어 방식을 사용하다가 전자의 발달에 따라 기계와 전기에 의한 혼합 제어 방식에서 최근에는 완전 전기에 의한 플라이 바이 와이어 방식이 사용되고 있다. 비행 조종은 항공기 운행에 매우 중요하기 때문에 고장 발생시 추락의 위험이 있어서 백업에 백업을 두는 안전 구조로 설계되어 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

비행 조종 시스템

비행 조종 시스템

비행 조종 시스템은 항공기 러더, 트림, 스틱을 이용하여 조종하는 시스템을 말하는데 초기에는 기계적으로 실제 와이어를 연결한 하드 와이어 방식을 사용하다가 전자의 발달에 따라 기계와 전기에 의한 혼합 제어 방식에서 최근에는 완전 전기에 의한 플라이 바이 와이어 방식이 사용되고 있다. 비행 조종은 항공기 운행에 매우 중요하기 때문에 고장 발생시 추락의 위험이 있어서 백업에 백업을 두는 안전 구조로 설계되어 있다.

역사

장치의 발전 단계로 구분하면, 50년대 이전의 기계식 비행 조종 장치를 필두로 70년대에는 아날로그 컴퓨터를 이용한 전자식 비행 조종 장치를 채택 일부 신뢰성을 보장하고 80년대에는 항공기의 조종성능과 비행성을 향상시켜 조종사의 일량(Workload)을 경감시키고 항공기 운용목적에 부합하는 비행특성을 능동적으로 구현할 수 있는 전자식(디지털) 비행조종장치가 개발되어 고 신뢰성과 안전성을 보장하고 있음. 90년대 이후 항공 선진국에서는 전자식 비행제어 방식에 자동 이착륙 제어, 원격 조종제어 기술을 추가 무인항공기 통합 비행임무를 수행토록 하고 있다. 전자식(디지털) 비행조종컴퓨터는 항공기 조종의 전적인 권한을 가지므로 비행조종장치의 오작동에 의한 비행사고를 방지하기 위해서는 실제 무인항공기 탑재 초도 비행 전에 완벽한 시험 및 검증이 필요하다.

안전성 요구도

항공기 손실이나 조종사의 사망을 유발할 수 있는 위험 수준으로 요함. 참고적으로 미공군에서 정의된 비율 (1.5 mishaps per 100000 flight)

  • PLOC (Probability of loss of Control), 항공기 조정기능이 상실할 수 있는 확률

하드웨어

관련 항목


항공기Airframe비행기보잉 737Boeing 737 Next Generation보잉 787 드림라이너보잉 B-29 슈퍼포트리스CH-47 치누크Boeing Insitu ScanEagle헬리콥터날개Wright Model B착륙 장치프로펠러Olga E. Custodio미국 공군 선더버즈비즈니스 제트기무선조종 항공기Simple Plastic Airplane Design제너럴 다이내믹스 F-16 파이팅 팰콘F-22 랩터Glider (aircraft)유로파이터 타이푼조종실Free flight (model aircraft)RotorcraftHelicopter rotor양력추력Cessna SkymasterCessna O-2 SkymasterPush-pull configurationTwin-boom aircraft호커 허리케인Hawker FuryTwinjet제트기SR-71 블랙버드정찰기Flight airspeed record대기속도Transonic음속McDonnell XF-85 Goblinde Havilland MosquitoNight fighter보잉 F/A-18E/F 슈퍼 호넷함상기IAI 크피르공격기General Electric J79Axial compressorAfterburner항공전자Mikoyan MiG-27수호이 Su-27Air superiority fighterSupermaneuverability글로스터 미티어노스아메리칸 P-51/F-51 머스탱North American P-51 Mustang variantsAir racing메서슈미트 Bf 109모노코크Aircraft canopy다소 미라주 F1요격기맥도널 더글러스 F-4 팬텀맥도넬더글러스 MD-80맥도널 더글러스 T-45 고스호크AV-8B 해리어 II다소 미라주 2000유로콥터 타이거공격 헬리콥터에어버스 헬리콥터기구 (비행체)비행선이오노크래프트제너럴 다이내믹스 F-111 아드바크InterdictorStrategic bomberElectronic-warfare aircraftMilitary tactics군용기MQ-1 프레데터군수산업AGM-114 헬파이어유도탄DAGRAH-64 아파치Armed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack Helicopter터보샤프트광폭동체 항공기화물기Air cargoFuselageLockheed T-33Flight training항공사날기항공착륙이륙활주로비행장공항화물여객Schleicher K7글라이더단엽기항공공학Aircraft design process활공항공 스포츠쿼드콥터멀티콥터

This article uses material from the Wikipedia article "비행 조종 시스템", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht