powered by CADENAS

Social Share

레고 (9463 views - Consumer products)

레고(Lego)는 덴마크의 레고 그룹에서 생산하는 블럭제품으로서, 다양한 종류의 플라스틱 블럭을 조합해 사용자가 원하는 것을 만들 수 있는 제품 또는 제품류를 일컫는 말이다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

레고

레고

레고
분야 블럭
보유자 레고 그룹
본거지 덴마크
기간 1932년 ~
웹사이트
공식 사이트 (영어)

레고(Lego)는 덴마크레고 그룹에서 생산하는 블럭제품으로서, 다양한 종류의 플라스틱 블럭을 조합해 사용자가 원하는 것을 만들 수 있는 제품 또는 제품류를 일컫는 말이다.

개요

레고는 1932년덴마크목수 올레 키르크 크리스티얀센이 조립식 블럭 제품을 내놓게 된 것이 그 시초다. 이름의 유래는 덴마크어로 '잘 놀다'라는 뜻을 가진 'LEG GODT'를 줄인 것이며, 회사 이름인 동시에 완구 이름이기도 하다.

초기에는 나무를 깎아 블럭을 제작했으나 1940년대에 플라스틱을 이용한 대량 생산이 가능해지면서, 블럭 완구 계열에서 지금과 같은 독보적인 위치에 오르게 되었다. 지금과 같은 형태의 블럭은 올레 키르크 크리스티얀센의 아들 고트프레드가 고안했다.

고트프레드는 1963년에 레고 시스템의 10가지 기본 규칙을 제창했다.

1. 놀이의 기능성이 무한할 것
2. 남녀 아이 모두를 위한 것
3. 모든 연령의 아이들에게 맞는 것
4. 일년 내내 가지고 놀 수 있는 것
5. 아이들의 건강과 편안함을 고려할 것
6. 적당한 놀이 시간을 지킬 것
7. 발전, 환상, 창의력을 증대 시킬 것
8. 더 많은 놀이의 가치를 증폭시킬 것
9. 쉽게 보충할 수 있을 것
10. 품질이 완전할 것

부품

레고의 부품은 다양하다. 형형색색의 브릭, 막대, 바퀴, 도르래, 미니피겨 등으로 이루어져, 이러한 부품을 결합함으로써 모든 것을 만들 수 있다. 대표적으로 브릭, 플레이트, 타일등이 있다.

브릭

브릭(Brick)은 레고로 무언가를 만들 때 가장 중요시되는 부품이다. 직육면체정육면체 모양으로 생겨서 물체의 형태를 만들 때 반드시 쓰이기 때문이다.

파워펑션

기차, 테크닉 차량, 전동 크레인등에 쓰이는 일종의 모터. 배터리팩, 전선, 모터, LED, 센서, 조종기, 브릭과의 연결부등으로 이루어졌다. 모터에는 M, XL, L, 서보모터가 있다. M모터는 빠른 회전력, XL모터는 큰 힘, L모터는 큰 테크닉 차량에 사용된다. 또 서보모터는 90°씩 회전하여 주로 차량의 조향부에 이용된다

픽어브릭

픽어브릭(Pick-a-brick)이란, 다양한 형태의 브릭을 일정한 무게만큼 담아 일정한 가격에 살 수 있는 서비스이다. 레고그룹에서 인증한 레고 스토어에서 제공하는 플라스틱 통에 브릭을 담아서 사는 형태이며, 통이 닫힐 수 있게 브릭을 집어넣는다면 어떤 브릭이든지 사갈 수 있다. 전 세계의 모든 레고 스토어에 설치되어 있고, 대한민국2016년 12월 9일 현대백화점 판교점에 레고 스토어가 문을 열면서 이 시스템을 도입했다.

미니피겨

미니피겨(minifigure)는 레고에서 사용되는 사람 모양의 인형이다. 생산 초기에는 일반적인 형태의 것만 생산되었지만, 최근에는 애니메이션 캐릭터 디자인을 차용한 것도 출시되고 있다. 전통적으로 미니피겨의 살색은 노란색을 사용하나, 레고 스타워즈와 같은 라이센스 시리즈에서는 실제 백인, 흑인에 가까운 색깔을 사용하기도 한다.

제품

레고 그룹에서는 여러 가지의 레고 시리즈를 출시하고 있다. 생산이 중단되지 않고, 현재 레고가 생산되는 국가인 130개 이상의 국가에서 출시되는 테마는 아래와 같다.

  • 듀플로 (Duplo) : 작은 부품이 위험한 영유아를 위해 큰 부품으로 구성되었다. 1981년부터 출시되고 있다.
  • 마인드스톰 (Mindstorms) : 지능형 로봇 시스템 장난감을 만들 수 있다. 1989년부터 출시되었다. 이 시리즈는 매우 기능적으로 만들어졌다. 마인드스톰 프로그램을 레고 사이트에서 돈을 내고 따로 깔아야 한다.
  • 프렌즈 (Friends) : 소녀들을 위해 만들어진 시리즈로, 2012년부터 출시되고 있다. 이 시리즈는 여자들을 위한 레고라는 취지에서 출시되었다.
  • 아키텍처 (Architecture) : 세계의 유명한 건축물을 만들 수 있다. 2008년부터 출시되고 있다. 유명한 건축가들의 건축물들을 직접 만들 수 있는 시리즈이다.대한민국숭례문도 출시된 바 있다.
  • 캐슬 (Castle) : 거대한 을 만드는 것으로, 1978년부터 출시되다 말다 한다. 올드 캐슬, 캐슬, 킹덤, 올드 닌자, 로빈훗, 클래식 등의 테마로 나뉜다. 중세 시대를 배경으로 만들었다. 또 많은 중세 시대 사람들과 군사들의 미니피규어들도 있다.
  • 미니피겨 : 다양한 미니피겨를 소장용으로 출시한 브랜드이다. 2010년부터 출시되고 있다. 미니피겨 시즌 10에서는 기념으로 전 세계에 5000개의 골드 피규어를 전 세계에 보냈는데 인기가 너무 많자 5000개의 Mr.골드 피규어를 전 세계로 보냈다.
  • 시티 (City) : 1966년부터 출시되고 있다. 시티의 예전 이름은 타운, 월드시티로 시티는 타운이라는 이름으로 시작하여 월드시티로 바뀐 후 2005년부터 시티라는 이름으로 출시되고 있다.
  • 테크닉 (Technic) : 1977년부터 출시되고 있다. 이 시리즈의 부품들은 기존의 시스템브릭과는 많이 다르다. 대부분 파워펑션과 호환되도록 만들어진다. 또한 오토바이,비행기,트럭,중장비 등의 차량이 대부분이다. (레고 파워평션, 배터리 팩 및 점프선은 개별 판매도 한다.)
  • 우주 (Space) : 1978년에 처음 출시되었다. 클래식 스페이스, 블랙트론, 스페이스 폴리스 등의 시리즈가 있다. 2014년에 레고 겔럭시 스쿼드로 재출시 되었다.
  • 크리에이터 (Creator) : 2003년부터 출시되고 있다. 이 시리즈는 매우 다양한 장르에서 다양한 세트 수를 보유하고 있다. 크리에이터는 3in1 모델과 Expert 모델이 있다.
  • 닌자고 (Ninjago) : 닌자고 캐릭터를 레고로 만든 브랜드로, 2011년부터 출시되고 있다. 이 시리즈는 TV 프로그램으로도 방영을 해서 더 유명해 졌다. 하지만 TV에서 방영하는 것은 레고사에서 직접 제작한 것이 아니다.
  • 히어로 팩토리 (Hero Factory) : 히어로 팩토리 캐릭터를 활용해 만든 것으로, 2010년부터 2014년까지 출시되었다.
  • 키마의 전설 (Legends of Chima) : 키마의 전설 캐릭터를 활용해 만든 것으로, 2013년부터 2015년까지 출시되었다.
  • 몬스터 파이터 (Monster Fighters) : 2012년에 출시된 괴물들을 잡는다는 스토리의 시리즈이다.
  • 스타워즈 (Star Wars) : 영화 스타워즈 에피소드 1~7를 레고로 만든 것으로,레고 최초의 영화를 본떠 만든 제품이다.레고 스타워즈는 7401제품 라이트세이버 결투가 최초이다. 그리고 레고 회사 부활에 역할을 했다. 1999년(에피소드1 개봉년)부터 출시되고 있다.오리지널 삼부작과 연결되어, 요다의 비밀이야기, 드로이드의 모험 등이 만들어지고 있다. 여러 책들도 있다.
  • 반지의 제왕 (The Lord of the Rings) : 영화 반지의 제왕 캐릭터를 레고로 만든 것으로, 2012년부터 2015년까지 출시되었다.
  • 호빗 (The Hobbit) : 영화 호빗 캐릭터를 레고로 만든 것으로, 2012년부터 2015년까지 출시되었다.
  • 닌자 거북이 (Teenage Mutant Ninja Turtles) : 영화 닌자 거북이 캐릭터를 레고로 만든 것으로, 2013년부터 2014년까지 출시되었다.
  • 론 레인저 (The Lone Ranger) 영화 론 레인저 캐릭터를 레고로 만든 것으로, 2013년에 출시되었다.
  • 마인크래프트 (Minecraft) : 게임 마인크래프트를 레고로 구현했으며, 2012년에 레고 쿠소(현재 아이디어스) 시리즈로 출시되었고, 그 뒤 시리즈로 출시되고 있다.
  • 슈퍼 히어로즈 (Super Heroes) : DC와 마블의 히어로 캐릭터를 레고로 만든 것으로, 2012년부터 출시되고 있다. DC코믹스와 마블로 나뉘어 있다.
  • 갤럭시 스쿼드 : 우주에서 외계인들과 인간의 싸움을 바탕으로 만들어졌다.
  • 디즈니 프린세스 : 디즈니 프린세스를 바탕으로 제작되었으며, 2012년부터 출시되고 있다.
  • 심슨 : 애니메이션 심슨 가족을 바탕으로 만들어졌으며 2014년 부터 2015년까지 출시되었다.
  • 바이오니클 : 토아라는 전설적인 존재들이 악당들을 물리치는 것을 바탕으로 2001년부터 2010년까지 출시되었다. 이후 2015년에 재등장하여 히어로 펙토리 시리즈의 부품을 이용했지만 1년만에 다시 중단했다.
  • 넥소 나이츠 : 2016년 다시 출시된 캐슬 시리즈로, 스팀펑크가 추가되어있다. 나이트킹덤과 비슷하다.
  • 아이디어스 : 아이디어스 홈페이지에서 창작가들이 올린 제품 중 10000명이 후원한 제품에서 다시 심사를 거쳐 창작품을 제품으로 만드는 시리즈이다. 2010년부터 출시되고있다.
  • 엘프 : 여러 원소의 요정들에 관한 시리즈이다.
  • 레고 무비 : 레고 무비 내용을 바탕으로 한 시리즈이며 2014년 부터 2015까지 출시되었다.
  • 스쿠비 두 : '스쿠비 두'라는 카툰네트워크(CARTON NETWORK)에서 방영 되는 만화를 레고로 재해석한 시리즈이다.
  • 해리 포터 : 2001년에 영화 개봉과 함께 동시 출시 하였으며 2011년에 시리즈가 완결 되었는데도 5년후에 다시 생산하여 현재도 출시하고 있다.

동호 활동

레고는 원래 3세에서 12세까지의 어린이를 주요 대상으로 해서 출시되었지만, 어린이와 놀아주는 등의 여러 계기로 다시 레고에 빠지는 어른들도 늘어났다. 레고 동호회는 일반적으로 LUG(Lego User Group)이라고 부르며, 성인 레고 동호인은 AFOL(Adult Fan Of Lego)라고 한다. 레고사는 전 세계 LUG 중 일정 기준 이상의 활동을 보이고 있는 곳을 심사 후 지원하는 프로그램을 운영 중인데 이를 RLUG(Recognized Lego User Group)라고 부른다.

2016년 8월 현재 우리나라의 RLUG는 모두 11개가 있다. 전세계 RLUG의 분포는 다음 링크에서 확인할 수 있다. https://lan.lego.com/lugs

유사품

중국에서 레고 유사품을 발매하고 있다. 레고 유사품은 乐拼, 品高, Decool, 乐高, SY, JLB, COGO, LELE, LIGO 등이 있다. 그러나 중국에도 정품 레고 공장이 있기 때문에(정품 레고 공장은 덴마크, 헝가리, 멕시코, 체코, 중국, 오스트리아에 있다) 중국에서 만들어진 모든 제품이 유사품은 아니며, 한국의 옥스포드나 캐나다의 메가블럭과 같은 레고 호환규격의 독자개발 제품 또한 존재한다.

사진

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "레고", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library