powered by CADENAS

Social Share

메테인 (25878 views - Material Database)

메테인(영어: methane 메세인[*] [mɛθeɪn], CH4) 또는 메탄(독일어: methan)은 가장 간단한 탄소 화합물로, 탄소 하나에 수소 4개가 붙어 있다. 분자량은 16이다. 녹는점은 -183 ℃, 끓는점은 -162℃이므로, 상온에서 기체이다. 자연적으로는 유기물이 물 속에서 부패, 발효할 때 생기므로 늪지대의 바닥 등에서 발생한다. 또 석탄층 속에 함유되어 석탄갱내에서 발생하여 공기와 섞여폭발을 일으킬 때도 있다. 천연가스나 석탄가스의 주성분을 이룬다. C-H의 결합 길이는 0.110nm이며, C-H의 결합 사이의 결합각은 109.5°이며, 무극성 분자이다. 순수한 메테인은 냄새가 없으나, 산업용으로 사용할 때 누출 여부 확인을 위해 냄새가 나는 다른 화합물을 일부 첨가하여 판매한다. 천연 가스의 주성분으로, 연료로 많이 사용된다. 메탄 분자 하나를 태우면 이산화탄소 한 분자와 물 두 분자가 생성된다. 반응식은 다음과 같다. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 온실 효과의 원인이기도 하며, 같은 질량의 이산화탄소보다 23배의 효과가 있다. 메탄 1몰이 연소할 때 내는 연소열은 780kJ이다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

메테인

메테인

메테인
메테인(methane)
일반적인 성질
IUPAC 이름 Methane
화학식 CH₄
분자식 CH4
CAS 번호 74-82-8
PubChem 297
ChemSpider 291
물리적 성질
분자량 16.042 g/mol
녹는점 90.65 K (-182.5 °C, -296.5 °F)
끓는점 111.55 K (-161.6 °C, -258.88 °F)
밀도 0.717 kg/m3 (gas, 0 °C)
415 kg/m3 (liquid) g/cm3
에 대한 용해도 35 mg/L (17 °C) g/100 ml
열화학적 성질
안전성

메테인(영어: methane 메세인[*] [mɛθeɪn], CH4) 또는 메탄(독일어: methan)은 가장 간단한 탄소 화합물로, 탄소 하나에 수소 4개가 붙어 있다. 분자량은 16이다. 녹는점은 -183 ℃, 끓는점은 -162℃이므로, 상온에서 기체이다.

자연적으로는 유기물이 물 속에서 부패, 발효할 때 생기므로 늪지대의 바닥 등에서 발생한다. 또 석탄층 속에 함유되어 석탄갱내에서 발생하여 공기와 섞여폭발을 일으킬 때도 있다. 천연가스석탄가스의 주성분을 이룬다.

C-H의 결합 길이는 0.110nm이며, C-H의 결합 사이의 결합각은 109.5°이며, 무극성 분자이다.

순수한 메테인은 냄새가 없으나, 산업용으로 사용할 때 누출 여부 확인을 위해 냄새가 나는 다른 화합물을 일부 첨가하여 판매한다.

천연 가스의 주성분으로, 연료로 많이 사용된다. 메탄 분자 하나를 태우면 이산화탄소 한 분자와 두 분자가 생성된다. 반응식은 다음과 같다.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

온실 효과의 원인이기도 하며, 같은 질량의 이산화탄소보다 23배의 효과가 있다.

메탄 1몰이 연소할 때 내는 연소열은 780kJ이다.

메테인의 치환반응

메테인은 햇빛존재하에 상온의 염소와 반응하여 치환반응을 하는데, 중심의 탄소와 공유결합을 하고있는 수소가 차례로 염소와 치환되어 성질이 다른 분자로 바뀌어간다.

바뀌는 순서는 다음과 같다.

염화메틸염화메틸렌클로로포름사염화탄소

외부 링크


1,2,3-Trichloropropane2-Ethoxyethanol2-Methoxyethanol2,4-Dinitrotoluene4,4'-Methylenedianiline41xx steelAcrylamideAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumel알루미늄알루미늄 합금알루미늄 청동Aluminium-lithium alloyAluminosilicate아말감Ammonium dichromateAnhydrous안트라센Argentium sterling silverArsenic pentoxide삼산화 비소Arsenical bronzeArsenical copper배빗메탈Bell metalBenzyl butyl phthalate베릴륨구리Billon (alloy)BirmabrightBis(2-ethylhexyl) phthalateBismanol비스무트붕사붕산황동BrightrayBritannia metalBritannia silver청동Bulat steelCalamine brassCalifornia Electronic Waste Recycling Act주철CelestriumChina RoHSChinese silverChromel크로뮴산Chromium hydrideChromium trioxide석탄콜타르코발트Cobalt(II) acetateCobalt(II) carbonateCobalt(II) chlorideCobalt(II) nitrateCobalt(II) sulfateColored goldConstantan구리Copper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunife백동Cymbal alloys다마스쿠스 강Devarda's alloyDibutyl phthalateDiisobutyl phthalateDoré bullion두랄루민Dutch metalElectrical steel호박금Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstan갈륨Gilding metal유리GlucydurGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes InternationalHepatizonHexabromocyclododecaneHexavalent chromiumHiduminiumHigh-speed steelHigh-strength low-alloy steelHigh-temperature insulation wool수화물하이드라진HydronaliumInconel인듐International Material Data SystemInvarIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)KovarLead hydrogen arsenateLead(II) chromateMagnaliumMagnox (alloy)MangalloyManganinMaraging steelMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)머큐리MischmetalMolybdochalkosMonelMu-metalMuntz metalMushet steelMusk xyleneN-Methyl-2-pyrrolidone니크롬니켈Nickel hydride양은Nickel titaniumNicrosilNisil노르딕 골드올리고머Ormolu퍼멀로이퓨터Phosphor bronzePhthalic acid선철Pinchbeck (alloy)피치 (중합체)플라스틱Platinum sterlingPlexiglas플루토늄Plutonium–gallium alloyPolybrominated biphenylPolybrominated diphenyl ethersPotassium chromate다이크로뮴산 포타슘Pseudo palladiumQueen's metalREACH유해물질 제한지침Reynolds 531Rhodite로듐Rose's metal사마륨Samarium–cobalt magnetSanicro 28Scandium hydrideShakudōShibuichiSilver steelSodium chromateSodium dichromate나크땜납Speculum metalSpiegeleisenSpring steelStaballoy스테인리스강강철Stellite스털링 실버Strontium chromateStructural steelSubstance of very high concernSupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silver주석 (원소)Titanium alloyTitanium Beta CTitanium goldTitanium hydrideTitanium nitrideTombacTool steelTributyltin oxideTrichloroethyleneTris(2-chloroethyl) phosphateTumbagaType metal우라늄Uranium hydrideVitalliumWEEE 지침Weathering steelWhite metal우드 합금Wootz steelY alloyZamakZeron 100아연지르코늄Zirconium dioxideZirconium hydrideMezzanine원자

This article uses material from the Wikipedia article "메테인", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification