powered by CADENAS

Social Share

어댑터 (7783 views - Mechanical Engineering)

어댑터(영어: adapter, adaptor)는 다른 전기나 기계 장치를 서로 연결해서 작동할 수 있도록 만들어 주는 결합 도구다. 연결부분을 마찰력을 이용한 스프링 장치나, 나사로 가공해서 잘 빠지지 않도록 만든다. 전기 어댑터는 서로 다른 전압이나 콘센트에 모양이 다른 플러그를 꽂을 수 있도록 만들어주는 장치다. 수도, 가스 등에서 서로 다른 모양의 배관을 연결하는 장치다. 광섬유 어댑터, 네트워크 어댑터
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

어댑터

어댑터

어댑터

어댑터(영어: adapter, adaptor[1])는 다른 전기기계 장치를 서로 연결해서 작동할 수 있도록 만들어 주는 결합 도구다.

연결부분을 마찰력을 이용한 스프링 장치나, 나사로 가공해서 잘 빠지지 않도록 만든다.

함께 보기

각주

  1. Both spellings are used in both British and American English. “Macmillan English Dictionary”. Macmillan Publishers Limited. 2010. 2010년 4월 14일에 확인함. adapter noun [countable] /əˈdæptə(r)/ or adaptor an object that allows you to connect two pieces of equipment of different types or sizes a. BRITISH an object that allows you to connect several pieces of electrical equipment to one electricity supply b. an object that allows you to use electrical equipment in countries where there is a different type of electricity supply from your own 


This article uses material from the Wikipedia article "어댑터", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD