powered by CADENAS

Social Share

망원 렌즈 (4234 views - Consumer products)

사진술과 시네마토그래피에서 망원 렌즈(telephoto lens)는 초점 거리보다 렌즈의 물리적 거리가 짧은 장초점 렌즈의 특수한 형태이다. 이러한 기능은 더 짧은 초점 거리의 장초점 렌즈를 만들기 위해 빛의 경로를 확장하는 텔레포토 그룹(telephoto group)으로 불리는 특별한 렌즈의 조합으로 실현된다. 화각과 다른 장초점 렌즈의 효과는 동일하게 특정된 초점 거리를 가진 렌즈가 모두 동일하다. 기술적으로는 잘못되었지만 장초점 렌즈는 종종 비공식적으로는 망원 렌즈라고 불리는데 망원 렌즈는 명확하게 텔레포토 그룹을 가진다. 망원 렌즈는 중간 망원 렌즈(medium telephoto)와 초망원 렌즈(super telephoto)의 하위 형식으로 나뉜다. 중간 망원 렌즈는 30°에서 10°의 시야(35mm 필름 포맷에서 67mm부터 206mm까지)를 포함하고, 초망원 렌즈는 8°에서 1° 이하의 시야(35mm 필름 포맷에서 300mm 이상)를 포함한다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

망원 렌즈

망원 렌즈

사진술과 시네마토그래피에서 망원 렌즈(telephoto lens)는 초점 거리보다 렌즈의 물리적 거리가 짧은 장초점 렌즈의 특수한 형태이다.[1] 이러한 기능은 더 짧은 초점 거리의 장초점 렌즈를 만들기 위해 빛의 경로를 확장하는 텔레포토 그룹(telephoto group)으로 불리는 특별한 렌즈의 조합으로 실현된다. 화각과 다른 장초점 렌즈의 효과는 동일하게 특정된 초점 거리를 가진 렌즈가 모두 동일하다. 기술적으로는 잘못되었지만 장초점 렌즈는 종종 비공식적으로는 망원 렌즈라고 불리는데 망원 렌즈는 명확하게 텔레포토 그룹을 가진다.[2]

망원 렌즈는 중간 망원 렌즈(medium telephoto)와 초망원 렌즈(super telephoto)의 하위 형식으로 나뉜다. 중간 망원 렌즈는 30°에서 10°의 시야(35mm 필름 포맷에서 67mm부터 206mm까지)를 포함하고, 초망원 렌즈는 8°에서 1° 이하의 시야(35mm 필름 포맷에서 300mm 이상)를 포함한다.[3]

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "망원 렌즈", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library