Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
몽생미셸 Le Mont Saint-Michel | |
---|---|
몽생미셀 수도원 | |
문장 | |
| |
정보 | |
국가 | 프랑스 |
시간대 | CET(GMT+01) |
레지옹 | 노르망디 |
데파르트망 | 망슈 주 |
아롱디스망 | 아브랑슈 아롱디스망 |
캉통 | 퐁토르송 |
앙제 번호 | 50353 |
우편번호 | 50116 |
시장 임기 |
얀 갈통 2014-2020 |
해발고도 | 5m - 80m |
면적 | 0.97km2 (ha) |
인구 | 50명 (2015) |
인구밀도 | 52명/km2 (2015) |
몽생미셸 섬 (프랑스어: Mont-Saint-Michel), 발음: [mɔ̃ sɛ̃ mi.ʃɛl], "성 미셸의 산")은 북부 프랑스 노르망디 해안에 위치한 코뮌인 섬이다. 프랑스 북서부 해안에서 약 1km 떨어져 위치한다. 약 100헥타르의 크기에, 44명(2009년)이 거주한다.[1]
이 섬은 고대(古代)로부터 전략적 중요성을 가지는 요새들을 가지고 있으며, 8세기 이후로 이 섬의 이름을 딴 수도원이 있다. 이 곳의 구조적 배치는 이것을 건설한 봉건사회를 잘 보여준다. 가장 꼭대기에 신이 있고, 그 아래 수도원, 그리고 큰 홀이 배치되고, 그 아래 상점과 주택이 배치되었다. 그리고 성벽 바깥 가장 아랫부분에는 농부와 어부들의 거처가 있다.
해안에서 600m밖에 떨어지지 않은 독특한 위치는, 간조기(干潮期)에 육지에서 많은 순례자들이 수도원에 쉽게 접근할 수 있게 만들었다. 그리고 한편으로는 만조기(滿潮期)에는 이 곳에 침투하는 적들이 좌초하거나 물에 빠지게 되기 때문에, 쉽게 방어가 가능한 위치이다. 이런 천연적 지세에 의해, 이 섬은 백년전쟁의 대부분 기간 동안 불파(不破)의 요새로 남아 있었다. 적은 수의 경비대가 1433년, 잉글랜드군의 총공격에 대해 성공적으로 방어할 수 있었다.[2] 이런 양면적인 이점은 루이 11세가 이 곳을 국립 감옥으로 만들 때까지 사라지지 않았다.
프랑스의 가장 유명한 랜드마크 중 하나인 몽생미셸은 유네스코가 선정한 세계문화유산이다.[3] 또한 매년 3백만 이상이 방문한다.[4]
만조시에만 섬(tidal island)인 이 몽생미셸은 이제 바위로 이루어져 있으나, 선사시대에 이 곳은 건조한 땅 위에 있었다. 해수면이 상승하면서 침식이 해안의 경치를 새로 만들었고, 화강암과 백립암(白粒岩, granulite)의 몇몇 노두(露頭)가 만(灣)에 드러나게 되어 오늘날과 같은 바위섬이 되었다. 이 섬의 둘레는 960m이며, 가장 높은 지점의 높이는 해발(海拔) 92m이다.[5]
조수간만의 차가 매우 큰 곳으로, 최대 14m에 이른다. 둑길이 아니라 주변 해안의 위험이 많은 모래밭을 건너 방문하려는 사람들에게는 아직도 위험을 줄 수 있다. 가끔 발생하는 홍수와 간척사업은 해수 소택지(海水沼澤地, salt marsh) 초원을 형성하여, 양이 풀을 뜯는 데 이상적인 곳으로 발견되었다. 이러한 양의 고기는 주변 식당에서 제공된다.
이 문단의 일부는 오래된 정보를 가지고 있어 최신 정보로 교체되어야 합니다. 검토 후 최신 사건이 반영되도록 문서를 수정해 주세요. 내용에 대한 의견이 있으시다면 토론 문서에서 나누어 주세요. |
몽생미셸은 이전에는 간조 때 드러나고 만조 때 바다에 잠기는 길을 통해 본토와 연결되었었다. 이 길은 수세기에 걸쳐 개조되어 왔다. 해안의 습지는 목초지를 만들기 위해 간척되었기 때문에, 해안과 몽생미셸 섬 사이의 거리는 날로 줄어갔다. 1879년에는 상시적으로 통행할 수 있는 길로 바뀌었는데, 이것은 섬 주위의 침니(沈泥, silt)가 조수(潮水)에 씻겨나가는 것을 막았다.
2006년 6월 16일 프랑스 총리와 지방 당국은 1억 6400만 유로의 사업인 몽생미셸 프로젝트((Projet Mont-Saint-Michel)[6] 를 발표, 수압식 댐의 건설 계획을 밝혔다. 몽생미셸을 다시 섬으로 만들 이 계획은 2015년 완성되었다.[7] 그 계획은 주차장과 둑길을 없애는 것도 포함되어 있다. 새로운 주차장은 2km 떨어진 본토에 만들어질 예정이다.
연도 | 1793 | 1841 | 1881 | 1911 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 234 | 1082 | 209 | 232 | 247 | 250 | 231 | 186 | 268 | 132 | 105 | 114 | 80 | 72 | 46 | 41 | 44 |
From the year 1962 on: No double counting—residents of multiple communes (e.g. students and military personnel) are counted only once. |
2004년 이후, 1만 명 이하의 도시들은 서력연도 1과 6으로 끝나는 매 5년마다 인구를 세게 되어 있다.[11] 그 외의 다른 통계자료는 매년 있는 인구조사에 의한다.
여름에는 2만 이상의 사람들이 방문한다. 2006년 당시의 주민 43명 가운데, 5명의 수사(修士)와 7명의 수녀가 있었다.
위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다. |
위키여행에 이 글과 관련된 기사가 있습니다. |
|
This article uses material from the Wikipedia article "몽생미셸 섬", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London