powered by CADENAS

Social Share

Amazon

몽생미셸 섬 (12145 views - Monuments - Famous Buildings)

몽생미셸 섬 (프랑스어: Mont-Saint-Michel), 발음: [mɔ̃ sɛ̃ mi.ʃɛl], "성 미셸의 산")은 북부 프랑스 노르망디 해안에 위치한 코뮌인 섬이다. 프랑스 북서부 해안에서 약 1km 떨어져 위치한다. 약 100헥타르의 크기에, 44명(2009년)이 거주한다. 이 섬은 고대(古代)로부터 전략적 중요성을 가지는 요새들을 가지고 있으며, 8세기 이후로 이 섬의 이름을 딴 수도원이 있다. 이 곳의 구조적 배치는 이것을 건설한 봉건사회를 잘 보여준다. 가장 꼭대기에 신이 있고, 그 아래 수도원, 그리고 큰 홀이 배치되고, 그 아래 상점과 주택이 배치되었다. 그리고 성벽 바깥 가장 아랫부분에는 농부와 어부들의 거처가 있다. 해안에서 600m밖에 떨어지지 않은 독특한 위치는, 간조기(干潮期)에 육지에서 많은 순례자들이 수도원에 쉽게 접근할 수 있게 만들었다. 그리고 한편으로는 만조기(滿潮期)에는 이 곳에 침투하는 적들이 좌초하거나 물에 빠지게 되기 때문에, 쉽게 방어가 가능한 위치이다. 이런 천연적 지세에 의해, 이 섬은 백년전쟁의 대부분 기간 동안 불파(不破)의 요새로 남아 있었다. 적은 수의 경비대가 1433년, 잉글랜드군의 총공격에 대해 성공적으로 방어할 수 있었다. 이런 양면적인 이점은 루이 11세가 이 곳을 국립 감옥으로 만들 때까지 사라지지 않았다. 프랑스의 가장 유명한 랜드마크 중 하나인 몽생미셸은 유네스코가 선정한 세계문화유산이다. 또한 매년 3백만 이상이 방문한다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

몽생미셸 섬

몽생미셸 섬

몽생미셸 섬
몽생미셸
Le Mont Saint-Michel

몽생미셀 수도원

몽생미셸
Le Mont Saint-Michel
문장
정보
국가 프랑스
시간대 CET(GMT+01)
레지옹 노르망디
데파르트망 망슈 주
아롱디스망 아브랑슈 아롱디스망
캉통 퐁토르송
앙제 번호 50353
우편번호 50116
시장
임기
얀 갈통
2014-2020
해발고도 5m - 80m
면적 0.97km2 (ha)
인구 50명 (2015)
인구밀도 52명/km2 (2015)

몽생미셸 섬 (프랑스어: Mont-Saint-Michel), 발음: [mɔ̃ sɛ̃ mi.ʃɛl], "성 미셸의 산")은 북부 프랑스 노르망디 해안에 위치한 코뮌인 섬이다. 프랑스 북서부 해안에서 약 1km 떨어져 위치한다. 약 100헥타르의 크기에, 44명(2009년)이 거주한다.[1]

이 섬은 고대(古代)로부터 전략적 중요성을 가지는 요새들을 가지고 있으며, 8세기 이후로 이 섬의 이름을 딴 수도원이 있다. 이 곳의 구조적 배치는 이것을 건설한 봉건사회를 잘 보여준다. 가장 꼭대기에 이 있고, 그 아래 수도원, 그리고 큰 홀이 배치되고, 그 아래 상점과 주택이 배치되었다. 그리고 성벽 바깥 가장 아랫부분에는 농부어부들의 거처가 있다.

해안에서 600m밖에 떨어지지 않은 독특한 위치는, 간조기(干潮期)에 육지에서 많은 순례자들이 수도원에 쉽게 접근할 수 있게 만들었다. 그리고 한편으로는 만조기(滿潮期)에는 이 곳에 침투하는 적들이 좌초하거나 물에 빠지게 되기 때문에, 쉽게 방어가 가능한 위치이다. 이런 천연적 지세에 의해, 이 섬은 백년전쟁의 대부분 기간 동안 불파(不破)의 요새로 남아 있었다. 적은 수의 경비대가 1433년, 잉글랜드군의 총공격에 대해 성공적으로 방어할 수 있었다.[2] 이런 양면적인 이점은 루이 11세가 이 곳을 국립 감옥으로 만들 때까지 사라지지 않았다.

프랑스의 가장 유명한 랜드마크 중 하나인 몽생미셸은 유네스코가 선정한 세계문화유산이다.[3] 또한 매년 3백만 이상이 방문한다.[4]

지형

형성

만조시에만 섬(tidal island)인 이 몽생미셸은 이제 바위로 이루어져 있으나, 선사시대에 이 곳은 건조한 땅 위에 있었다. 해수면이 상승하면서 침식이 해안의 경치를 새로 만들었고, 화강암과 백립암(白粒岩, granulite)의 몇몇 노두(露頭)가 (灣)에 드러나게 되어 오늘날과 같은 바위섬이 되었다. 이 섬의 둘레는 960m이며, 가장 높은 지점의 높이는 해발(海拔) 92m이다.[5]

조수

조수간만의 차가 매우 큰 곳으로, 최대 14m에 이른다. 둑길이 아니라 주변 해안의 위험이 많은 모래밭을 건너 방문하려는 사람들에게는 아직도 위험을 줄 수 있다. 가끔 발생하는 홍수와 간척사업은 해수 소택지(海水沼澤地, salt marsh) 초원을 형성하여, 이 풀을 뜯는 데 이상적인 곳으로 발견되었다. 이러한 양의 고기는 주변 식당에서 제공된다.

만조시에만 섬

이 문단의 일부는 오래된 정보를 가지고 있어 최신 정보로 교체되어야 합니다. 검토 후 최신 사건이 반영되도록 문서를 수정해 주세요. 내용에 대한 의견이 있으시다면 토론 문서에서 나누어 주세요.
간조(干潮) 때 (2005년)

몽생미셸은 이전에는 간조 때 드러나고 만조 때 바다에 잠기는 길을 통해 본토와 연결되었었다. 이 길은 수세기에 걸쳐 개조되어 왔다. 해안의 습지는 목초지를 만들기 위해 간척되었기 때문에, 해안과 몽생미셸 섬 사이의 거리는 날로 줄어갔다. 1879년에는 상시적으로 통행할 수 있는 길로 바뀌었는데, 이것은 섬 주위의 침니(沈泥, silt)가 조수(潮水)에 씻겨나가는 것을 막았다.

2006년 6월 16일 프랑스 총리와 지방 당국은 1억 6400만 유로의 사업인 몽생미셸 프로젝트((Projet Mont-Saint-Michel)[6] 를 발표, 수압식 댐의 건설 계획을 밝혔다. 몽생미셸을 다시 섬으로 만들 이 계획은 2015년 완성되었다.[7] 그 계획은 주차장과 둑길을 없애는 것도 포함되어 있다. 새로운 주차장은 2km 떨어진 본토에 만들어질 예정이다.

역사

형성 과정

인구

몽생미셸 섬의 연도별 인구 수
(출처: EHESS[8] and Insee[9] · [10])
연도17931841188119111926193119361946195419621968197519821990199920062009
인구23410822092322472502311862681321051148072464144
From the year 1962 on: No double counting—residents of multiple communes (e.g. students and military personnel) are counted only once.

2004년 이후, 1만 명 이하의 도시들은 서력연도 1과 6으로 끝나는 매 5년마다 인구를 세게 되어 있다.[11] 그 외의 다른 통계자료는 매년 있는 인구조사에 의한다.

여름에는 2만 이상의 사람들이 방문한다. 2006년 당시의 주민 43명 가운데, 5명의 수사(修士)와 7명의 수녀가 있었다.

대중 매체

각주

  1. “Insee – Populations légales 2009 – 50353-Le Mont-Saint-Michel”. 《insee.fr》. 2012. 2012년 8월 21일에 확인함. 
  2. http://xenophongroup.com/montjoie/st-mont.htm
  3. “UNESCO”. UNESCO. 2006년 12월 13일. 2011년 5월 31일에 확인함. 
  4. Pierre Le Hir, « Le Mont-Saint-Michel rendu à l’eau », dans Le Monde du 29-07-2007.
  5. Chantal Bonnot-Courtois, La Baie Du Mont-Saint-Michel et l'estuaire de la Rance : environnements sédimentaires, aménagements et évolution récente. Editor Technip. 2002. pages 15–20
  6. [1][깨진 링크]
  7. La Baie, June 2007, p.4, in French
  8. “Le Mont-Saint-Michel - Notice Communale”. Cassini.ehess.fr. 2013년 7월 10일에 확인함. 
  9. “Historique des populations par commune depuis le recensement de 1962”. Insee.fr. 2013년 7월 10일에 확인함. 
  10. “Insee - Populations légales 2006 - 50353-Le Mont-Saint-Michel”. Insee.fr. 2013년 7월 10일에 확인함. 
  11. “Département de la Manche”. Insee.fr. 2013년 7월 10일에 확인함. 

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "몽생미셸 섬", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London