powered by CADENAS

Social Share

전륜구동 (24219 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

전륜구동(前輪駆動, 영어: Front Wheel Drive, FWD) 또는 전륜굴림 혹은 앞바퀴굴림은 엔진에서 앞바퀴로 동력을 전달하는 방식이다. 주로 엔진을 앞에 배치하여 앞바퀴를 굴리는 방식인 FF가 이용되어 전륜구동과 같은 의미로 사용되고 있지만, 매우 드문 사례로 미드십 엔진 전륜구동(MF) 방식 자동차도 있다. 현재 대한민국에서 생산되는 승용차의 경우, 대형차와 스포츠카를 제외하면 보통 전륜구동이다. 엔진은 대부분 가로로 배치하나, 일부 전륜구동 자동차는 엔진을 세로로 배치하기도 한다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

전륜구동

전륜구동

전륜구동(前輪駆動, 영어: Front Wheel Drive, FWD) 또는 전륜굴림 혹은 앞바퀴굴림엔진에서 앞바퀴로 동력을 전달하는 방식이다. 주로 엔진을 앞에 배치하여 앞바퀴를 굴리는 방식인 FF가 이용되어 전륜구동과 같은 의미로 사용되고 있지만, 매우 드문 사례로 미드십 엔진 전륜구동(MF) 방식 자동차도 있다. 현재 대한민국에서 생산되는 승용차의 경우, 대형차와 스포츠카를 제외하면 보통 전륜구동이다. 엔진은 대부분 가로로 배치하나, 일부 전륜구동 자동차엔진을 세로로 배치하기도 한다[1].

설명

후륜구동(後輪, 뒷바퀴굴림, Rear Wheel Drive, RWD)은 엔진에서 뒷바퀴로 동력을 전달하는 방식이며, 4륜구동(全輪, Four Wheel Dirve, All Wheel Drive, 4WD/AWD)은 엔진에서 앞/뒷바퀴에 모두 동력을 전달하는 방식이다. 자동차의 앞/뒤 바퀴 중, 한 쌍의 바퀴에만 엔진으로부터 동력이 전달되는 방식이다. 4륜구동 방식보다 구조가 간단하고 차체도 가벼워 연료 소비가 적고 차종 변경이 쉬우며 유지·보수비용이 절감 된다. 3개 방식의 가장 큰 차이점은 등판능력(또는 낮은 접촉 저항에서의 운행 능력)의 차이이며, 4WD > FWD > RWD 순서로 17:10:7 정도로 급한 경사면을 오를 수 있다.

특징

전륜구동 방식의 장점

  • 다른 구동 방식보다 부품이 적게 들어가므로 생산비용이 절감된다.
  • 하중이 전륜에 많이 걸리기 때문에 직진 안정성이 좋고 악천시에도 주행 안정성이 높다.
  • 모듈화에 의해 많은 자동차에 채용되고 그에 따라 많은 실험 결과를 얻을 수 있어 개발 기간을 단축할 수 있다.
  • 구동력의 전달 거리가 짧아 연비 향상에도 효과적이어서 에코카 등에도 적극적으로 채용된다.
  • 전륜구동일 경우, 구동축이 차지하는 공간을 빼서 실내공간을 넓게 확보하기 쉽다.

전륜구동 방식의 단점

  • 현가장치가 복잡하다.
  • 방향 전환을 할 때 미끄러지기 쉽다.
  • 구조상, 차체 앞쪽에 하중이 쏠리게 되므로 효율적인 중량 배분이 어렵고 전륜 타이어의 수명이 짧다.
  • 일반적인 가로배치 전륜구동의 경우, 구동계 구조 특성상, 오버행(전륜 앞쪽부터 범퍼 끝까지의 길이)을 짧게 할 수 없다.
  • 피쉬테일 현상(물고기꼬리처럼 자동차의 뒷부분이 요리조리 흔들리는 현상)이 발생할 수 있다.

관련항목

각주

  1. 아우디에서 나오는 세단들 중 콰트로가 없는 A4/A6, 혼다 레전드(대우 아카디아), 쌍용 이스타나 등이 대표적인 세로배치 엔진 전륜구동 차량이다.

Alfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAll-terrain vehicle애스턴 마틴Aston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin Vantage아우디 A3아우디 R8Audi RS 4Audi Sportback concept벤틀리 컨티넨탈벤틀리 컨티넨탈 GT자전거자전거 포크Blind spot monitorBMX보트Bowl sink부가티 베이론범퍼버스자동차Car seatCarriageCaudron쉐보레 코르벳Chevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChrysler Hemi engineCoandă-1910PBY 카탈리나Defect detector들로리언 DMC-12들로리언 타임 머신Dodge ViperDucati DiavelFarman SportFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFish-class sloopFokker Spin포드 코티나지게차Fuji FA-200 Aero Subaru헬리콥터지프 (자동차)일본국유철도 C62형 증기 기관차주노 (우주선)카약케플러 우주망원경Lake Renegade람보르기니 아벤타도르람보르기니 우라칸람보르기니 미우라기관차Logging truckMcLaren 12C메르세데스Mercedes-Benz 300 SL메르세데스-벤츠 S 클래스메르세데스-벤츠 SLK 클래스메르세데스-벤츠 SLS AMG미쓰비시 그룹모터사이클닛산 자동차Off-road vehicle오펠Pagani HuayraPagani ZondaPorsche 550포르쉐 911프로펠러Rail transport분기기로켓Santos-Dumont 14-bis스쿠터 (동음이의)Self-balancing scooterShelby Mustang신칸센선박썰매제설차속도 제한스포츠카증기 롤러운전대잠수함슈퍼마린 스피트파이어타이어Trabant 트랙터열차삼륜차트럭V8 engine승합차폭스바겐경주로자동차 경주자동차 모형Morgan 3-WheelerDaewoo MotorsAlloy wheelLjubljana Marshes WheelArtillery wheel스노 체인Wire wheelTweelSquare wheelAutomobile safetyPony carStock car racingStirling MossMercedes-Benz 300 SLRFacel VegaGT카Luxury vehicle쿠페Touring carFerrari 246 F1렉서스 ISCompact executive carCompact car프랑크푸르트 국제 모터쇼Locking differentialDrivetrainPowertrain구동 바퀴All-wheel driveCar layoutSix-wheel drive

This article uses material from the Wikipedia article "전륜구동", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus