Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Copyrighted free use (Photo taken in 1998 by Wikipedia user Soakologist. No rights claimed or reserved.).
윌리스 타워는 1973년부터 1998년까지 세계 최고층 건물이었다. | |
이전의 최고층 건물 | 세계 무역 센터 |
---|---|
이후의 최고층 건물 | 페트로나스 트윈 타워 |
정보 | |
위치 | 미국 일리노이 주 시카고 시 |
상태 | 완공 |
기공식 | 1970년 |
건축 | 1970년 ~ 1973년 |
완공 | 1973년 |
용도 | 사무, 전망대, 통신시설 |
높이 | |
안테나/첨탑 | 527.3m |
지붕 | 442m |
최상층 | 435.8m |
기술적 상세 내용 | |
층수 | 지상 108층 |
연면적 | 418,064m² |
회사 | |
건축가/건축회사 | Skidmore, Owings and Merrill |
* 완전히 거주 가능, 자체-서포트 가능해야 함. 현관에서 구조적/건축적 꼭대기까지 잰 높이; 마천루 목록 참조. |
윌리스 타워(영어: Willis Tower)는 1973년 미국 시카고 일리노이에 지어진 마천루로, 지상 108층이며 높이는 442m이다. 2013년 뉴욕 시에 프리덤 타워가 건설되기 전까지는 서반구에서 제일 높은 건물이었다.
이 빌딩의 구조는 기둥이 없는 75피트 너비로 된 9개의 튜브로 이루어진 묶음튜브구조로 이루어져 있다. 2개는 50층 높이, 2개는 66층 높이, 3개는 90층 높이, 나머지 2개는 108층 높이이다. 종종 110층이라고 알려지는데 이것은 엘리베이터 박스와 지붕을 합한 잘못된 층수이며, 정확한 층수는 108층이 맞다.
시어스가 사무용도로 처음 지었으며 당시 이름은 시어스 타워(Sears Tower)였다. 뉴욕의 세계 무역 센터를 제치고 페트로나스 트윈 타워가 준공된 1998년까지 세계에서 가장 높은 건물 지위를 차지했다. 시어스는 1993년 본사를 옮기면서 건물을 매각했지만, 건물은 2009년까지 ‘시어스 타워’로 불렸다. 2009년 '윌리스 그룹'이 이 건물에 입주하면서 그 해 7월에 윌리스 타워로 명칭을 바꾸었다.[1]
존 핸콕 센터 전망대에서 보이는 윌리스 타워.
108층 전망대에서 보이는 시카고 시의 스카이라인. 왼쪽부터 900 노스 미시간(900 North Michigan), 파크 타워, 존 핸콕 센터, 워터 타워 플레이스 (L-R).
위키미디어 공용에 관련 미디어 분류가 있습니다. |
This article uses material from the Wikipedia article "윌리스 타워", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London