powered by CADENAS

Social Share

Amazon

존 핸콕 센터 (16375 views - Monuments - Famous Buildings)

존 핸콕 센터(영어: John Hancock Center)는 미국 시카고에 있는 마천루이다. 1969년 완공되었으며, 지상 100층으로 완공 당시 미국에서 두 번째로 높은 빌딩이었으며, 시카고에서는 제일 높았던 빌딩이다. 이후 1974년 시어스 타워 (현 윌리스 타워)가 442m로 건설되면서 지금은 시카고에서 세 번째로 높은 빌딩이다. 정식적인 높이는 344m이지만 두 개의 안테나의 높이를 합하면 457m에 달한다. 시카고 시민들 사이에는 빅 존(Big John)이라는 애칭이 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

존 핸콕 센터

존 핸콕 센터

존 핸콕 센터
존 핸콕 센터
John Hancock Center
정보
위치 미국 일리노이 주 시카고
상태 완공
건축 1965년 ~ 1969년
높이
안테나/첨탑 457m
지붕 344m
최상층 329m
기술적 상세 내용
층수 100층
연면적 260,126 m²
회사
건축가/건축회사 Skidmore, Owings and Merrill

존 핸콕 센터(영어: John Hancock Center)는 미국 시카고에 있는 마천루이다. 1969년 완공되었으며, 지상 100층으로 완공 당시 미국에서 두 번째로 높은 빌딩이었으며, 시카고에서는 제일 높았던 빌딩이다. 이후 1974년 시어스 타워 (현 윌리스 타워)가 442m로 건설되면서 지금은 시카고에서 세 번째로 높은 빌딩이다. 정식적인 높이는 344m이지만 두 개의 안테나의 높이를 합하면 457m에 달한다. 시카고 시민들 사이에는 빅 존(Big John)이라는 애칭이 있다.

연혁

1965년에 착공하여 1969년에 완공하였다.

건물 구조

기둥과 외곽보 및 대각선 교차가새로 구성되며 모든 구조체가 일체로 거동하도록 외부 튜브를 형성하고 있다. 바람과 같은 수평하중이 작용하게되면, 건물의 측면에 설치된 대각선 가새를 통하여 건물의 정면과 후면에 설치된 대각선 가새로 전달될 수 있도록 모서리 동일지점에서 대각선 가새를 교차시켜야했다.

건물 용도

존 핸콕 센터는 사무용과 거주용으로 설계된 레지던스 빌딩으로, 1층부터 93층까지는 사무실과 컨벤션센터, 고급 주상복합 아파트가 자리잡고 있으며, 94층에는 전망대, 96층에는 시그니처룸 등이 존재한다.

층수 용도
97~100 기계실, 창고
95~96 레스토랑, 시그니처룸
94 전망대
93 기계실
45~92 초고급 주상복합 아파트
44 실내 수영장
42~43 기계실
13~41 오피스
1~12 로비, 컨밴션 센터
B3~B1 지하주차장

시카고 스카이라인의 파노라마

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "존 핸콕 센터", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London