powered by CADENAS

Social Share

Amazon

엠파이어 스테이트 빌딩 (29231 views - Monuments - Famous Buildings)

엠파이어 스테이트 빌딩(Empire State Building)은 뉴욕 주 뉴욕 시 맨해튼 섬 5번가와 34블록의 모퉁이에 있는, 1931년에 지어진 울워스 고딕 양식의 건물이다. 지상 102층에 높이는 381m이며 1953년에 설치된 안테나 탑을 포함할 경우 443m이다. 86층의 콘크리트건물 위의 16층짜리 철탑은 본래 비행선의 계류탑을 목적으로 만들어졌으나 바람이 심해 비행선 정박이 위험하다는 이유로 거의 사용되지 않았으며 현재는 전망대와 방송용 안테나만이 위치해있다. 또한 영화 킹콩에서 킹콩이 안테나 탑에서 벌이는 장면으로도 유명하다. 엠파이어 스테이트 빌딩에는 73개의 엘리베이터가 있으며 모두 합친 길이는 무려 11km나 된다. 또한 102층까지 1,860개의 계단이 있으며 6,500개의 창문이 있다. 건물에는 약 940개의 회사와 약20,000명의 사람들이 일하고 있다. 세계 무역 센터가 지어지기 전에는 세계에서 가장 높은 건물이었다. 9.11 테러로 세계 무역 센터가 붕괴되고 나서는 다시 뉴욕시에서 가장 높은 건물이 되었다. 이 빌딩을 정점(頂點)으로 하는 마천루군은 20세기 전반(前半) 뉴욕의 비즈니스 기능의 집중을 단적으로 대변해 주는 상징이다.
Go to Article

Youtube


    

엠파이어 스테이트 빌딩

엠파이어 스테이트 빌딩

좌표: 북위 40° 44′ 54.36″ 서경 73° 59′ 08.36″ / 북위 40.7484333° 서경 73.9856556° / 40.7484333; -73.9856556

엠파이어 스테이트 빌딩
Empire State Building
엠파이어 스테이트 빌딩은 1931년부터 1972년까지 세계 최고층 건물이었다.
이전의 최고층 건물 크라이슬러 빌딩
이후의 최고층 건물 세계 무역 센터
정보
위치 미국 뉴욕 주 뉴욕 시 맨해튼
상태 완공
기공식 1929년
건축 1929년 - 1931년
완공 1931년
개장 1931년
용도 사무, 전망대
높이
안테나/첨탑 443.2m
지붕 381m
기술적 상세 내용
층수 102층
연면적 254,000m²
회사
건축가/건축회사 시어브, 램 앤 하몬
계약자 스타렛 형제, 에켄
소유주 헬름슬리 스피어

* 완전히 거주 가능, 자체-서포트 가능해야 함. 현관에서 구조적/건축적 꼭대기까지 잰 높이; 마천루 목록 참조.

엠파이어 스테이트 빌딩(Empire State Building)은 뉴욕 주 뉴욕 시 맨해튼 섬 5번가와 34블록의 모퉁이에 있는, 1931년에 지어진 울워스 고딕 양식의 건물이다. 지상 102층에 높이는 381m이며 1953년에 설치된 안테나 탑을 포함할 경우 443m이다. 86층의 콘크리트건물 위의 16층짜리 철탑은 본래 비행선의 계류탑을 목적으로 만들어졌으나 바람이 심해 비행선 정박이 위험하다는 이유로 거의 사용되지 않았으며 현재는 전망대와 방송용 안테나만이 위치해있다. 또한 영화 킹콩에서 킹콩이 안테나 탑에서 벌이는 장면으로도 유명하다. 엠파이어 스테이트 빌딩에는 73개의 엘리베이터가 있으며 모두 합친 길이는 무려 11km나 된다. 또한 102층까지 1,860개의 계단이 있으며 6,500개의 창문이 있다. 건물에는 약 940개의 회사와 약20,000명의 사람들이 일하고 있다. 세계 무역 센터가 지어지기 전에는 세계에서 가장 높은 건물이었다. 9.11 테러세계 무역 센터가 붕괴되고 나서는 다시 뉴욕시에서 가장 높은 건물이 되었다. 이 빌딩을 정점(頂點)으로 하는 마천루군은 20세기 전반(前半) 뉴욕의 비즈니스 기능의 집중을 단적으로 대변해 주는 상징이다.[1]

연혁

1929년 기공식을 통해 공사를 시작하였고, 2년 뒤인 1931년에 공사를 마쳤으며, 1953년 최종적으로 안테나 탑이 설치되었다. 그래서 약 1년 동안 세계 최고층 마천루 자리를 지킨 크라이슬러 빌딩을 눌러 약 41년 동안 세계 최고층 마천루 자리를 지켰다.

그동안 뉴욕 시에서 3번째로 높은 마천루였으나 9·11 테러세계 무역 센터가 파괴되어 2012년까지는 뉴욕 시에서 가장 높은 빌딩이라는 타이틀을 가지게 되었다.

이후 2013년 신세계무역센터 프리덤 타워가 541m로 공사가 완료되어 뉴욕에서 두 번째로 높은 빌딩이 되었으며, 미국 내에서는 뉴욕의 1WTC시카고윌리스 타워, 트럼프 호텔 다음으로 3번째로 높다. 또한, 공식적으로는 2010년 현재 세계에서 15번째로 높으며 안테나 탑을 포함한 높이로는 약 6 ~ 8번째로 높은 마천루가 되었다.

파노라마

86층 전망대에서 바라본 뉴욕 시의 파노라마 사진. 2005년 봄에 촬영.
록펠러 센터의 '록의 꼭대기' 전망대 상층에서 바라본, 엠파이어 스테이트 빌딩의 남단. 록펠러 센터 전망대 하층은 사진 오른쪽 끝 아래에 약간 보인다. 2005년 12월 6일에 촬영.

갤러리

함께 보기

각주

  1. 글로벌 세계 대백과사전》〈엠파이어 스테이트 빌딩


This article uses material from the Wikipedia article "엠파이어 스테이트 빌딩", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London