Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Diliff).
트레비 분수(이탈리아어: Fontana di Trevi)[1]는 로마에 현존하는 가장 큰 규모의 분수이다. 높이는 25.9m, 너비는 19.8m이다. 바로크 양식으로 지어진 것으로는 예술성이 가장 뛰어나다는 평을 받고 있기도 하다.
트레비 분수에 동전을 던지는 것은 오랜 전통으로 남아있다. 이 분수에 동전을 던지면 소원이 이루어진다고 믿거나 언젠가 다시 로마에 오게 된다고 믿는 전통이 있다고 한다. 오른손에 동전 세 개를 들고 왼쪽 어깨 너머로 던지면 행운이 온다는 말도 있다.
매일 3,000유로 정도가 트레비 분수대 바닥에 쌓이는데, 로마 시에서는 매일 밤 이 동전을 수거하여 로마 내 문화재 복원과 보호에 쓰고 있다. 한편, 자석을 이용해 이 동전을 훔치려고 하는 사람들도 있다고 한다.[2]
1453년 교황 니콜라우스 5세의 명으로 만들어졌으며 이후 1762년 교황 클레멘스 13세가 설계를 공모하여 니콜라 살비에 의해 바로크 양식으로 재단장되었다. 폴리궁전 앞에 분수를 설치한 형태인데, 해신 트리톤상을 중심으로 그 아래로는 말과 함께 두 개의 트리톤 상이 존재하고, 왼쪽은 격동의 바다를 오른쪽은 잔잔한 바다를 상징한다.
트레비 분수는 전쟁을 마치고 돌아온 지친 로마 병사들에게 물을 제공해준 처녀 설화가 담겨있는 처녀의샘을 수원으로 하고 있다. 트레비 분수위 트리톤상위에 서있는 네명의 여인은 사계절을 상징하며 트리톤상 옆에 있는 두명의 여인은 각각 건강과 풍요의 여신을 상징한다.
위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다. |
좌표: 북위 41° 54′ 03.15″ 동경 12° 28′ 59.4″ / 북위 41.9008750° 동경 12.483167° / 41.9008750; 12.483167
로마의 랜드마크 | |
---|---|
다리 | |
성당 | |
로마의 건축 | |
공원과 정원 | |
광장과 공공장소 | |
거리 | |
로마의 박물관 | |
궁전 | |
관련 문서 |
This article uses material from the Wikipedia article "트레비 분수", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London