Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Nepenthes).
좌표: 북위 25° 11′ 49.7″ 동경 55° 16′ 26.8″ / 북위 25.197139° 동경 55.274111° / 25.197139; 55.274111
부르즈 할리파는 2010년부터 세계 최고층 건물이다. | |
이전의 최고층 건물 | 타이베이 101 |
---|---|
이후의 최고층 건물 | 스카이 시티, 펑황 타워, 제다 타워(건설중) |
정보 | |
위치 | 아랍에미리트 두바이 |
상태 | 완공 |
기공식 | 2004년 9월 21일 |
건축 | 2004년 ~ 2010년 |
개장 | 2010년 1월 4일 |
용도 | 사무, 관광, 쇼핑, 호텔 |
높이 | |
안테나/첨탑 | 829.8m |
지붕 | 828m |
최상층 | 621.3m |
기술적 상세 내용 | |
층수 | 지상 163층 지하 2층 |
연면적 | 34만 4천 제곱미터 |
회사 | |
건축가/건축회사 | 삼성물산 건설부문 |
구조 엔지니어 | 스키드모어, 오윙스 앤드 메릴 |
개발사 | 에마르 프로퍼티스 |
웹사이트 | http://www.burjkhalifa.ae |
* 완전히 거주 가능, 자체-서포트 가능해야 함. 현관에서 구조적/건축적 꼭대기까지 잰 높이; 마천루 목록 참조. |
부르즈 할리파(아랍어: برج خليفة, 영어: Burj Khalifa, 할리파의 탑)는 아랍에미리트 두바이의 신도심 지역에 있는 높이 829.8미터의 마천루이다. 완공 이전 이름은 부르즈 두바이(Burj Dubai)로, 아랍에미리트의 대통령인 할리파 빈 자이드 알나하얀의 이름을 본따 부르즈 두바이에서 부르즈 할리파로 개명되었다.[1] 2009년 12월에 완공되었으며, 2010년 1월 4일(현지시간) 개장하였다.
현재까지 완성된 마천루 중에서 가장 높아 지상층에서 최고층까지 초고속 엘리베이터로 약 1분이 걸리는 세계에서 가장 높은 인공 구조물이다. 사무실, 주거, 호텔용으로 건설했으며 내부에 상업 시설, 거주 시설, 오락 시설등을 포함한 대규모 복합 시설을 갖추고 있다. 이 건물은 현재 세계 최고층 건물이며, 2위는 도쿄 스카이 트리다.
부르즈 할리파는 '다운타운 두바이'라는 신도시 사업의 일환으로써 개발이 시작되었다. 이는 두바이의 주요 업무 단지가 줄지어 있는 셰이크 자이드 로드를 따라 지어지는 것이었다. 2004년에 착공한 부르즈 할리파는 5년 후인 2009년 12월 완공되었다. 그 후 부르즈 할리파는 2010년 1월 4일에 공식적으로 개장하였다. 부르즈 할리파의 건설에 참여한 사람으로 아드리안 스미스, 빌 베이커, 스키드 모어, 오윙스 시카고 메릴 등이 있다. 대한민국의 삼성물산이 부르즈 할리파의 건설에 협력 및 참여하였으며, 탑의 전체적인 구조는 알 구르에어 투자 그룹에 의해 건설되었다.
부르즈 할리파에는 664실의 호텔, 586세대의 주거용 공간, 3 헥타르의 공원, 19개 이상의 주거 타워와 두바이 몰, 12헥타르의 인공 부르즈 할리파 호수 등이 있다. 부르즈 할리파는 기반 서비스와 관광을 통해 석유 기반 경제에서 탈바꿈하려는 다변화적인 정부의 결정을 기반으로 하여 건설이 결정되었다.
다음은 부르즈 할리파의 내부 시설이다.
층수 | 용도 |
Dimetric projection with floors colour-coded by function[5] | |
---|---|---|---|
160–163 | 기계실 | ||
156–159 | 통신 및 방송시설 | ||
155 | 기계실 | ||
149–154 | 사무용 공간 | ||
148 | 더 뉴 덱 | ||
139–147 | 사무용 공간 | ||
136–138 | 기계실 | ||
125–135 | 사무용 공간 | ||
124 | 전망대 | ||
123 | 스카이 로비 | ||
122 | 레스토랑 | ||
111–121 | 사무용 공간 | ||
109–110 | 기계실 | ||
77–108 | 주거시설 | ||
76 | 스카이 로비 | ||
73–75 | 기계실 | ||
44–72 | 주거시설 | ||
43 | 스카이 로비 | ||
40–42 | 기계실 | ||
38–39 | 호텔 스위트 룸 | ||
19–37 | 레지던스 | ||
17–18 | 기계실 | ||
9–16 | 레지던스 호텔 | ||
1–8 | 호텔 | ||
Ground | 호텔 | ||
Concourse | 호텔 | ||
B1–B2 | 주차장, 기계실 |
This article uses material from the Wikipedia article "부르즈 할리파", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London