powered by CADENAS

Social Share

Amazon

부르즈 할리파 (42094 views - Monuments - Famous Buildings)

부르즈 할리파(아랍어: برج خليفة, 영어: Burj Khalifa, 할리파의 탑)는 아랍에미리트 두바이의 신도심 지역에 있는 높이 829.8미터의 마천루이다. 완공 이전 이름은 부르즈 두바이(Burj Dubai)로, 아랍에미리트의 대통령인 할리파 빈 자이드 알나하얀의 이름을 본따 부르즈 두바이에서 부르즈 할리파로 개명되었다. 2009년 12월에 완공되었으며, 2010년 1월 4일(현지시간) 개장하였다. 현재까지 완성된 마천루 중에서 가장 높아 지상층에서 최고층까지 초고속 엘리베이터로 약 1분이 걸리는 세계에서 가장 높은 인공 구조물이다. 사무실, 주거, 호텔용으로 건설했으며 내부에 상업 시설, 거주 시설, 오락 시설등을 포함한 대규모 복합 시설을 갖추고 있다. 이 건물은 현재 세계 최고층 건물이며, 2위는 도쿄 스카이 트리다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

부르즈 할리파

부르즈 할리파

좌표: 북위 25° 11′ 49.7″ 동경 55° 16′ 26.8″ / 북위 25.197139° 동경 55.274111° / 25.197139; 55.274111

부르즈 할리파
برج خليفة
Burj Khalifa
부르즈 할리파는 2010년부터 세계 최고층 건물이다.
이전의 최고층 건물 타이베이 101
이후의 최고층 건물 스카이 시티, 펑황 타워, 제다 타워(건설중)
정보
위치 아랍에미리트 두바이
상태 완공
기공식 2004년 9월 21일
건축 2004년 ~ 2010년
개장 2010년 1월 4일
용도 사무, 관광, 쇼핑, 호텔
높이
안테나/첨탑 829.8m
지붕 828m
최상층 621.3m
기술적 상세 내용
층수 지상 163층
지하 2층
연면적 34만 4천 제곱미터
회사
건축가/건축회사 삼성물산 건설부문
구조 엔지니어 스키드모어, 오윙스 앤드 메릴
개발사 에마르 프로퍼티스
웹사이트 http://www.burjkhalifa.ae

* 완전히 거주 가능, 자체-서포트 가능해야 함. 현관에서 구조적/건축적 꼭대기까지 잰 높이; 마천루 목록 참조.

부르즈 할리파(아랍어: برج خليفة, 영어: Burj Khalifa, 할리파의 탑)는 아랍에미리트 두바이의 신도심 지역에 있는 높이 829.8미터의 마천루이다. 완공 이전 이름은 부르즈 두바이(Burj Dubai)로, 아랍에미리트의 대통령할리파 빈 자이드 알나하얀의 이름을 본따 부르즈 두바이에서 부르즈 할리파로 개명되었다.[1] 2009년 12월에 완공되었으며, 2010년 1월 4일(현지시간) 개장하였다.

현재까지 완성된 마천루 중에서 가장 높아 지상층에서 최고층까지 초고속 엘리베이터로 약 1분이 걸리는 세계에서 가장 높은 인공 구조물이다. 사무실, 주거, 호텔용으로 건설했으며 내부에 상업 시설, 거주 시설, 오락 시설등을 포함한 대규모 복합 시설을 갖추고 있다. 이 건물은 현재 세계 최고층 건물이며, 2위는 도쿄 스카이 트리다.

개발

부르즈 할리파는 '다운타운 두바이'라는 신도시 사업의 일환으로써 개발이 시작되었다. 이는 두바이의 주요 업무 단지가 줄지어 있는 셰이크 자이드 로드를 따라 지어지는 것이었다. 2004년에 착공한 부르즈 할리파는 5년 후인 2009년 12월 완공되었다. 그 후 부르즈 할리파는 2010년 1월 4일에 공식적으로 개장하였다. 부르즈 할리파의 건설에 참여한 사람으로 아드리안 스미스, 빌 베이커, 스키드 모어, 오윙스 시카고 메릴 등이 있다. 대한민국의 삼성물산이 부르즈 할리파의 건설에 협력 및 참여하였으며, 탑의 전체적인 구조는 알 구르에어 투자 그룹에 의해 건설되었다.

개념

기록

  • 세계에서 가장 높은 기본 구조 : 829.8미터 (이전 KVLY-TV 마스트 - 628.8미터)
  • 세계에서 가장 높은 구조도 내장 : 829.8미터 (이전 바르샤바 라디오 돛대 - 646.4미터)
  • 세계에서 가장 높은 자립 구조 : 829.8미터 (이전 CN 타워 - 553.3미터)
  • 세계에서 가장 높은 마천루 첨탑 : 829.8미터 (이전 타이페이 101 - 509.2미터)
  • 세계에서 가장 높은 안테나까지의 거리 : 829.8미터 (이전 : 윌리스 타워 - 527.3미터)
  • 세계에서 가장 높은 건물 층 : 163층 (이전 세계 무역 센터 - 110층)[2]
  • 세계에서 가장 높은 점유 층 건물 : 584.5미터
  • 세계에서 가장 긴 엘리베이터의 이동 거리 : 504미터
  • 세계 최고 수직 콘크리트 펌핑 (건물) : 606미터
  • 세계에서 가장 높은 구조 주거 공간
  • 세계에서 가장 높은 전망대 : 148층, 555미터
  • 세계에서 가장 높은 야외 전망대 : 124층, 452미터
  • 세계에서 가장 높은 알루미늄과 유리 외관 : 512미터
  • 세계에서 가장 높은 나이트 클럽 : 144층
  • 세계에서 가장 높은 레스토랑 (이전 CN 타워)[3]
  • 세계에서 가장 높은 새해의 불꽃놀이[4]

특징

이 건물의 특징

부르즈 할리파에는 664실의 호텔, 586세대의 주거용 공간, 3 헥타르의 공원, 19개 이상의 주거 타워와 두바이 몰, 12헥타르의 인공 부르즈 할리파 호수 등이 있다. 부르즈 할리파는 기반 서비스와 관광을 통해 석유 기반 경제에서 탈바꿈하려는 다변화적인 정부의 결정을 기반으로 하여 건설이 결정되었다.

내부 시설

다음은 부르즈 할리파의 내부 시설이다.

층수 용도

Dimetric projection with floors colour-coded by function[5]

160–163 기계실
156–159 통신 및 방송시설
155 기계실
149–154 사무용 공간
148 더 뉴 덱
139–147 사무용 공간
136–138 기계실
125–135 사무용 공간
124 전망대
123 스카이 로비
122 레스토랑
111–121 사무용 공간
109–110 기계실
77–108 주거시설
76 스카이 로비
73–75 기계실
44–72 주거시설
43 스카이 로비
40–42 기계실
38–39 호텔 스위트 룸
19–37 레지던스
17–18 기계실
9–16 레지던스 호텔
1–8 호텔
Ground 호텔
Concourse 호텔
B1–B2 주차장, 기계실

연혁

  • 2004년 1월: 발굴 시작.
  • 2004년 2월: 말뚝 박기 시작.
  • 2004년 9월 21일: 계약자 마르가 건설 시작.
  • 2005년 3월: 부르즈 할리파의 구조가 상승하기 시작.
  • 2006년 6월: 50층 도달.
  • 2007년 2월: 가장 바닥 건물로 시어스 타워를 능가.
  • 2007년 5월 13일: 부르즈 할리파는 130층에 도달하면서 어떤 구체적인 것은, 타이페이 (101층)의 건설 기간 동안 펌핑하는 449.2m (1천4백74피트)을 능가 452m (1천4백83피트)에서 모든 건물에 수직 콘크리트 펌핑을위한 세트 기록.
  • 2007년 7월 21일: 누구의 509.2m (1천6백71피트)의 높이 그것은 세계에서 가장 높은 건물이 되었고 141층 도달 수준, 타이페이 (101층)는 능가.
  • 2007년 8월 12일: 527m (1,729피트)를 의미 시어스 타워의 안테나를 능가.
  • 2007년 9월 12일: 555.3 m (1천8백22피트)에서는, 세계에서 가장 높은 자립 토론토의 CN 타워를 능가하는 구조 및 도달 수준(150층)이 된다.
  • 2008년 4월 7일: 629m (2,064피트)에서 가장 높은 인공 구조물에 도달 수준(160층)이 되기 위해 KVLY-TV 돛대를 능가.
  • 2008년 6월 17일: 마르가 부르즈 할리파의 높이가 636 이상 m (2천87피트)이며 발표하였고 2009년 9월에 완료 될 때까지 최종 높이가 제공되지 않다.
  • 2008년 9월 1일: 높이가 이전 기록 보유자를 능가하는, 그것도 내장하는 가장 높은 인공 구조 만들기, 688m (2,257피트), 꼭대기, 콘스탄티노 프, 폴란드의 바르샤바 라디오 마스트다.
  • 2009년 1월 17일: 829.8 m (2천7백22피트)에서 밖으로 돌파.
  • 2009년 10월 1일: 마르 건물의 외관이 완료되었음을 발표.
  • 2010년 1월 4일: 부르즈 할리파의 공식 출시 행사가 개최되고 부르즈 할리파가 열린다. 부르즈 할리파는 아부 다비의 아랍 에미리트 연방의 대통령과 통치자 셰이크 할리 파 빈 자이드 나 하얀 경의를 부르즈 할리파로 개명이다.
  • 2010년 3월 10일: 고층 건물과 도시 서식지에 협의회 (CTBUH)는 부르즈 할리파는 세계에서 가장 높은 건물로 인증한다.

대중문화

  • 2011년 할리우드 영화의 일부 장면 미션 임파서블: 고스트 프로토콜은 부르즈 할리파에서 촬영한 톰 크루즈는 스턴트 자신의 많은 것을 수행했다.
  • 높은 품질의 벨기에 초콜릿의 4,200kg에서 완전히 만든 부르즈 할리파의 복제본은 두바이 국제 공항에서 2014년 11월 30일에 표시했다. 13.5 미터 (44.2 피트) 높이 구조 마스터 초콜렛 앤드류 FARRUGIA으로 기네스 기록 묘기와 43 UAE 건국 기념일 축제의 한 부분이다.
  • 2013년, 두바이 왕세자, 셰이크 함단은 축하하고 UAE는 세계 박람회 2020 입찰을 수상 후, 뉴스 카메라에 웨이브 건물의 꼭대기 층에 갔다.
  • 흡사 부르즈 할리파의 스프링 필드에서 가장 높은 건물로 알려진이에 등장했다. 심슨 에피소드 욜로 월 2013년 방송을 한 적이 있다.

갤러리

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "부르즈 할리파", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London