powered by CADENAS

Social Share

노르딕 골드 (27472 views - Material Database)

노르딕 골드(Nordic Gold)는 유럽 연합 유로 주화의 10 유로센트 주화, 20 유로센트 주화, 50 유로센트 주화에 사용되는 화폐 재질이다. 원래 스웨덴 10 크로나 주화에서 사용된 "nordiskt guld"에서 유래하였으나, 당시 노르딕 골드는 지금의 노르딕 골드와 다르다. 색깔은 금에 가장 가까운 합금으로 성분 조합은 구리 89% + 알루미늄 5% + 아연 5% + 주석 1%이다. 금이 전혀 포함되지 않으나, 순금에 가까운 색상과 무게를 띠고 있다. 금속 알레르기를 전혀 일으키지 않는데, 이는 기존 주화에서 많이 사용되었던 니켈이 금속 알레르기를 일으키기 쉽기 때문이었으며, 특히 니켈 금속 알레르기가 많은 유럽인들을 고려하여 만들어졌다. 노르딕 골드는 핀란드의 업체에서 처음 만들어졌으나, 기술적 문제로 대량 생산이 용이하지 않은 단점이 있었다. 그러나 1997년~1998년에 대한민국의 풍산에서 대량 생산화에 성공하여 납품되고 있다.
Go to Article

노르딕 골드

노르딕 골드

노르딕 골드(Nordic Gold)는 유럽 연합 유로 주화10 유로센트 주화, 20 유로센트 주화, 50 유로센트 주화에 사용되는 화폐 재질이다. 원래 스웨덴 10 크로나 주화에서 사용된 "nordiskt guld"에서 유래하였으나,[1] 당시 노르딕 골드는 지금의 노르딕 골드와 다르다.

색깔은 에 가장 가까운 합금으로 성분 조합은 구리 89% + 알루미늄 5% + 아연 5% + 주석 1%이다.[2] 이 전혀 포함되지 않으나, 순금에 가까운 색상과 무게를 띠고 있다. 금속 알레르기를 전혀 일으키지 않는데, 이는 기존 주화에서 많이 사용되었던 니켈이 금속 알레르기를 일으키기 쉽기 때문이었으며, 특히 니켈 금속 알레르기가 많은 유럽인들을 고려하여 만들어졌다.

노르딕 골드는 핀란드의 업체에서 처음 만들어졌으나, 기술적 문제로 대량 생산이 용이하지 않은 단점이 있었다. 그러나 1997년~1998년에 대한민국풍산에서 대량 생산화에 성공하여 납품되고 있다.[3]

각주

  1. “Nordic Gold in our pockets”. 《scda.com》. Scandinavian Copper Development Association. 2012년 7월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 5월 12일에 확인함. 
  2. Gizmology.net. “Notes on metals”. 2015년 1월 16일에 확인함. 
  3. 구자홍 (2010년 1월 1일). “(새 연재│구자홍 기자의 ‘WORLD NO.1’ 탐방) (주)풍산 ‘소전”. 신동아. 

Alnico알루미늄알루미늄 합금알루미늄 청동Aluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperBell metal베릴륨베릴륨구리Billon (alloy)BirmabrightBismanol비스무트황동청동Calamine brassChinese silver크로뮴Chromium hydride코발트Constantan구리Copper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunife백동Cymbal alloysDevarda's alloy두랄루민Dutch metal호박금Florentine bronze갈륨Gilding metal유리GlucydurGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumHydronalium인듐ItalmaMagnalium마그네슘ManganinMegalliumMelchior (alloy)머큐리MolybdochalkosMuntz metal니크롬니켈양은OrmoluPhosphor bronzePinchbeck (alloy)플라스틱Plexiglas플루토늄칼륨로듐Rose's metal사마륨스칸듐나트륨Speculum metal스테인리스강강철StelliteStructural steel주석 (원소)타이타늄Tombac우라늄Vitallium우드 합금Y alloy아연지르코늄ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvar주철Iron–hydrogen alloy선철Kanthal (alloy)KovarStaballoyBulat steelCrucible steel41xx steel다마스쿠스 강MangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steel땜납TerneType metalElektron (alloy)아말감Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크Mischmetal리튬Terfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Mezzanine원자

This article uses material from the Wikipedia article "노르딕 골드", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification