Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Is this the most creative bike rider on Earth? Tate Roskelley might just be a genius. SUBSCRIBE for more BMX videos: http://smarturl.it/SubToTCU Forgive the Upworthy-esque YouTube friendly title (no seriously I'm pretty embarrassed but I want to give this a decent chance of doing Tim Knoll numbers) and witness Tate Roskelley. Tate's got just about the most original perspective on BMX you can imagine. I think years ago when Jim C said "I just want to see what's possible", Tate took his words at face value. His riding is less about making a statement and more about asking questions. What is a bike trick? What is a street spot? The answers aren't always pretty (I'm sure he isn't going to start riding around with his stem bolts loose full time) but they're always interesting and Tate is always having fun. Thanks so much to Elf for filming this, you are a god amongst men. SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL SITE: http://www.thecomeup.com TWITTER: http://www.twitter.com/thecomeup INSTAGRAM: http://www.instagram.com/thecomeupbmx FACEBOOK: http://www.facebook.com/thecomeupbmx FREE STICKERS: http://www.thecomeup.bigcartel.com
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Fabrizio Tarizzo).
바이시클 모토크로스(Bicycle Motocross) 또는 단순히 BMX는 자전거 타기의 한 형태로, 20인치 바퀴를 항상 사용하여 특별히 디자인된 자전거를 이용한다. 이 스포츠는 흙으로 만든 트랙을 달리는 BMX 경주와, 프리스타일 BMX 라고 불리는 자전거로 보여주는 묘기 공연을 포함한다.
프리스타일 BMX(Freestyle BMX)는 다섯 가지 개별 영역을 포함할 정도로 발전하였다. 영역은 "거리"(Street), "공원"(Park), "숲"(Vert), 진흙(Dirt), 그리고 "평지"(Flatland)로 나뉘어 있다. 이 스포츠에는 항상 다양한 지형에서 서로 다른 방식으로 자전거를 타고 묘기를 부리는 움직임이 있다.
BMX 경주는 프리스타일 BMX와 쉽게 구분할 수 있다. 프리스타일 자전거는 V 브레이크 대신에 U 브레이크를 항상 사용하고, BMX 경주용 자전거는 길이가 좀 더 긴데 이것은 빨리 달릴 때 안정성을 높이기 위해서이다. BMX 자전거는 자이로라는 장치가 있다.좀 더 빠른 회전을 위해서 프리스타일 자전거는 경주용보다 차축거리가 짧다.
2008년 BMX 경주는 베이징 올림픽에서 최초로 올림픽 종목으로 채택되었다.[1]
극한 스포츠 | |
---|---|
보드 스포츠 | |
모터 스포츠 | |
워터 스포츠 | |
등산 | |
자유 낙하 | |
비행 | |
기타 |
This article uses material from the Wikipedia article "BMX", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht