powered by CADENAS

Social Share

항공기 (14264 views - Transportation - Air Water Earth)

항공기 (航空機, 영어: aircraft)는 사람이나 물건을 싣고 공중을 날 수 있는 날개가 달린 탈것을 통틀어 이르는 말이다. 우주로켓이나 미사일 등은 포함하지 않는다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

항공기

항공기

항공기

항공기 (航空機, 영어: aircraft)는 사람이나 물건을 싣고 공중을 날 수 있는 날개가 달린 탈것을 통틀어 이르는 말이다. 우주로켓이나 미사일 등은 포함하지 않는다.

항공기의 종류

공기의 작용을 이용하는 데 크게 나누어 두 가지 방법이 있다. 그 하나로서 자루(袋) 속에 공기보다도 더 가벼운 가스, 즉 수소라든가 헬륨 따위를 채워서 그 정적 부력(靜的浮力, 아르키메데스의 원리)을 이용하여 나는 방법이며, 기구·비행선 등 경항공기가 이에 속한다. 기구(氣球)는 자신이 추진 장치를 갖추고 있지 않으므로 바람의 흐름에 따라 날 수밖에 없으나, 비행선은 엔진과 프로펠러를 조립한 추진 장치를 가지고 있어 자유로이 날 수가 있다. 이 때문에 기구의 가스자루는 구형(球形)이지만, 비행선은 날 때 공기저항을 적게 하기 위해 유선형(流線形)으로 되어 있다.

또 하나의 방법은 날개를 공기 속에서 달리게 하여 그 상대적인 운동에 의하여 생기는 동적(動的)인 부력, 즉 양력(揚力)을 이용하여 나는 것이다. 이들에는 비행기·글라이더(glider, 활공기)·헬리콥터 등 중항공기가 있다. 비행기나 글라이더는 날개를 파닥거리거나 돌리거나 하지 않는 이른바 고정날개(固定翼)이므로 공기 속을 어느 속도 이상으로 달리지 않으면 자신의 무게를 지탱할 수 있을 정도의 양력을 얻을 수 없다. 비행기와 글라이더의 차이점은 비행선과 기구의 경우와 마찬가지로 비행기에는 추진 장치(推進裝置)가 있지만 글라이더에는 없다는 점이다. 이와 반대로 헬리콥터는 몇 장의 날개가 수직으로 된 축의 둘레를 빙빙 돌아서 양력을 발생하는 이른바 회전날개(回轉翼)를 가지고 있어 헬리콥터 자신은 공기 속에서 정지할 수도 있다. 고정익과 회전익 양쪽 성격을 가진 항공기로서 수직이착륙기(VTOL)가 있다. 최근 미국에서는 오스프리라는 수직이착륙기를 실용화하고 있기도 하다.

이와 같이 항공기에는 많은 종류가 있으나, 현재 주로 사용되고 있는 것은 비행기와 헬리콥터뿐이며, 그 밖의 것은 스포츠용으로 극히 소수가 사용되고 있는 데 불과하다. 비행기 중에서 프로펠러를 엔진으로 돌려 그 힘으로 추진하는 것을 프로펠러기, 가스를 후방으로 뿜어내어 그 반동으로 생기는 힘으로 전진하는 것을 제트기라고 한다.[1]

중항공기

공기보다 무거운 항공기

경항공기

무동력 항공기

비행기 기관

관련 항목

항공기를 소재로 한 작품

게임

그 외

각주

  1. 글로벌 세계대백과사전》, 〈항공기〉

참고 문헌

이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전"항공기" 항목을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.

비행기Airport SeatingBoeing Insitu ScanEagle미확인비행체F-35 라이트닝 IIPolikarpov I-180보잉 B-29 슈퍼포트리스Nieuport 17경주로Boeing 737 Next Generation교통공학Model aircraftList of Star Wars spacecraft전투기융커스 Ju 87날개AirframePropeller (aeronautics)비행 조종 시스템착륙 장치프로펠러Olga E. Custodio미국 공군 선더버즈비즈니스 제트기무선조종 항공기Simple Plastic Airplane Design제너럴 다이내믹스 F-16 파이팅 팰콘F-22 랩터Glider (aircraft)Learjet 25유로파이터 타이푼조종실맥도넬더글러스 MD-80Free flight (model aircraft)RotorcraftTandem rotorsHelicopter rotor양력추력Cessna SkymasterCessna O-2 SkymasterPush-pull configurationTwin-boom aircraft호커 허리케인Hawker FuryMilitary helicopterTwinjet초음속기제트기SR-71 블랙버드정찰기Flight airspeed record대기속도Transonic음속McDonnell XF-85 Goblinde Havilland MosquitoNight fighter보잉 F/A-18E/F 슈퍼 호넷함상기IAI 크피르공격기General Electric J79Axial compressorAfterburner항공전자Mikoyan MiG-27수호이 Su-27Air superiority fighterSupermaneuverability글로스터 미티어노스아메리칸 P-51/F-51 머스탱North American P-51 Mustang variantsAir racing메서슈미트 Bf 109모노코크Aircraft canopy다소 미라주 F1요격기맥도널 더글러스 F-4 팬텀맥도널 더글러스 T-45 고스호크AV-8B 해리어 II다소 미라주 2000유로콥터 타이거공격 헬리콥터에어버스 헬리콥터연료기구 (비행체)비행선이오노크래프트제너럴 다이내믹스 F-111 아드바크InterdictorStrategic bomberElectronic-warfare aircraftMilitary tactics군용기MQ-1 프레데터군수산업AGM-114 헬파이어유도탄DAGRAH-64 아파치Armed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack Helicopter터보샤프트반중력화물기Air cargoFuselageLockheed T-33Flight training성형 엔진맥도널 더글러스 F-15 이글Strike fighter제공권미국 공군여객기항공사날기항공이륙활주로비행장공항화물여객Schleicher K7글라이더단엽기Aspect ratio (aeronautics)윙슈트스카이 다이빙무선조종Radio-controlled modelGrob G103a Twin II곡예비행쿼드콥터멀티콥터Delivery drone노스럽 코퍼레이션방향키 (항공기)Course (navigation)

This article uses material from the Wikipedia article "항공기", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht