powered by CADENAS

Social Share

원탁 (아서 왕 전설) (8413 views - Interior Design)

원탁(Round Table)은 영국의 전설적 통치자 아서 왕과 그 기사들이 앉았던 둥근 탁자다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

원탁 (아서 왕 전설)

원탁 (아서 왕 전설)

원탁(Round Table)은 영국의 전설적 통치자 아서 왕과 그 기사들이 앉았던 둥근 탁자다.

이야기

대마법사 멀린이 아서왕의 아버지 우서 펜드래곤에게 원탁을 만들었고 우서 펜드래곤은 원탁을 레어드그랜스왕에게 주었으며 레어드그랜스왕은 아서왕이 딸 기네비어와 결혼하자 아서왕에게 원탁을 주었다. 원탁은 예수와 그 제자들을 상징하는 13개의 자리가있는데, 13번째 자리는 배신자 유다를 상징하는 것으로, 가장 뛰어난 기사가 앉게 되어 있었다. 그리고 갤러해드 경이 그 자리에 앉았고, 그는 성배를 찾았다.

원탁의 기사들

  • 란슬롯 : 기사들 중 가장 뛰어난 자. 왕비 기네비어와의 불륜으로 도주, 카멜롯은 내란에 휩싸인다.
  • 갤러해드 : 란슬롯의 아들. 아버지보다 뛰어난 성품을 가졌다.성배성창을 찾고 죽는다.
  • 퍼시발 : 갤러헤드와 함께 성배성창을 찾는다. 갤러헤드의 죽음을 보고 무언가 느끼고는 은둔생활을 하다 죽는다.
  • 보호드 : 란슬롯의 사촌. 갤러헤드, 퍼시발과 함께 성배를 찾은 3 기사중 하나.
  • 라이오넬 : 보호드의 형. 란슬롯의 사촌.
  • 가웨인 : 태양의 가호를 받아, 해가 떠있는 동안은 무력이 훨씬 세어진다. 해가 정오에 다다르면 평소의 3배의 힘을 발휘한다.
  • 모드레드 : 아서왕의 근친으로 인한 사생아 혹은 조카. 아서왕이 란슬롯과 싸울때 카멜롯에서 반란을 일으킨다.
  • 케이 : 아서왕을 길러준 부모의 아들.
  • 헥터 : 아서왕의 양아버지.
  • 베디비어 : 최후까지 생존한 유일한 기사. 외팔이지만 그 힘이 무척 강해 한팔로도 다른 기사들을 압도 했다. '외팔이 베디비어(Bedivere, One-Handed)'라고 불렸다.
  • 트리스탄 : 기사 겸 음유시인. 이졸데 공주를 사랑한다.
  • 캐러독 : 아버지와 같은 이름의 아들 2대에 걸쳐 원탁의 기사가 되었다. 아버지 쪽은 아더의 조카딸 이젠트와 마법사 엘리오르스의 아들이다. '짧은 팔의 캐러독' 이라는 별명이 있다.

원탁의 분열과 몰락

원탁은 갤러헤드와 퍼시벌이 성배와 성창을 찾고 사망하고 란슬롯과 왕비 기네비어의 불륜으로 도주, 거기에 보호드, 라이오넬 등 란슬롯과 친척인 기사들이 모두 란슬롯 파로 넘어가 아서왕 파와 란슬롯 파로 분열되었다. 아서왕과 란슬롯은 전쟁을 벌였으나 승부가 나지 않았다. 그때 아서왕의 사생아 모드레드가 카멜롯에서 반란을 일으키고 아서왕은 란슬롯과 화해, 모드레드를 응징한다. 그 과정에서 베디비어를 제외한 모든 기사들이 전멸하고 아서왕은 모드레드를 죽이지만 자신도 큰 상처를 입고 아발론으로 떠난다.



This article uses material from the Wikipedia article "원탁 (아서 왕 전설)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art