이 문서의 내용은 출처가 분명하지 않습니다. 이 문서를 편집하여, 신뢰할 수 있는 출처를 표기해 주세요. 검증되지 않은 내용은 삭제될 수 있습니다. 내용에 대한 의견은 토론 문서에서 나누어 주세요. (2012년 10월) |
컴퓨터 냉각(Computer cooling)은 컴퓨터의 부품이나 내부의 발열을 식히는 작업 또는 과정을 말한다.
초기의 컴퓨터에서는 냉각이 크게 중요하지 않았으나, 집적회로의 집적은 점점 높아지고, 크기는 점점 소형화 되가면서 점점 냉각의 중요성이 대두되고 있으며, 특히 CPU나 GPU 그리고 칩셋은 냉각없이 사용이 불가능 해 질 정도로 안정성에 직접적인 영향을 끼치게 되면서, 일반적인 컴퓨터에서의 냉각장치는 필수가 되었다.
시스템 냉각은 통풍등을 통해 전체적인 내부 온도를 낮춰주는 냉각이다.
케이스등에 쿨링팬을 달아서 외부와 통풍을 통해 내부의 뜨거운 공기는 내보내고, 외부의 차가운 공기는 받아들이는 방법으로 내부 온도를 낮춰주는 냉각이다.
국부 냉각은 컴퓨터 전체의 어느 한 부분의 온도를 낮춰주는 냉각이다. 보통 발열이 비교적 심한 CPU, GPU, 칩셋의 냉각에 쓰인다.
방열판만을 이용하여 냉각한다. 방열능력이 떨어져, 비교적 큰 방열면적을 요구한다.
방열판과 쿨링팬을 사용하여 냉각한다. 내부 온도의 영향을 많이 받으므로, 시스템 냉각도 같이 해주어야 한다.
펠티어 소자와 같은 열전소자를 이용하여 냉각한다.
펌프를 이용해 물을 순환하여 냉각한다.
열 전도가 잘 되는 구리같은 재질로 된 파이프 속을 진공으로 만들고 물을 조금 넣어, 파이프의 한쪽 끝에 열을 가하면 액체는 증발하여 열에너지를 가지면서 다른 끝으로 이동하고, 파이프의 다른 끝에서 방열하고, 속을 지나 본래의 위치로 돌아오는 구조로 냉각한다. 보통 방열판과 함께 사용된다.
위키미디어 공용에 관련 미디어 분류가 있습니다. |
This article uses material from the Wikipedia article "컴퓨터 냉각", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics