Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
요코하마의 닛산 본사. | |
산업 분야 | 자동차 제조업 |
---|---|
창립 | 1933년 12월 26일 |
시장 정보 | 도쿄: 7201 나스닥: NSANY |
국가 | 일본 |
본사 | 가나가와 현 요코하마 시 니시 구 다카지마 1가 1번 1호 |
자본금 | 6,058억 1,300만 엔 (2014년 3월 31일 기준) |
매출액 | 연결: 10조 4,825억 2,000만 엔 (2014년 3월 기준) |
영업이익 | 연결: 4,983억 6,500만 엔 (2014년 3월 기준) |
순이익 | 연결: 3,890억 3,400만 엔 (2014년 3월 기준) |
자산총액 | 연결: 14조 7,034억 300만 엔 (2014년 3월 기준) |
주요 주주 | 르노 자동차 43.4% (2014년 3월 기준) |
모기업 | 후요 그룹 |
종업원 | 연결: 14만 2,925 명 단독: 2만 3,085 명 (2014년 3월 기준) |
웹사이트 | 공식 사이트 |
닛산 자동차(영어: Nissan Motor, 일본어: 日産自動車)는 일본의 자동차 회사로 본부는 가나가와 현 요코하마 시 니시 구에 있다. 닛산과 르노는 서로 상대의 주식을 보유하고 있어, 르노-닛산 얼라인언스으로 대등한 관계를 맺고이지만 실제로는 프랑스 국내법의 제한으로 닛산은 르노의 의결권을 행사할 수 없다. 현재의 사장은 카를로스 곤이며, 일본 내에서는 후요 그룹에 속한다.
이 문단은 위키백과의 편집 지침에 맞춰 다듬어야 합니다. 더 좋은 문단이 되도록 문단 수정을 도와주세요. 내용에 대한 의견이 있으시다면 토론 문서에서 나누어 주세요. (2011년 5월 13일에 문단의 정리가 요청되었습니다.) |
1989년에 도요타의 렉서스와 함께 출시된 닛산의 고급차 브랜드이다. 렉서스와 달리 우아함보다는 스포티함을 추구하였지만, 일본적임을 보여주는 광고 때문에 판매 경쟁에서 밀려났다. 그러나 최근 들어 다시 부활하고 있으며, 대한민국에는 2005년부터 공식 판매 중이다. 대한민국에서는 Q45와 M35hL (현 Q70L), M45와 M37, M35, M35h, M30d (현 Q70), G37과 G35 (세단 / 쿠페, 현 세단은 Q50으로 현 쿠페는 Q60으로 판매 중), G25 (현 Q40), EX35와 EX37 (현 QX50), JX35와 JX35h (현 QX60), FX30d와 FX35, FX37, FX45, FX50 (현 QX70), QX56 (현 QX80) 모델을 판매하고 있다.
This article uses material from the Wikipedia article "닛산 자동차", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good