powered by CADENAS

Social Share

Amazon

タイフーン (装輪装甲車) (8573 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

タイフーン (英語: Typhoon、ロシア語: Тайфун) は、ロシア連邦軍に2014年から配備の始まった装輪式の耐地雷装甲車(MRAP)/装甲兵員輸送車シリーズの呼称である。 KamAZ、GAZグループのUralAZなど複数の企業およびバウマン・モスクワ工科大学が、タイフーンの開発プログラムおよびその後の量産計画に関わっている。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

タイフーン (装輪装甲車)

タイフーン (装輪装甲車)

タイフーン (英語: Typhoonロシア語: Тайфун) は、ロシア連邦軍に2014年から配備の始まった装輪式の耐地雷装甲車MRAP)/装甲兵員輸送車シリーズの呼称である[1][2]

KamAZGAZグループのUralAZなど複数の企業およびバウマン・モスクワ工科大学が、タイフーンの開発プログラムおよびその後の量産計画に関わっている。

概要

タイフーン開発プログラムは2010年頃に始まった。これはロシア国防省が打ち出した2020年度を目処とする新型軍用車両開発・調達計画に基づくもので、プログラムの主目的は、複雑化していたロシア連邦軍の装甲戦闘車両プラットフォームの共通化・整理であり、タイフーンはこれらの中で小型・軽量の車種に分類される。翌2011年には最初の試作車が完成した。

タイフーン装甲車シリーズは基本的には装甲兵員輸送車としての使用を考えられて設計されているが、この他にも様々な派生車種、たとえば自走式対空砲UAVの輸送車、クレーン車や牽引車などを共通の車体で開発することが意図されている[3]

タイフーンシリーズにはKamAZ製、ウラル製などいくつかの車種があるが、いずれも共通のエンジン (JMZ-536)、制御システムおよび情報システムを持ち、同レベルの防御能力を持つ。車体はV字型で車高が高く、乗員用座席にも衝撃吸収機能を持たせるなど地雷IEDの爆風から乗員を守る設計になっており、NATOSTANAG 4569規格のレベル3b相当の対地雷防御能力を持っている。これは8kgまでのTNT爆薬の爆発に耐えられる車体強度で、かつ車体下部が防護されている事を示している。

車体は鋼鉄とセラミックの複合素材による装甲が施され、防弾能力はSTANAG 4569規格のレベル4相当、つまり200m離れた14.5mm重機関銃から発射される14.5x114mm B-32徹甲弾に耐えられる強度である事を示している。

また固定武装としては、すべての車両に遠隔操作式銃塔(RWS)の搭載が可能である。また車体上部にはハッチを持ち、車体が横転した際の脱出に使用可能である。車体の視察装置にはビデオカメラが組み込まれており、乗員は車外に身を晒すことなく周囲の状況を確認することが可能となっている。内部乗員区画は化学生物放射性物質に対する防護(CBRN防護)が施されている。

形式・バリエーション

KamAZ タイフーン

KamAZ-63968 タイフーン-K
KamAZ製の3軸、6×6輪駆動でキャブオーバー型トラックのような形状の装輪装甲車。4×4輪駆動型や8×8輪駆動型も計画されている。
KamAZ-63969
3軸、6×6輪駆動で、KamAZ-63968に比べるとBTR-90のようにやや傾斜した装甲を持つ装輪装甲車。
KamAZ-53949 タイフーン-L
装甲ハンヴィーのようなSUV型の2軸4×4輪駆動型。

ウラル タイフーン

Ural-63095
ウラル製の3軸、6×6輪駆動でボンネットトラックの荷台部分を装甲兵員区画としたようなデザインの装甲車。
Ural-63099
ウラル製で、同じくボンネットトラックのような形状の装甲車。
Ural-53099
ウラル製で、Ural-63099を短縮した4×4輪駆動の装甲車。

脚注・出典

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "タイフーン (装輪装甲車)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus