powered by CADENAS

Social Share

Amazon

羅針図 (6786 views - Astronomy & Space )

羅針図(らしんず)またはコンパスローズ(compass rose、コンパス図とも)とは、地図や海図に東西南北の方位を示すために置かれる図形である。また、古い方位磁針(羅針盤)の文字盤の目盛付きの模様も意味する。羅針図の考え方は今日のあらゆる航行システムに取り入れられており、海図、無指向性無線標識(NDB)、超短波全方向式無線標識(VOR)、グローバル・ポジショニング・システム(GPS) といった機器や装置に見られる。方位磁針が考案されたのは11世紀だが、それ以前にも羅針図に相当する方位を示すものとしてウィンドローズがあり、風の吹いてくる方向を方位に対応させたものだった。風配図は今では各方位から吹く風の頻度を表す図として、気象学者が使っている。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

羅針図

羅針図

羅針図(らしんず)またはコンパスローズ(compass rose、コンパス図とも)とは、地図海図に東西南北の方位を示すために置かれる図形である。また、古い方位磁針(羅針盤)の文字盤の目盛付きの模様も意味する。羅針図の考え方は今日のあらゆる航行システムに取り入れられており、海図無指向性無線標識(NDB)、超短波全方向式無線標識(VOR)、グローバル・ポジショニング・システム(GPS) といった機器や装置に見られる。方位磁針が考案されたのは11世紀だが、それ以前にも羅針図に相当する方位を示すものとしてウィンドローズがあり、風の吹いてくる方向を方位に対応させたものだった[1]。風配図は今では各方位から吹く風の頻度を表す図として、気象学者が使っている[2]

歴史

Jorge de Aguiar (1492) による海図にある32方位羅針図(ウィンドローズ)を再現したもの。署名と日付が書かれたポルトガル最古の海図である。

羅針図は地図上で方位を示す要素であり、東西南北はもちろんのこと、その中間の方位も示しているものが多い。

「ローズ」つまり「薔薇」とあるのは、初期の羅針盤の派手に飾り立てられた模様に由来する。フルール・ド・リスという意匠を北を指す部分に使うことがあった。これは、北風を意味する Tramontane のイニシャル T を表したものである。同様に古い地図では東に東風を意味する LevanteL を意匠化したものか、西ヨーロッパ各国から見てエルサレムの方角だということで十字架を描くことがあった[1]

初期の羅針図(ウィンドローズ)は30°ごとの12方位を描いており、特に古代ローマ人がこの形式を好んだ。中世になると船員の教育レベルが低いため30°と言われてもピンと来なかったことから、16方位の羅針図が描かれるようになった。16方位になると22.5°ごとという半端な数値になるが、一周を360°と考えずに4方位の半分の半分と考えれば直観的にわかりやすい。また、グラードという単位を使えば、25グラードごとというキリのよい値になる。

羅針図の古代版 Rose of the Winds は、方位をそれぞれの方位から吹く風を擬人化した神アネモイの名で表した。例えば、西はゼピュロス、東はエウロスといった呼称である。

中世アラブ人は32方位羅針図を航海に使っていた[3][出典無効]

標準的な羅針図を描いた最初の人物は Pedro Reinel である。

トラバースボード(航行記録盤)の上部にも羅針図が描かれていた。

現代の羅針図

現代の羅針図は2つの同心円になっている。外側の環は真の方位を示し、内側の環は磁方位を示している。真北は地理上の北極点を指し、磁北は(方位磁針が指すのと同じ)北磁極を指している。この2つの北の角度の差を偏角と呼び、船の位置によって変わる。

アングリカン・コミュニオンはシンボルとして羅針図を使っている[4]

ギャラリー

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "羅針図", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy