powered by CADENAS

Social Share

Amazon

熱機関 (21305 views - Mechanical Engineering)

熱機関(ねつきかん、英語:heat engine)とは、熱をエネルギー源とした機関である。装置外から熱を取り込むものと、装置内で生成した熱エネルギーを使用するものとがある。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

熱機関

熱機関

熱機関

熱機関(ねつきかん、英語:heat engine)とは、エネルギー源とした機関である。装置外から熱を取り込むものと、装置内で生成した熱エネルギーを使用するものとがある。 [要検証]

熱機関の種類

内燃機関

内燃機関は、燃焼ガスが膨張する圧力で直接ピストンを押す・タービンを回転させるなどの仕事をするものである。自動車用の高速機関でも20 %以上、船舶用低速ディーゼルでは50 %もの熱効率を引き出すなど、熱効率が良い反面、燃料の性質に制約がある(セタン価オクタン価)。

外燃機関

外燃機関は、熱交換器により熱源の熱を作動ガス(作動気体)に与え、この作動ガスがピストンを押す・タービンを回転させるなどの仕事をするものである。代表的な実用例である蒸気機関車では熱効率10 %程度と効率のよい物ではないが、発電所の汽力発電系では40 %弱の効率を引き出し、スターリングエンジンではカルノーサイクルに最も近い効率を引き出すこともできる。熱源・燃料は液体重油)・固体石炭など)・原子力太陽熱廃熱でもよく、自由度がある。

動力変換の種類

また、作動ガスのエネルギーを仕事として取り出す際、主としてガスの流速による場合、速度形(ジェット、ガスタービン、蒸気タービン等)と呼び、容積変化によるものを容積形(ガソリン、ディーゼル、ロータリー等)と呼ぶ。

熱機関の特徴と主な用途

熱機関の特徴と主な用途
構造 燃焼 動力変換 名称 理論サイクル 速度 トルク 出力制御 速度制御 始動時間 効率 動作原理 特徴 主な用途
外燃機関 連続 速度形 蒸気タービン ランキン再熱・再生 不適 外部で発生させた高温の蒸気を羽根車(タービン)に吹きつける 汽力発電
容積形 蒸気機関 ランキン 不良 外部で発生させた高温の蒸気をシリンダーに注入しピストンを往復運動させる 始動時のトルクが大きい 蒸気機関車
スターリングエンジン スターリング(カーク)・ヴィルマイアーギフォードマクマホン 最良 二つのシリンダー内の作動気体を外部の熱源で交互に加熱・冷却することにより差動的にピストンを往復運動させる 理論的にはカルノーサイクルと同じ熱効率 実用化へ向けて研究段階
内燃機関 間欠 火花点火(SI)機関 オットーミラーサイクル 燃料と空気の混合気をシリンダ内で圧縮したあとプラグで着火,燃焼・膨張させる スロットルで空気と燃料の混合気の量を制限することで出力の制御をする 自動車
高速ディーゼル(圧縮着火)機関 サバテサイクル 空気を圧縮したシリンダ内に燃料を噴射して燃焼・膨張させる スロットルを必要としないので熱効率が良い反面、空気と燃料の混合が難しく排気が汚くなりやすい 貨物自動車ディーゼル機関車気動車
低速ディーゼル(圧縮着火)機関 ディーゼルサイクル 船舶
連続 速度形 ガスタービン機関 ブレイトンサイクル 不適 圧縮機で空気を圧縮したところに燃料を噴射して燃焼させた高温気体を、タービン(羽根車)に吹き付けて直接回転運動を得る 体積・質量あたり出力が大きい ジェットエンジン

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "熱機関", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD