powered by CADENAS

Social Share

Amazon

ミニカー (車両) (2122 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

ミニカーとは小型の自動車のことである。 日本では、道路交通法令において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。しかし、道路運送車両法においては自動車でなく原動機付自転車として扱われる。 欧米では似たような小型の車両が「マイクロカー」と呼ばれることがあるが、日本のミニカーと必ずしも同義ではない。また玩具のミニチュアカーを日本では「ミニカー」と略すことが多いため、これと区別するために愛称として「マイクロカー」と呼ぶメーカーは存在し、「コミューター」などと呼んでいる例もあるが、いずれも正式な呼称ではなく、日本の法令で上記のように規定された車両は、あくまでも「ミニカー」である。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

ミニカー (車両)

ミニカー (車両)

ミニカー (車両)

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (コンピュータが読み取れる情報は提供されていませんが、TTT~commonswikiだと推定されます(著作権の主張に基づく)).

自動車 > 日本における自動車 > ミニカー (車両)

ミニカーとは小型の自動車のことである。

日本では、道路交通法令において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。しかし、道路運送車両法においては自動車でなく原動機付自転車として扱われる。

欧米では似たような小型の車両が「マイクロカー[1]」と呼ばれることがあるが、日本のミニカーと必ずしも同義ではない。また玩具ミニチュアカーを日本では「ミニカー」と略すことが多いため、これと区別するために愛称として「マイクロカー」と呼ぶメーカーは存在し、「コミューター」などと呼んでいる例[2]もあるが、いずれも正式な呼称ではなく、日本の法令で上記のように規定された車両は、あくまでも「ミニカー」である。

概要

1980年代前半から原付スクーターの駆動装置を流用する方法で、4輪もしくは3輪のキャビンスクータータイプのミニカーが製作されるようになり、当初は6~7PS程度の性能を有する2ストロークエンジンが搭載されていたが、現在は環境規制により4~5PS程度の4ストロークエンジンが中心となっている。エンジン出力に比して車体が重いため、最高速度・加速性能は低い水準に制約される。簡素な屋根のみの車両が多いが、繊維強化プラスチックなどで作られた軽量な密閉式キャビンを備えるものもある。しかし、車体が小さいため、ホイールベーストレッド、車輪サイズやサスペンションストロークが十分でない上、ボディ剛性も低いため操縦安定性が劣り、車内の振動や騒音も大きい。エアコンは通常では装着できず、あってもウインドシールドに電動ワイパーを備える程度に留まるため、雨天時の走行には困難が伴う。

それでも、スクーターなどと共通した軽快さ・軽便さに加えて、密閉式キャビンを持つモデルには風雨に晒されないという大きな利点がある。さらには、駐車スペースが小型乗用車の半分以下であること、燃費が良いこと、ランニングコストも安いこと[3]などから、短距離の買い物の足として、また新聞・郵便の配達、ケータリング、あるいは趣味の車などとして使用されている。

主なメーカー

日本

ミニカーは、道路交通法[4]及び同法施行令の規定に基く同法施行規則に、「総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車」と規定されており[5]、運転には普通自動車以上の運転免許が必要である。同法施行令によって乗車人員は1人、積載量は30kg以下に制限される[6]が、同法上は「原動機付自転車」ではないから、二段階右折ヘルメット着用の義務はなく、法定速度は60km/hである[7]

一方、この大きさの原動機が付いた車両は、道路運送車両法[8]上は同法施行規則によって原動機付自転車の扱いとなる[9]。従って、「道路運送車両の保安基準[10]」の中の「第三章 原動機付自転車の保安基準」が適用され、大きさは「長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない」が、同法上は「自動車」ではないから、シートベルトの設置義務や車検はない。

なお、道路法および高速自動車国道法における「自動車」とは「道路運送車両法における自動車」のことであり[11][12]、ミニカーは同法上は原動機付自転車なので、自動車専用道路高速自動車国道を走行することができない。自動車の保管場所の確保等に関する法律における「自動車」も同様[13]なので同法は適用されず、よってミニカーには車庫証明が不要であるが、路上駐車道路交通法によって駐車違反に問われる場合がある。

沿革

歴史上ミニカー以前に存在した最小クラスの乗用車は、「キャビンスクーター」あるいは「バブルカー」などと呼ばれていた車種であるが、それらはだいたい100〜300cc程度のエンジンを搭載していた。従ってミニカーの50ccという排気量はそれらよりさらに小さい部類に属する。

当初は原動機付自転車運転免許で乗れたことから、その手軽さが支持されて一時的ブームが起こった。自動車の設計製造に関するノウハウを持たない中小零細メーカーも次々と参入したが、スクーター部品をそのまま利用しているため後進ギヤがなく、自力後進ができない車両や、後進時は電動機に切り替える構造の車両もあった。

やがて後進ギヤを内蔵した差動装置を持ったものも作られるようになったが、スクーターの遠心式自動クラッチとの相性は極めて悪く、不用意に(つまりクラッチが完全に切れる前に)シフトレバーを操作すると、ギヤが破損しやすいという致命的な問題があった。走行中にギヤの噛合いが外れる不具合(いわゆるスッポ抜け)が解消困難な車両もあるなど、おしなべてメカニズムの完成度は低かったものの、原付免許で乗れたことが普及を後押しした。

しかし、法定速度30km/hという制約のため交通の障害になる上、運転技能不足による事故が多発したことを受けて1985年2月15日に道路交通法施行規則が改正され、普通自動車として扱われることとなった。これにより普通自動車運転免許が必要となる[14]代わりに法定速度は60km/hとなったが、原動機出力の低いミニカーには到達しにくい速度であり、操縦安定性やブレーキの信頼性も、そのような高速走行に対して十分とはいえない車両が多かったのが実態である。サスペンション設計が稚拙なため、まっすぐ走ることさえままならない車両も存在したのである。多くはスクーターのワイヤー式ブレーキを流用していたのに対し、一部の車両は制動力を増すために油圧式ブレーキを採用していたが、全輪が1系統の配管となっていて、1か所でも油漏れが起きると、ブレーキが全く効かなくなるという、安全性を軽視した構造の車両もあった。ミニカーには車検がなく、ブレーキ系統の健全性を点検する機会もほとんどないので、これは極めて危険であると言わざるを得ない。

制度変更によって普通免許が必要になると、実技試験なしで乗れる簡便な交通手段としての魅力が失われて販売台数が激減、早々に撤退するメーカーもあって、市場は急速にしぼんでいった。しかしその後、環境的な観点に加え、車椅子シニアカー以上の機動力を望む障害者や高齢者の足として、その存在が見直されつつある。車椅子のまま搭乗して運転することができるミニカーも製造販売されている。

EVコミューターの模索

普通免許が必要な割に、軽自動車や二輪の原動機付自転車から乗り換えるほどの利便性がないとして、一度は衰退したミニカーだが、電気自動車(EV)に対する関心の高まりとともに、近距離の手軽な移動手段として再び注目されるようになってきた。動力性能の制約が多い電気自動車にとって、ミニカー規格の小さく軽い車体は扱いやすいことから、世界的にも中小を含め様々なメーカーがこの大きさの電動車を開発・販売している。しかし、現在の電気自動車は走行距離が短く、充電に長時間を要するので、実用面の制約が大きい。前夜充電を忘れてしまったら、丸一日何の役にも立たない可能性も出てくる。

また、2012年5月に現行のミニカーとは異なる「超小型車」規格導入への検討が公表された[15]。「導入意義」の中に高齢者の移動支援や子育て支援が掲げられており、すでに各社からEVの試作車が発表されている。しかし、2人乗りが可能とはいえ、特長といえば小さいことと原動機の出力がミニカーより多少大きいということだけであり、エアコンはなく、雨も満足に防げず、わずかな荷物しか積めず、走行距離は短く、衝突安全性も劣っている。軽自動車が長い歴史の中で培った利便性・安全性・快適性には遠く及ばない。自転車が安心して走れるレーンすら確保できない劣悪な道路事情の中で、交通弱者にとっても魅力ある実用的な交通手段として成立させるには、道路交通法の改訂やコスト面を含めて課題が山積している。

注釈

  1. ^ : microcar
  2. ^ 生方 幸夫 『君にも車がつくれる(これが噂のコミューター)』 こぶし出版、1983年、ISBN 4900406074
  3. ^ 自動車取得税自動車重量税自動車税・車検・車庫は不要である。軽自動車税の課税基準は原動機付自転車と小型二輪の中間程度になる。自賠責保険(強制保険)は原動機付自転車(125cc以下)と同額であり、任意保険も普通自動車あるいは軽自動車で契約済みの場合はファミリーバイク特約の付加で対人、対物事故については本契約と同内容の保障を受けられる。ただし損害保険会社によって契約内容が多少異なる場合もある。
  4. ^ 道路交通法
  5. ^ 道路交通法施行規則 19条別表第2。 道路交通法施行規則1条の2における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」とは、平成2年12月6日総理府告示第48号(平成3年1月1日施行)に規定する車(詳細は「原動機付自転車」参照)である。これに該当するものはミニカーでなく、原動機付自転車として扱われる。 ホンダ・ジャイロはこれに該当する三輪の原動機付自転車であるが、後輪にスペーサーを入れるなどの方法で輪距を拡大して0.5m超とすることにより、ミニカーとしての登録が可能になる。 なお、道路交通法施行規則1条の2により、原動機が20cc以下又は0.25kW以下の車は原則として原動機付自転車扱いとなるので、ミニカーとして扱われる車両の原動機は、実際には20ccを超え50cc以下、0.25kWを超え0.6kW以下の範囲となる。
  6. ^ 道路交通法施行令 22条
  7. ^ 道路交通法施行令 第11条
  8. ^ 道路運送車両法
  9. ^ 道路運送車両法施行規則 第1条
  10. ^ 道路運送車両の保安基準
  11. ^ 道路法 第2条、第5節
  12. ^ 高速自動車国道法 第2条
  13. ^ 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第2条
  14. ^ 移行時に、1984年9月10日の総理府令第46号に基づいてミニカー限定免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた。1985年2月13日以前の自動二輪免許でも不可である。
  15. ^ 環境対応車を活用したまちづくり国土交通省

関連項目

  • トライク - 50cc以下の車両がミニカーに該当する。
  • サイドカー - 50cc以下の車両の一部が該当。
  • 全地形対応車(ATV) - 屋根なしで、バイク同様のまたがり型で乗車する車両。いわゆるバギー。50cc以下の四輪車が該当。
  • Motorised quadricycle(英語) - Light quadricycles (L6e)の一部が該当


This article uses material from the Wikipedia article "ミニカー (車両)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus