powered by CADENAS

Social Share

Amazon

クフィル (航空機) (6645 views - Transportation - Air Water Earth)

クフィル(Kfir)は、イスラエルのイスラエル・エアクラフト・インダストリー(Israeli Aircraft Industries,IAI)がミラージュIIIをベースに独自改良を行って開発した戦闘機。Kfirとはヘブライ語で子ライオンの意。日本語ではクフィールと表記されることもある。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

クフィル (航空機)

クフィル (航空機)

クフィル (航空機)

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (brewbooks from near Seattle, USA).

IAI クフィル/IAI כפיר

クフィルKfir)は、イスラエルイスラエル・エアクラフト・インダストリー(Israeli Aircraft Industries,IAI)がミラージュIIIをベースに独自改良を行って開発した戦闘機。Kfirとはヘブライ語で子ライオンの意。日本語ではクフィールと表記されることもある。

概要

開発の経緯

1960年代イスラエル空軍ではミラージュIIIをはじめとするフランス戦闘機を主力としていた。しかし、1967年第三次中東戦争後、シャルル・ド・ゴール政権の中東外交政策転換によりフランスからイスラエルへの武器輸出が停止される。そのため、50機を発注済みであったミラージュ5(ミラージュIIIの電子機器を簡素化し、実戦環境での稼働率向上を狙った派生型)の引き渡しも行われなかった。これがクフィル開発の発端となった。

IAIは、既にダッソー社との間に機体のライセンス生産の契約を結んでいたミラージュ5に、第三国から図面を盗み出し製造したアター9C エンジンを組み合わせることで、独自生産型ミラージュとも言うべきネシェルNesherヘブライ語の意)を完成させた。一方で、イスラエル空軍は高地・高温条件下や兵装搭載時におけるエンジンのパワー不足に不満を持っていた。

そこで、同時期にアメリカ合衆国からF-4Eを導入した事から、ミラージュのエンジンをF-4Eに搭載されるJ79に換装し、能力向上を図る目的で計画された機体サルボが開発され、ネシェルとサルボの開発成果を組み合わせた機体であるクフィルの製作へと繋がった。

フランス製のミラージュIIIにJ79を搭載したサルボは、1970年10月に飛行した。この試作機に続いて1973年6月ラームRaam、ヘブライ語で雷鳴の意)と名づけられたプロトタイプが製作された。続いてバラクBarak、ヘブライ語で電光の意)と名付けられた機体がIAIによって生産され、1973年10月6日に勃発した第四次中東戦争中に運用された。クフィルの名称でJ79に最適化された機体の量産開始は、第四次中東戦争終了後の1975年4月のことだった。

特徴

外見は、原型となったミラージュ5と似るが、アター9Cより2t以上(A/B使用時)推力が大きいJ79を搭載したことにより飛行性能が向上し、ペイロードも約1,500kg増加した。

J79を搭載するために、胴体には大きな改修が加えられている。エアインテークは拡大され、後部胴体は太くなり、熱に強いチタンも導入している。垂直尾翼基部にはアフターバーナー部冷却用の、後部胴体にはタービン冷却用の小型エアインテークが追加されている。また、重心を合わせるために尾部が0.6m短くなっている。

生産型であるクフィルC2からはエアインテーク肩部にカナード翼、機首先端にストレーキ、主翼にドッグトゥースが追加され、離着陸性能や旋回性能、高迎え角時の操縦性が大きく向上した。これらの改修(特にカナード翼の追加)は、後に本家であるミラージュIII/5の近代化改修機にも取り入れられている。なお、C2の「C」はカナードを意味するため、初期型は単にクフィル1と呼ばれたが、後にカナード翼(C2のものより小さい)とストレーキが追加されてクフィルC1と呼ばれるようになった。

アビオニクスは随時更新されており、エルタ製EL/M-2001B測距レーダーやMBT製二重コンピュータ操縦システムの他、後にグラスコックピット化もされた。

戦闘機ではあるが、余裕のあるペイロードと高度なアビオニクスにより対地・対レーダーミサイルレーザー誘導爆弾にも対応しており、対地攻撃機としても運用可能。

イスラエル空軍への配備

量産開始直後の1975年4月に第101飛行隊[1]、1976年には第113飛行隊[2]にクフィル1が配備された。1977年には第101飛行隊のクフィル1が主生産型のクフィルC2に更新され[1]、第101飛行隊のクフィル1は第109飛行隊に移管された[3]。この頃にクフィル1がクフィルC1仕様に改修された[3]。1978年には第144飛行隊がクフィルC2の運用を開始した[4]。1979年には第113飛行隊のC1がC2に更新され[2]、1980年には第109飛行隊のC1もC2に更新された[3]。これらの飛行隊から放出されたクフィルC1は第254飛行隊に移管された[5]。1980年末頃には第149飛行隊がクフィルC2の運用を開始した[6]

1984年には第254飛行隊が解体され、クフィルC1はイスラエル空軍からは退役となり、アメリカ海軍海兵隊にリースされ"F-21 ライオン"として運用された[5]。またC2を運用していた第113飛行隊も解隊された[2]。1986年には第109飛行隊が解隊され[3]、1987年には第101飛行隊が運用機種をF-16D Block30に更新した[1]。この時点でクフィルの運用を続けていた部隊は第144飛行隊第149飛行隊の2個飛行隊であった。1991年には第149飛行隊が解散し、最後に残っていた第144飛行隊は1994年頃に運用機種をF-16A/Bに更新した[4]

前述のように、クフィル1(クフィルC1)は4個飛行隊、クフィルC2は5個飛行隊で運用されたことになるが、これらの飛行隊のうち、クフィルC7への更新が確認されているのは最後まで運用を続けた第144飛行隊のみである。

退役した機体は未だ多数が保管状態にあるとされ、一部はレストアと改修を受け海外保有国に輸出されている。

輸出

輸出も行われたが、アメリカによるJ79の再輸出許可が大幅に遅れたため少数の国にしか輸出されなかった。その中でアメリカ海軍海兵隊F-16Nが導入されるまでの間、F-21 ライオンの名称でクフィルをリースし、仮想敵機として運用した。アメリカ軍が外国製戦闘機を採用したのは第一次世界大戦時以来のことであり、その性能はMiG-21をよくシミュレートできると好評だったという。

2014年4月3日にIAIのジョセフ・ワイスCEOが明らかにしたところによると、IAIはクフィルの再生産を開始しており、販売のための活動も行っているという。受注についての詳しい発表はないが、アルゼンチンからの受注があったことは認めている。

実戦

1982年レバノン侵攻イスラエル空軍機が初めて実戦に投入され、A-4F-4と共に対地攻撃を実施した。

1995年エクアドルペルーの間で起きたセネパ紛争では、エクアドル空軍機がミラージュF1と共にペルー空軍機3機を撃墜する戦果を挙げている。

スリランカ内戦では、スリランカ空軍機がウクライナから輸入したMiG-27と共にタミル・イーラム解放の虎に対する対地攻撃に従事した。

形式・派生型

クフィルC1
初期型。当初はカナード翼を装備していなかったためクフィル1と呼ばれた。
F-21A
アメリカ海軍海兵隊が仮想敵機としてリースしたクフィルC1に用いた名称。愛称はライオン(Lion)。
クフィルC2
主生産型。
クフィルTC2
クフィルC2の複座練習機型。機首が延長され、前方視界を確保するため垂れ下がった形状になっている。
クフィルRC2
クフィルC2の偵察機型。機首が延長され偵察用カメラ機材を搭載している。
クフィルC7
クフィルC2の改良型。エンジンに数分間だけ出力を5%増加させられる「コンバット・プラス」改修を施し、コックピットにはHOTAS概念を導入。電子機器も更新され、ハードポイントは2箇所増設された。イスラエル空軍機は最終的にC7仕様機に統一された他、コロンビアのクフィルC2もC7仕様に改修された。また、スリランカも追加発注により数機を配備している。
クフィルTC7
クフィルC7の複座型。
クフィルC10
アップグレード型。クフィル2000とも呼ばれ、南アフリカ共和国チーターCによく似た形状をしている。レーダーEL/M-2032へ換装し、アクティブ・レーダー誘導式ミサイルの運用が可能になった他、コックピットもグラスコックピット化された。エクアドルのクフィルC2が1999年よりクフィルCEの名称でC10仕様に改修されている。コロンビアのクフィルC2も同仕様に改修されたが、一部はレーダーを換装せず対地攻撃に最適化されたクフィルC12仕様になっている。
クフィルTC10
クフィルC10の複座型。

仕様 (クフィルC2)

出典: en:IAI Kfir

諸元

  • 乗員: 1
  • 全長: 15.65m (51ft 4.25in)
  • 全高: 4.55m (14ft 11.5in)
  • 翼幅: 8.21m(26ft 11.5in)
  • 翼面積: 34.80m2 (374.60ft2
  • 空虚重量: 7,285kg (16,060lb)
  • 運用時重量: 10,415kg (22,961lb)
  • 有効搭載量: 6,065kg (13,343lb)
  • 最大離陸重量: 14,670kg (32,340lb)
  • 動力: J79-J1E アフターバーナーターボ

性能

  • 最大速度: 2,440km/h (1,317kt)
  • 航続距離: 770km (416nm)
  • 実用上昇限度: 17,700m (58,000ft)
  • 上昇率: 233.3m/s (45,930ft/min)

武装

  • 爆弾
  • ロケット弾
使用されている単位の解説はウィキプロジェクト 航空/物理単位をご覧ください。

採用国と採用を検討した国

採用国

イスラエル
イスラエル空軍
第101飛行隊 (ファースト・ファイター・スコードロン)[1]
クフィル1 (1975年-1977年) / クフィルC2 (1977年-1987年)
第113飛行隊 (ホーネット・スコードロン)[2]
クフィル1 (1976年-1977年) / クフィルC1 (1977年-1979年) / クフィルC2 (1979年-1984年)
第109飛行隊 (ヴァレー・スコードロン)[3]
クフィルC1 (1977年-1980年) / クフィルC2 (1980年-1986年)
第144飛行隊 (ガーディアンズ・オブ・アラバ)[4]
クフィルC2 (1978年-1985年) / クフィルC7 (1983年-1993年)
第254飛行隊 (ミッドランド・スコードロン)[5]
クフィルC1 (1980年-1984年)
第149飛行隊 (スマッシング・パロット・スコードロン)[6]
クフィルC2 (1980年-1991年)
 コロンビア
コロンビア空軍
エクアドル
エクアドル空軍
アメリカ合衆国
アメリカ海軍アメリカ海兵隊 - イスラエル空軍で余剰化したクフィルC1を"F-21A ライオン"として導入し、仮想敵機として1984年から1988年頃まで運用した。
スリランカ
スリランカ空軍
 南アフリカ共和国
南アフリカ空軍 - チーター開発用にイスラエルで余剰となったC2及びTC2を購入。エンジンがJ79からアター・シリーズに再換装されている。

この他、民間軍事会社ATACが民間登録されたF-21Aを仮想敵機として使用している。

採用を検討した国

アルゼンチン
ブラジル
スロベニア
フィリピン
メキシコ
 台湾

登場作品

アニメ・漫画

アイアン・イーグル
イスラエル空軍機がMiG-23の代役として登場している。
SHIROBAKO
劇中アニメの「第三飛行少女隊」にて登場する。また、13話以降のオープニングでは藤堂美沙が搭乗している。
エリア88
アスラン王国空軍の傭兵部隊の機体として登場。サキ・ヴァシュタール(エリア88の司令官)などが使用。

ゲーム

『MetalStorm』
戦闘機(週替り)で「ゼファー」の名称で稀に登場。最強の戦闘機として有名。旋回優良機。200-300コイン。
エースコンバット2
プレイヤーの操作可能な機体として登場。
フィクショナル・トルーパーズ
メカール共和国軍のランク2として選択可能。
萌え萌え大戦争☆げんだいばーん
鋼の乙女「リオン」のモデルとなっている。一部のステージではサポートユニットとしてクフィルが直接登場する。

脚注・出典

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "クフィル (航空機)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht