powered by CADENAS

Social Share

Amazon

双胴機 (5767 views - Transportation - Air Water Earth)

双胴機(そうどうき、Twin-boom aircraft)とは、水平尾翼と垂直尾翼が二つの胴体の後端に取り付けられている航空機(一般には特に飛行機)のこと。もしくは、一つの胴体の両側に取り付けられた主翼またはエンジンナセルから張り出した部分に水平・垂直尾翼が取り付けられているものを指す。 こうした構成が選ばれる理由は、 貨物室の扉を胴体後部に設置できるため。(例:C-82、C-119、ノール ノラトラ、IAI アラバ) 推進式/プッシュプル式のプロペラ機やジェット機において、エンジンを胴体後部に直接配置できるため。(例:XP-52、バンパイア) 後方を射撃する際に視界を妨げないため。(例:Fw 189) 既に存在する機体を並列に連結したため。(搭乗者席増加:複数操縦者ならば交代で操縦でき、長時間の飛行でも疲労が防げる。レーダー員やナビゲーターを乗せれば操縦者の負担軽減と精密・複雑な任務を遂行できる。)(例:F-82、He 111Z、Me 609) 初期の直列(V・逆V)エンジンと付随する長大なターボチャージャーを、空気力学的に最も効果的/実用的に配置するため。(例:P-38 ライトニング)この他機体中央下部に物体を吊すことが出来るため、空中発射ロケットの母機として用いられる(モデル351 ロック)。 ルータン ボイジャーやグローバルフライヤーなど双胴機の中央に胴体を追加した三胴機も存在する。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

双胴機

双胴機

双胴機

双胴機そうどうき、Twin-boom aircraft)とは、水平尾翼垂直尾翼が二つの胴体の後端に取り付けられている航空機(一般には特に飛行機)のこと。もしくは、一つの胴体の両側に取り付けられた主翼またはエンジンナセルから張り出した部分に水平・垂直尾翼が取り付けられているものを指す。

こうした構成が選ばれる理由は、

この他機体中央下部に物体を吊すことが出来るため、空中発射ロケットの母機として用いられる(モデル351 ロック)。

ルータン ボイジャーグローバルフライヤーなど双胴機の中央に胴体を追加した三胴機も存在する。

双胴機の例

関連項目


航空機フライ・バイ・ワイヤ機体飛行機O-2 (航空機)Cessna Skymaster戦闘機Model aircraftプロペラプッシュプル方式 (航空機)ラジコン模型航空機F-4 (戦闘機)Twinjet超音速機ジェット機戦闘爆撃機SR-71 (航空機)偵察機航空機の速度記録対気速度Transonic音速XF-85 (航空機)夜間戦闘機F/A-18E/F (航空機)艦上機クフィル (航空機)攻撃機ゼネラル・エレクトリック J79軸流式圧縮機アフターバーナーアビオニクスMiG-27 (航空機)Su-27 (航空機)制空戦闘機Supermaneuverabilityグロスター ミーティアP-51 (航空機)North American P-51 Mustang variantsエアレースメッサーシュミット Bf109モノコックAircraft canopyミラージュF1 (戦闘機)要撃機マクドネル・ダグラス MD-80T-45 (航空機)ハリアー II (航空機)ミラージュ2000 (戦闘機)ティーガー (航空機)攻撃ヘリコプターエアバス・ヘリコプターズ気球飛行船イオンクラフトF-111 (航空機)Interdictor戦略爆撃機電子戦機Military tactics軍用機RQ-1 プレデターヘルファイア (ミサイル)ミサイルDirect Attack Guided RocketAH-64 アパッチArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack Helicopterターボシャフトエンジンワイドボディ機貨物機航空貨物FuselageT-33 (航空機)Flight trainingF-15 (戦闘機)Strike fighterAir combat manoeuvringアメリカ空軍航空離陸滑走路航空工学Aircraft design processクワッドローターマルチコプターF/A-18 (航空機)

This article uses material from the Wikipedia article "双胴機", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht