powered by CADENAS

Social Share

地球 (21330 views - 3D Maps - GIS - CityGML)

地球(ちきゅう、羅: Terra、英: Earth)とは、人類など多くの生命体が生存する天体である。太陽系にある惑星の1つ。太陽から3番目に近く、表面に水、空気中に酸素を大量に蓄え、多様な生物が生存することを特徴とする惑星である。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

地球

地球

地球
地球
仮符号・別名 ラテン語: Terra英語: Earth
分類 地球型惑星
軌道要素と性質
元期:2014年5月23.0日TT = JD2 456 800.5
平均公転半径 1.49597870700×1011 m[1]
近日点距離 (q) 1.471×108 km [1]
遠日点距離 (Q) 1.521×108 km [1]
離心率 (e) 0.01671022[2]
公転周期 (P) 365.256363004[3]恒星年
365.242190402 日太陽年[3]
平均軌道速度 29.78 km/s[1]
軌道傾斜角 (i) 0.002°[1]
昇交点黄経 (Ω) 174.838°[1]
太陽の惑星
衛星の数 1([1]
物理的性質
赤道面での直径 12 756.274 km[4]
半径 6356.752314 km(極半径)[5]
表面積 5.100656×108 km2[5]
体積 1.083207×1012 km3[5]
質量 5.972×1024 kg[1]5.9726×1024 kg[2]
太陽との相対質量 3.0404×10−6[1]
月との相対質量 81.3008[1]
平均密度 5514 kg/m3[2]
脱出速度 11.186 km/s[2]
自転周期 23時間56分4.0905秒[6]恒星日
24 時間 + 1から2ミリ秒程度(平均太陽日 (LOD))
アルベド(反射能) 0.367[2]
赤道傾斜角 23.44°(元期 2014年5月23.0日TT[1]
表面温度
最低 平均 最高
184 K 288 K [2] 333 K
年齢 約46億年[7]
大気の性質
大気圧 101.325 kPa
平均気温 15 ℃ (−70 ℃ – +55 ℃)
窒素 78.08%(体積比)
酸素 20.95%(体積比)
アルゴン 0.93%(体積比)
二酸化炭素 0.038%(体積比)
水蒸気 約1%(測定点の気候により変動)
Template (ノート 解説) ■Project

地球(ちきゅう、: Terra: Earth)とは、人類など多くの生命体が生存する天体である[8]太陽系にある惑星の1つ[8]太陽から3番目に近く、表面に、空気中に酸素を大量に蓄え、多様な生物が生存することを特徴とする惑星である[9]

概要

宇宙に浮かぶ地球。

地球とは我々人類が住んでいる天体、つまり我々の足元にある天体のことである。「」という字・概念と「球」という字・概念でそれを表現している。英語 (Earth) やラテン語 (Tellus, Terra) など他の言語でも多くは「大地」を表す語が当てられている。単語としての「地球」は中国語由来である。中国語の「地球」は明朝西学東漸中国語版期に初めて見られ、イタリア人宣教師マテオ・リッチ(1552年-1610年)の『坤輿万国全図』がこの単語が使用された最初期の資料である[10][11]清朝後期に西洋の近代科学が中国に入ってくると、大地球体説が中国の人々によって次第に受け入れられるようになり、「地球」(または地毬)という単語が広く使われるようになった[12][13][14]。当時の新聞申報の創刊号には「地球説」に関する文章が掲載されている[15]。日本には幕末から明治期に中国語から借入され、定着した[16]

地球は太陽系惑星の一つである[8]。その形は、ほぼ回転楕円体で、赤道半径は6378kmほどで、極半径は6357km[8]。(より精度の高い数字については後述の「物理的性質」の項を参照のこと)その運動に着目すると、365日強で太陽の周囲を一周し、24時間で1回 自転しており[8]、太陽からの平均距離は1億4960万km[1]

その内部は大まかに地殻マントル、核の3部分から成っている。地球全体の平均密度は1cm3当たり5.514gである[2]。表面は大気に覆われている[8]

放射性元素による隕石年代測定[17]アポロ計画によって持ち帰られたの岩石分析から[18]、地球は誕生してから約46億年経過していると推定される[19]

太陽系の年齢もまた隕石の年代測定に依拠するので、地球は太陽系の誕生とほぼ同時に形成されたとしてよい。10個程度の火星サイズの原始惑星の衝突合体によって形成されたと考えられている[20]

太陽系内の惑星としては、2天文単位内に存在し、岩石質外層とを主成分とする中心核を持つ「地球型惑星」に分類され[21]、太陽系の地球型惑星の中で大きさ、質量ともに最大のものである。

組成は地表面からの深さによって異なる。地殻に存在する元素は、酸素(質量比49.5%)とケイ素(同25.8%)が主体で、以下アルミニウムカルシウムナトリウムカリウムマグネシウムなどの金属元素が含まれる。この元素別質量百分率はクラーク数として纏められている[22]。ほとんどはケイ酸塩など金属酸化物の形で存在する[22]

対照的に、中心部分は鉄やニッケルが主体である。地表面の71.1%は液体の)で被われており[23]、地表から上空約100kmまでの範囲には窒素・酸素を主成分とする大気がある。大気の組成は高度によって変化する。

地球の運動

公転

円に近い楕円形の軌道を描いて太陽の周りを1.0000太陽年に1回公転し、また0.9973平均太陽日[1]に1回自転している。天の北極から見て、自転、公転ともに反時計回りである。

この楕円の形は10万年ほどの周期で変化することが天文学者の研究でわかっている[24]。楕円の軌道離心率は0.0167[1]である。

1太陽年とは太陽が春分点から春分点まで一巡りする時間、すなわち季節が一巡する時間をいい、365.242 190 402[3]である。地球の歳差により春分点が移動するため、1太陽年は、恒星が動かないものとして見た時に地球が太陽の周りを一周する時間として定義される1年(恒星年)より短い。1恒星年は365.256 363 004日である[3]

自転

地球が自転して元の位置に戻るのに要する時間を「自転周期」といい、2種類ある。

一つは恒星に対してのもので、これを恒星日という。正確には、春分点南中してから次に南中するまでの時間をいう。恒星日は、平均として23時間56分4.0905秒である[25]

もう一つは、太陽に対してのもので、これを平均太陽日 (LOD) という。厳密には天の赤道上を等速運動するとした仮想太陽(平均太陽)が、南中してから次に南中するまでの時間をいう。日常生活においては、平均太陽日の方が重要であり、時間の単位(国際単位系における位置づけ)又は暦の単位[注釈 1]である「」はこれに基づいている。

平均太陽日(LOD:つまり日常にいうところの「1日」)の長さは、24時間ちょうどではなく、24時間 + 1から2ミリ秒程度である。LODの長さは一定ではなく、日々変動している(日#一日の長さ(LOD:Length of Day))。これに対して、時間の単位としてのは正確に86400秒である。

1太陽年や1恒星年を表現するのに用いられる1日は、太陽系天体の位置計算における時刻引数として使用される力学時 (Dynamical Time) における1日であるが、1平均太陽日と考えても特に問題はない。

平均太陽日は、6億年前には約22時間であり、その時点での1年は約400日だった。地球誕生直後の1年は2000日相当と考えられる。このようにかつて早かった自転速度は徐々に遅くなっている。これは、月や太陽の引力によって起こる潮汐作用で動く海水が自転運動よりも遅く、摩擦抵抗として作用するためである。10億年後には地球自転は31時間になると試算されている[26]。ただし、短期的(50年 - 100年程度という意味)には必ずしも長くなっているわけではなく、この30年間では短くなっている。地球の自転と一日の長さ (LOD) の詳細については、「地球の自転」、閏秒を参照のこと。

赤道面の傾き

地球の赤道面は、公転面に対して約23度26分傾いている。この傾きは自転軸の傾きでもある。季節変化の主な要因として軌道離心率と自転軸の傾きが考えられるが、地球の場合、自転軸の傾きが効いている。軌道離心率が0.0167ということは、太陽に最も接近したとき(近日点通過)と太陽から最も遠ざかったとき(遠日点通過)で、太陽約3個分距離が違うことを意味している(0.01天文単位が太陽直径程度である)。光量に直すと約7%の変動ということになるが、これよりも自転軸の傾斜を原因とする太陽高度の変化(光が差し込む角度)と日照時間が効くのである。太陽に最も接近するのは1月4日前後、最も離れるのは7月5日前後である。離心率や自転軸の傾斜は、木星などの引力の影響により数万年周期で変動している(ミランコビッチ・サイクルを参照)。

地球の赤道の傾きは、22 - 24度の範囲をおよそ4万1000年の周期で変化している[27]

物理的性質

大きさ、質量、密度

地球楕円体(準拠楕円体)の大きさ

地球の形や大きさは、その使用目的によって必ずしも一意ではない。測量地図を作成するときの基準(これを測地系と呼ぶ。)としての地球を考えるとき、回転楕円体を想定する。この回転楕円体を特に地球楕円体という。様々な地球楕円体のうち、個々の測地系が準拠すべき地球楕円体を特に準拠楕円体と呼ぶ。日本だけでなく国際的にもっともよく使われている準拠楕円体はGRS80楕円体と呼ばれているものであり、したがって地球の形・大きさとして最もよく引用されている。

このGRS80の定義によれば、地球は赤道半径が正確に6378137 m扁平率が正確に1/298.257222101回転楕円体である。極半径は約 6356752.314 mGRS80地球楕円体の定義からの誘導値)である。赤道半径のほうが極半径よりも約 21384.686 m 大きい。

実測による大きさ

前項の値は、準拠楕円体を定義する場合の地球の大きさである。実際に観測される地球の大きさとしては、国際天文学連合が次の値を最良推定値として採用している。

上記の2つの数値から、

  • 極半径 = 6356751.9±0.1 m (赤道半径、扁平率からの誘導値)

この値は、GRS80楕円体と比べて、0.4 m ほど小さい。

ジオイドの大きさ

現実の地球の形状をもっと詳細に考えるとき、平均的な海水面を大陸にも延長した仮想的な形状(ジオイド)を想定する。ジオイドは回転楕円体に近いとはいえ、地球内部の物質の分布が均一でないため、ずれが生じる。測地学では、地球楕円体とジオイドの違いをジオイドの高さと表現する。なお、地球表面は、天体間の引力、特にによる潮汐力による弾性変形によって、常に数センチから数十センチの伸縮があることに注意する必要がある[30]

質量・密度など

地球の質量は5.972 ×1024 kgである[1]万有引力定数と地心重力定数から計算される。体積と質量から平均密度が求まり、5514 kg/m3 (5.514 g/cm3) である[2]。これはの5.5倍、花崗岩の2倍、の0.7倍程度に相当する。地球は太陽系で最も密度の高い惑星である。逆に、一番密度が低いのは土星である。水星金星の密度は地球に近い。

地球を構成する物質の種類と分布を探るには、地球内部での圧力上昇によって圧縮される程度を考慮して、1気圧下の密度に直す必要がある。このような補正を加えると地球の平均密度は約4100 kg/m3になる。地球以外の惑星の内部構造は観測データがないのでモデルに依存するが、モデルによる補正平均密度の違いはそれほど大きくない。推定された補正平均密度は、水星は約5400 kg/m3、金星は地球とほぼ同じで約4000 kg/m3、火星は約3800 kg/m3である。これら補正された平均密度の違いは金属の含有量の違いを反映している。一見、金属量は太陽から離れるにしたがって減少するように見えるが、その理由はわかっていない。

地球楕円体の測定の歴史

近代的な測量により最初に計算された地球楕円体は、ピエール・ルイ・モーペルテュイが1738年に公表した、北極圏内のトルネ谷における子午線弧長の測量結果によるもの[31]であり、この測量結果と別途実施されていたフランスでの測量結果との突合により地球は扁球状であると結論づけているが、測量誤差の影響のため現代の値より扁平率が大きく見積もられている。現代の値に相当程度近い結果で初期のものとしては、ジョージ・エベレストによるインド地方の子午線弧長測量によるもので、1830年に公表された。この地球楕円体構造により、地球の中心点からの距離が最も大きいのはエベレスト山頂(北緯28° 標高8,848 m)ではなく南米のチンボラソ山頂(南緯01° 標高6,267 m)である(アフリカ大陸赤道直下のキリマンジャロは南緯03° 標高5,895 m)。

構造

以下に、地表からの距離に応じた領域の名称を示す。境界の高度(深度)に幅があるのは、位置又は時間によって境界が変化するためである。

  • 80・90 km - 10地球半径 -- 外圏。概ね500km以下が地球大気圏である。
    • 80・90 - 1,000 km -- 上層大気。熱圏
  • 10 - 80・90 km -- 中層大気。
  • 0 - 17 km -- 下層大気。対流圏
  • 0 km -- 地表
  • 0 - 150 km -- 岩石圏
  • 6・35 - 2,891 km -- マントル
    • 6・35 - 670 km -- 上部マントル
    • 670 - 2,891 km -- 下部マントル
  • 2,891 - 6,371 km -- コア

地球内部の構造は地表面での観測で得るしかない。その中で最も優れた方法は地震波の分析である。地震波解析によると、地球は外側から、岩石質の地殻、岩石質の粘弾性体であるマントル、金属質流体の外核、金属質固体の内核という大構造に分けられる。岩石質とはいっても、地殻とマントルでは化学組成が違う。外核と内核も金属質とはいうが、若干化学組成が異なると推定されている[32]

上部マントルには、地表面からの深さ100km付近に、地震波が低速になる層(低速度層アセノスフェア)がある。この層は部分的に溶融していると考えられ、上部の相対的に冷たく硬い層とは物理的に区別される。アセノスフェアの上にあり、上部マントルの一部と地殻とから成るこの層を岩石圏リソスフェア)という[33]。岩石圏は10数枚のプレートと呼ばれる板に分かれている。

プレートには2種類ある。大陸を含む大陸プレートと、海洋地域のみを含む海洋プレートである。海洋プレートは中央海嶺で生産され、マントル対流に運ばれて中央海嶺から離れる。その間にも中央海嶺では次々にプレートが生産されるので、海洋底が拡大する。大陸プレートは海洋プレートより相対的に軽いため、海洋プレートが大陸プレートとぶつかるとその境界でマントル中に沈み込み、日本海溝のような沈み込み帯を造る。海洋プレートには海溝を伴うものと伴わないものとがあるが、これは海洋底拡大の期間の違いによると考えられる。海溝があるものは、海洋底拡大が始まってから年月が経っている。前記のように、プレートはマントル対流によって運ばれる。海溝を伴う海洋プレートはそうでないものより拡大速度が速い。これは、マントル対流の他に、沈み込んだプレートに引っ張られる効果が加わるためとされている。

海洋底の年代は、放射性元素による年代測定によると2億年以内である。これは海洋プレートがこの程度の期間を経た後、地球内部に潜り込んでしまうためである。これに対して、大陸プレートは大部分が現代から30億年前までの間に形成されており、地球の歴史を通じて形成・成長してきたものと考えられている。特に古いものは安定陸塊とも呼ばれ、最も古い部分は約44億年前に形成された。

中心核、コアとも言う。外核と内核に分かれ、液相の外核の半径は3480km、固相の内核の半径は1220kmである。外核は鉄とニッケルが主成分であると推定されているが、水素や炭素などの軽元素を10%以上含んでいるとしなければ、地震波速度と密度の説明ができない。内核は、地球内部の冷却に伴い、外核の鉄とニッケルが析出・沈降してできたとされており、現在でも成長が続いていると考えられている。ただし、内核の環境である320万気圧では金属鉄はその性質上固相を取るためともされる[33]。地球中心部の圧力は約400万気圧、温度は物質組成とエネルギー輸送過程に依存するため正確にはわからないが、約5000K - 8000Kと推定されている。

対流や地球自転などに起因する外核の金属流体の動きによって電流が生じ、この電流により磁場が生じると考えられている。これが地球磁場である。このように地球の力学的な運動と結びついた磁場発生・維持機構を、ダイナモ機構という[33]

マントル

珪酸塩鉱物のマントルは深さ約2900kmまで存在し、地球の体積の83%を占めている[34]。マントル全体の化学組成は、必ずしもわかっているわけではない。上部マントルは、かんらん岩または仮想的な岩石であるパイロライトから成るとする考えが主流であるが、下部マントルについては輝石に近い組成であるとする説もあり、定まっていない。

マントルは核によって暖められ、また自らの内部にも熱源を持つ。そのため固相のマントルはゆっくりと対流(プルームテクトニクス)をしながら熱を地殻に運んでいる。地殻に近い位置ではこのマントル対流は起こらず、地殻と一体化するようなふるまいをしておりプレートテクトニクスという水平運動を起こす。マントルの動きは解明しきれず不明瞭な点が多い。深発地震が700kmより深いところではほとんど起こらない点から、対流運動が二層で独立している説も提唱されている一方で、観測技術の向上に伴い、従来の定説では地震が起こらないと考えられてきた深さ900km付近[35]でも地震が起きていることが判明したほか、岩石圏の沈み込みが核付近まで起こっているとの報告もあり、地震学的トモグラフィー法などにて構造推定が行われている[33]

地殻との境には地震波速度が不連続に変化する層があり、モホロビチッチ不連続面(モホ面)という。

地殻

地殻とは地球の固体表面を指し、マントルと同じく珪酸塩成分から成る。地殻は熱伝導でしか地球内部の熱を伝えないため、マントルの対流と比べると効率が悪く、結果的に核やマントルの冷却を遅延させている[33]

組成差や構造から大陸地殻と海洋地殻に分類される。表面の55%を占める海洋地殻は玄武岩質で、厚さは平均6km、平均密度は3.0g/cm3[36]である。固化形成は2億年以内となる。対して大陸地殻は花崗岩質で、厚さ20-70km(平均35km)、平均密度2.8g/cm3以下[37]と厚く軽い[33]

地殻表面の構造は、プレート運動による造山運動火山活動、大気と水による風化や浸食、堆積などによって決まる。

水圏

地球の地殻上に存在するは、氷河極氷など多様な形態を取っており、総量は13億8900万km3に相当する。そのほとんどは塩水である海で、13億5000万km3に当たる。海水の平均温度は3.9℃だが、緯度による差が大きい上に、季節や層によっても変化を持ちながら大規模な流動を起こす。これは蒸発降水などとともに水循環をもたらす[38]

大気圏

地球を取り囲む大気酸素を20.9%含み、これは他の太陽系惑星には見られない特徴である。大気圧は海面上を1気圧と定義され、上空に行くほど低くなる。水循環を担いほとんどの気象現象が生じる対流圏は、上空になるにつれ温度と大気密度は低下する。しかし約17kmを境に水蒸気が凝結を起こす領域(コールドトラップ)に入り、これより上空は非常に乾燥した成層圏となる。ここでは上空に行くにつれ気温は‐60℃から上昇に転じる。また、水が無い環境のため紫外線によって酸素からオゾンが作られる領域(オゾン層)が20-50km付近に広がる。これが太陽紫外線の短波長を吸収し、地表の生命を護る役目と成層圏を暖める機能を持つ[39]。また、成層圏は水を拡散させないため、地表の水が宇宙空間に拡散し失われることを防ぐ機能を持つ[40]

上空90kmの成層圏上域からは高度につれて温度が下がる中間圏に入り、ここからは電離層に当たる。温度低下は上空90kmで再び上昇を始め、この領域は熱圏と呼ばれる[40]

磁気圏

地球磁場は平均3-7/105kTであり、地球の外側まで展開している。この磁場は太陽から吹き付けるプラズマの風(太陽風)とぶつかり、干渉する面(衝撃波面-磁気圏境界面)を形成しながら太陽方向では押しつぶされて地球半径の約10倍、夜側では1000倍程度の閉じた領域を持つ[41]

20世紀になり、地殻上空約100kmに電波を反射する層(電離層)が発見され、これが長距離通信を可能としたことから磁気圏の研究が進んだ。電離層は大気がイオン電子に分離している層であり、90-300kmの領域ではオーロラが発生する[23]

生命

地球の生命

地球は21世紀初頭において、知られている中で唯一生物(生命体)の確認されている天体である。生命は地表だけではなく、地下10km程度から上空100kmに至る広い範囲に存在する。大気の組成(酸素の濃度)は植物によって維持されている。 (例えば水が液体として存在できるような)生命に必須と思われる環境が成立している天文学的領域をハビタブルゾーンと呼ぶ。地球は、このハビタブルゾーンの中に存在している星である。

動物や植物、微生物といった生物が住む領域全体を生物圏と呼ぶ。生物圏全体を一つの巨大な生命体と見なすガイア理論もある。人類の活動が惑星地球、特に生物圏へ与える影響は大きく、悲観的な意見も少なくない。

地球を地殻、海洋や大気などのシステムの集合体として捉え、これらシステム相互の物質循環エネルギー循環によって地球という惑星を捉える考え方もある。このような捉え方では、人類が狩猟採集の生活様式を取り、自然界の一要素として存在している間は、人類を生物圏というシステム内部の要素として考えておけばよいとする。しかし人類が農耕など自らのために環境を改変するようになった時点で、人間圏という新しいシステムが地球に誕生したとみなし、新システムと既存のシステムとの相互作用によって地球表層環境が定まるという見方をする[42]。このような見方に立つと、現在の地球は新しいシステムが誕生し、システム相互の新たな均衡に向かって変化しつつある時代に入ったということもできるのである。

衛星

半径 1737.4 km[1]
質量 7.346 ×1022 kg
軌道長半径 384,399 km[43]
公転周期 27.321 662日[43]
(27日7時間43分11.6秒)

太陽系惑星のほとんどは衛星を伴っている。しかし、地球のは惑星に対する直径の比率が4分の1強、質量比では81分の1と、後者を見れば小さいように思えるが、惑星に限ればこれに次ぐものは海王星-トリトン体系の800分の1であり、これを超えるものは準惑星である冥王星-カロン体系の7分の1だけである。月の起源についてはさまざまな説が提案されているが、多くの支持を集めているものはジャイアント・インパクト説である[44]

月の公転軌道は地球半径の約60倍であり、毎年約3cmずつ遠ざかっている。地球と月は互いに重力の影響を与え合う潮汐作用が働いて変形し、長軸方向を向ける。このため誕生から長い期間をかけ、月は常に長軸方向の面を地球に向けるようになった。しかし地球は相対的に大きいため変形に時間がかかり、自転によって長軸方向が月の公転方向よりも先を向くようになる。すると地球自転の角運動量が月の公転へ輸送され、加速された月は遠心力で遠ざかり、対して地球の自転は遅くなる。この輸送は地球自転と月の公転が一致するまで続き、約100億年後には月軌道が地球半径の約85倍になったところで止まると考えられ、地球と月は常に同じ面を向け合うようになる[45]

惑星に対して大きな衛星が存在する事は、地球の自転軸を安定させる。潮汐力で結びついた地球と月は一つの角運動系である。すると、地球は月軌道までを含めた大きな独楽と扱え、回転軸は非常に安定したものになる。自転軸の変動は、地球では3度程のゆれに収まるが、金星や火星では数十度の変動が起こると考えられる。自転軸変動の大きさにつれて惑星気候への影響も大きくなるため、地球のように大きな衛星を持つ事が惑星環境を穏やかにする働きを持ち、生命進化を可能とする必要条件の一つとする意見もある[46]

地球の恒常的な自然衛星は月のみである。しかし、地球は近くに接近した地球近傍小惑星を捕獲し、一時的な衛星とする場合があり、そのような小惑星は常時50個ほどあるとするシミュレーションもある[47]。実際の観測例は、2006年9月から2007年6月までの間に地球を3回周回した、直径3mから6mの2006 RH120がある[48]

地理

地球の総面積510.066×106 km2で、そのうちが362 822×106km2(地球表面の71.1%)、陸地が147.244×106km2(同28.9%)である[49]

陸地は地球表面全体に均等にではなく北半球に偏って分布しており、陸地の多い側を陸半球(りくはんきゅう)、海の多い側を水半球(すいはんきゅう)と呼ぶ。陸地には面積の大きい大陸と小さいがある。海洋も深度の分布にはっきりした偏りがあり、深度4000 - 5000mに全海洋の31.7%[23]の面積を占める海洋底という構造がある。1000m単位で深度ごとの分布面積を区分すると、深度3000mから6000mにいたる部分が全海洋面積の73.8%[23]を占める。

地熱

地球は内部に地熱を持ち、約44.2兆ワットの熱を宇宙空間に放出している。この熱源は2つが考えられる。1つは内部に存在する放射性元素が放つ崩壊熱であり、主にウラントリウムカリウムである。もう1つは溶けた地球内部で重いものが沈んでゆく際に生じる位置エネルギーである。東北大学ニュートリノ科学研究センターのチームは放射性元素の影響を測定した。地殻に存在するウランとトリウムが生じる崩壊熱は7兆ワット、地球全体でカリウムが生じる崩壊熱は4兆ワットと計算されている。また地球の核に放射性元素はほとんど無いと考えられているため、マントル中のウランとトリウム崩壊熱が判れば全体を推計できる。東北大学は元素崩壊の際に生じる反ニュートリノを観測装置カムランドで測定し、地殻発生のものを除いた個数からマントルでの崩壊熱量を10兆ワットと試算した。この結果から、放射性元素の崩壊がほぼ半分の21兆ワット、残りの半分が位置エネルギーによるものとの結論を得た[50]

地球の歴史

形成

地球の形成は、イマヌエル・カント(『天界の一般的自然史と理論』)やピエール=シモン・ラプラス(『宇宙体系解説』)の星雲説[51]を皮切りに太陽系形成説の一環としてさまざまな考えが提示されている。現在最も有力な説は、原始惑星系円盤でガスや宇宙塵が膠着して微惑星が形成され、さらにこれらが衝突を繰り返しながら成長し原始惑星を経て惑星が形成されたというモデルである[52]。誕生直後の地球は衝突エネルギーで暖められ、マグマの海と呼ばれる溶岩が一面に広がる状態、いわゆる「火の玉地球」状態だったと考えられている[53][44]

分化

地球は構成物質などから、複数の「圏」に分けられる。誕生時には混在していたこれらが段階的に分かれ、地球システムが確立した。最初に、衝突する微惑星から脱ガスが起こり、原始大気が形成された。これは地球直径が現在の1/5程度の時点で始まったと考えられる。その主な成分は水蒸気と一酸化炭素である[44][54]

衝突エネルギーの宇宙放出が続き、45億年前には地球温度は下がった。そのため水蒸気が凝縮して地上に降り注いで海が形成され、同時に原始的な地殻が分離した。太古の海は200℃を越える温度にあり、数十気圧の大気成分は窒素や一酸化炭素、そして二酸化炭素が占めた[44][54]

大陸の形成は40億年以上前には始まった。当初は島程度の大陸だったが、これにより海水は中和され、大気中の二酸化炭素が海水に吸収され始めた[44]。温室効果が抑えられ、地球は液体の水が広く表面を覆う惑星となった。39億年前頃には微惑星の衝突も収まり始め、地球環境の変動も激しいものではなくなった。コアとマントルの分化が起こった時期ははっきりしていないが、38億年前に形成された地球最古の岩石は枕状溶岩であり、残留磁気が観測されたことからこの時には既に海と地球磁場が存在していた[53]。プレートテクトニクスは少なくとも27億年前には造山活動を行うまで稼動していた[55]

光合成生物の大量発生は20億年前頃であり、その活動は大気成分中に酸素を蓄積させ[44]、成層圏にオゾン層が作られた。これによって生物は浅い海や陸上への進出が可能となった[39]。主に植物生命は死後に炭化して蓄積され、大気成分から二酸化炭素を減少させつつ酸素比率を増す作用を及ぼし、地球大気の組成を変化させた[56]。これ以降、地球上には生物が繁殖し、生物圏が海洋から分化して陸上にまで進出した。さらに現代までには「人間圏」と言える全体に影響を及ぼす物質圏が分化したとも言えるが、これが安定したものと言えるか否かの判断はついていない[44]

地球システム

複数の物質圏に分化した地球は(「人間圏」を除き)相互作用を及ぼしながら安定しており、これを取り扱う学問を「地球システム学」と言う[44]。地球のシステムを動かす動力源は、地球内部の熱エネルギー(惑星形成時の重力エネルギーと放射性元素の崩壊による原子力エネルギー)と太陽から注ぐ光エネルギーである。これに、地球の自転や公転、および周辺の天体からも影響を受ける[57]

地球の内部熱は外核の対流を起こし、ダイナモ運動から磁場が生じる。これは地表を突きぬけ宇宙空間に広がり、太陽風を防ぐ。このため地球大気は水素など軽い元素が宇宙空間に逃れることを防いでいる[41]。一方でこの熱はマントル対流を起こし、これが地殻のプレート運動や造山活動につながり海と陸を形成している[57]。この陸では雨に溶け込んだ二酸化炭素と珪素酸化物と結びつき、炭酸塩となって流れ込んだ海底に沈殿して石灰岩となる。これはプレート運動で移動し、一部はマントル内に回収されてゆき、火山活動でふたたび地上に供給されるという炭素循環システムを司る。この炭酸循環はある程度の広さを持った陸地、すなわち大陸が必要になる[54]

光エネルギーが直接及ぼす影響には、地表のさまざまな気候気象現象や、生態系の基礎になる光合成生物の生育に関わる点が挙げられる。地球に降り注ぐ太陽放射のうち反射される割合(アルベド)は31%になり、吸収される69%のうち大気が20%、地表が49%の割合となる。地表の熱は赤外線放射や水の潜熱や顕熱の形で大気に渡るが、一方の大気や雲も赤外線で地表を暖める。このような熱交換が地表で行われる一方、ほとんどの比率が大気から、一部は雲・地表から赤外線放射によって熱は宇宙に逃れ、全体として熱収支はバランスする[58]

この太陽光は緯度によって異なり、また地軸の傾きから季節でも変化する。これに地球の自転効果(コリオリの力)も影響し、偏西風貿易風などの大気循環や海洋循環を起こす[59]

将来

現在の地球は、海に覆われ自然も豊かではある。しかし今後数十億年の間には、巨大隕石の衝突、あるいは大陸移動に伴う火山活動や気候変動などによる大量絶滅が起きる可能性もある。

上の様な急激な変動以外にも、緩慢な変化も予想されている。地球は火星よりも大きく重力が大きかったため、また金星よりも太陽から適度に遠かったため惑星形成時の大気、特に水が散逸せず残されたが、長期的には宇宙空間への大気流出が地殻気象に影響を及ぼすと見込まれる。地球磁場は太陽風が大気を持ち去る現象(スパッタリング)を防ぎ、熱のバランスが程よく取れているため大気がまとまって加熱流出する現象(ハイドロダイナミックエスケープ)も現在ではほとんど無い。しかし低気圧下では分子単位の運動によって水素が脱出速度を超える現象(ジーンズエスケープ)や、荷電粒子が磁場に沿って脱出する現象などがある。現在、地球からは1秒当たり水素は3kg、ヘリウムは50gずつ宇宙へ散逸している。これが続き、約30億年後(学者によっては約10億年後[60]や約20億年後[61])には地球の水分はかなり減少し、水循環は両極域に限定されると考えられている[62]

地球像の変遷

球体の地球

太古の人類が認識する世界は自らが体験する環境に限られ、緒事物の根源を説く神話にある数々の創世物語の根拠はせいぜい身近な現象からの類推に限られていた[63]。人類が住む大地の認識は、中国、インド、バビロニアなどほとんどが平面を想定していた。そのような中、地球を球体と捉える特殊な概念を成立させた歴史に残る最古の例は古代ギリシアであり、ピュタゴラスを嚆矢としアリストテレスが天動説体系での宇宙像を創り上げた[64]。さらにローマのクラウディオス・プトレマイオスは各惑星の相互運動を理論化し、天文モデルを構築した[65]

地球が球体という概念はギリシア哲学や数学同様、キリスト教が思想の中心を占めた中世のヨーロッパには伝わらなかったとしばしば言われる[66][67]が、それは近代以降に生まれた伝説であり、実際には中世にも引き続き地球球体説が支配的であった。地球平面説神話を参照。キリスト教的世界観である普遍史を纏めたアウグスティヌスが著作『神の国』にて、球体地球を前提とした対蹠地に住む人々の存在を「根拠が無い」(16章-9)と否定して地球平面説を採った[68]と言われるがこれも実際には『神の国』中に地球球体説を否定する記述はない。地球平面説#初期のキリスト教会を参照。一方、8-9世紀のイスラム世界はギリシア・ローマの知識習得に組織的に努め、多くのギリシア語文献をアラビア語へ翻訳し、イブン=スィーナーのような後継者も生んだ[67]。地理学分野でもイドリースィーがプトレマイオスの地図を改良するなど、地球球体説を補強・強化した[64]

地球全容の把握

大航海時代を迎えたヨーロッパ人は東西に向かい、1488年にバルトロメウ・ディアス喜望峰を廻ってインド洋が内海でないことを知らしめ[69]、1492年にクリストファー・コロンブスがアメリカ大陸を発見し、そして1522年にフェルディナンド・マゼランの一行が世界一周を成し遂げた。こうして16世紀には地表のほぼ全域についての知識が揃った[64]

そして1539年、ニコラウス・コペルニクスが『天体の回転について』を発表して地動説を唱える[70]と、ヨハネス・ケプラー[71]ガリレオ・ガリレイ[72]が理論を補完し、地球は宇宙の中心の座を太陽に譲り渡し、惑星のひとつと認識されるようになった。

次に疑問となったのは、地球が真球か否かという点だった。ルネ・デカルトジョヴァンニ・カッシーニは南北に縦長な球(長球)との立場を取ったが、アイザック・ニュートンは、振り子時計パリから赤道付近へ持ってゆくと遅くなるというジャン・リシェによる報告から推測し、地球は南北方向がややつぶれた楕円球(扁球)だと考えた。この問題はジョヴァンニの子息ジャック・カッシーニ(縦長派)とピエール・ルイ・モーペルテュイ(横長派)がアカデミー・デ・シアンスを舞台にした論争の主題となり、ルイ15世の指示で実測が行われることになった。1736年から10年間をかけた観測では、ラップランドトルネ谷)の緯度差1当たりの子午線弧長がペルーよりも約1km長いことが判明し、地球は南北側が短いことが明らかとなった。論争に敗れたジャックだが、後に孫の代まで続いた子午線の測定は地球の周長を知らしめ、メートル法制定に寄与した[64]

地球理解の深化

19世紀には新しい元素の発見が相次ぎ、さらに光から元素を推定できる分光器が発明された。太陽光の分光から太陽には未知の元素「ヘリウム」がある可能性が示唆されていたが、1895年にウィリアム・ラムゼーがウラン鉱石から新しい元素を発見し、これがヘリウムであると同定した。この結論は、アリストテレス以来の第五元素(エーテル)説を葬り去り、地球も太陽も同じ物質から作られているということを証明した[73]。20世紀初頭にアルフレート・ヴェーゲナーが提唱した大陸移動説では、なぜその運動が起こるかを説明できなかった。しかし第二次世界大戦で発達した音波を使用する技術を用いた海底地形の調査を通じて大西洋の中央海嶺が発見され、さらにそこから両側に海洋底が広がっていることが判明した[74]。この発見を皮切りに様々な証拠が集められ、重力計測による大陸地殻と海洋地殻の存在、地震波計測による核とマントルの存在が明らかとなり[75]、1960年代中ごろにマントル対流と地殻のさまざまな運動が理論的に構築され、プレートテクトニクスの概念が生まれた[57]。これは1980年代頃までには大枠が出来上がり、さらに地震波トモグラフィーによるマントル構造の解析(マントルトモグラフィー)や対流状況とプレートの関連を解析(プルームテクトニクス)などへ研究段階は発展した[76]

地球を見る眼

月から撮影した地球

1957年の初の人工衛星の軌道投入[77]以来、地球を宇宙空間の衛星軌道上から観測する手法が発達した。1961年、ソビエト連邦ユーリイ・ガガーリン宇宙飛行を成功させ、全球写真は1968年にアポロ8号が撮影したものが公開された。宇宙から地球を観察分析する手法は多方面に渡って行われ、大気や気象、植生、海流や海水温度などの水状況、オゾンホールなど地球理解に寄与している[77]。プレートの移動や沈み込み観測にはGPSが利用されている[78]

宇宙探査機による太陽系の他の惑星探査は、地質学中心の地球物理学から比較惑星学そして惑星物理学へと地球理解の手法を発展させた。地球地殻上に存在する最古の地質は38億年前のものまでだったが、月を始めとする天体の詳細な分析は太陽系そして地球起源に関する情報を与えた。また、斉一説手段を取る地質学では得られない比較対象をもたらし、地球理解の深耕にも寄与した[79]

また、地殻を掘り進む研究も進んだ。モホロビチッチ不連続面を貫通し資料を得ようとする活動は1950年代からあり、1975年からは国際深海掘削計画が進め、2004年には統合国際深海掘削計画英語版 (IODP) が調印された。ここに日本での建造が進んでいた深海掘削船ちきゅう」が投入され、2012年のマントル到達を目標にしている[80]

注釈

  1. ^ 日本の計量法体系では、「日」は時間の単位ではなく、暦の単位と位置づけられている(日#時間の単位としての日)。

出典

[ヘルプ]
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 理科年表2014年版 天文部 pp. 78–79.
  2. ^ a b c d e f g h Dr. David R. Williams. “Earth Fact Sheet” (英語). NASA. 2014年6月28日閲覧。
  3. ^ a b c d Useful Constants(Updated February 13 2014)” (英語). International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). 2014年6月28日閲覧。
  4. ^ GRS 80地球楕円体による定義値
  5. ^ a b c GRS 80地球楕円体による誘導数値
  6. ^ 理科年表 2014年版 天文部 p. 77.
  7. ^ 国際層序委員会 (ICS) International Stratigraphic Chart (PDF) 閲覧2015-05-25
  8. ^ a b c d e f 広辞苑 第五版 p. 1706.
  9. ^ 特異な惑星・地球”. 岐阜大学教育学部地学教室. 2010年4月24日閲覧。[リンク切れ]
  10. ^ 黄河清 (2005年5月26日). “利玛窦对汉语的贡献(5)” (zh-cn). 中华网. 2016年8月20日閲覧。
  11. ^ 黄河清. ““天球”、“地球”、“月球”、“星球”考源” (zh-cn). 華語橋. 2017年9月7日閲覧。
  12. ^ “今而知地毬之永,大抵不过一万二千年而已……顾虚空界中非止一地毬也。”. 王韬. 《答强弱论》. 
  13. ^ “谈地球各国之幅员者,向以俄国第一, 英国第二, 中国第三, 美国第四, 巴西第五。”. 薛福成. 《出使四国日记·光绪十六年十一月二十五日》. 
  14. ^ 曹一 (2010). 由清代笔记看西方地圆说在中国传播困难之原因. 广西民族大学学报(自然科学版). p. 40-44. 
  15. ^ 邬国义 (2012). 《申报》初创:《地球说》的作者究竟是谁?. 华东师范大学学报. 
  16. ^ 陳 力衛「和製漢語と中国語」、『比較日本学教育研究センター研究年報』第8巻、2012年、 217-222頁。
  17. ^ 1956年、アメリカのパターソン (Patterson C.) によって、隕石中の鉛の同位体元素の測定(池谷仙之・北里洋著『地球生物学 —地球と生命の進化—』)東京大学出版会 2004年 32ページ。
  18. ^ 1969年、アポロ11号が持ち帰った月の石の最も古い放射年代値(池谷仙之・北里洋著『地球生物学 —地球と生命の進化—』)東京大学出版会 2004年 32ページ
  19. ^ 松井『地球』 pp. 81–96, 4. 地球の年齢
  20. ^ 「徹底図解 宇宙のしくみ」、新星出版社、2006年、p. 46.
  21. ^ 井田・小久保 pp. 10–13, 太陽系の特徴。
  22. ^ a b 大澤直 「Ⅰ.金属の科学 1.金属とは」『金属のおはなし』 日本規格協会、2008年(初刷2006年)、第一版第四刷、11–35。ISBN 978-4-542-90275-6
  23. ^ a b c d 理科年表 地学部
  24. ^ 「天文学入門 星とは何か」、丸善出版、p. 31. ISBN 978-4-621-08116-7
  25. ^ 恒星日 美星天文台
  26. ^ 『ニュートン』 pp. 150–151, 潮汐によって1日は長くなり、月は遠ざかる。
  27. ^ 「天文学入門 星とは何か」、丸善出版、p. 32. ISBN 978-4-621-08116-7.
  28. ^ Selected Astronomical Constants 1.5 Body Constants: Equatorial radius for Earth なお、この数値の詳細は、[1]を参照のこと。
  29. ^ Selected Astronomical Constants 3 Other Constants Earth, reciprocal of flattening (IERS 2010)
  30. ^ [2]
  31. ^ Maupertuis, P. L. (1738): La figure de la terre: déterminée par les observations de Messieurs de Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier, de l'Académie royale des Sciences, & de M. l'abbe Outhier, correspondant de la même académie, accompagnés de M. Celsius, professeur d'astronomie a Upsal, faites par ordre du Roy au cercle polaire, De l'Imprimerie Royale, Paris
  32. ^ T.レイ、T.C.ウォレス 『地震学 上巻』 柳谷俊訳、古今書院2002年ISBN 4-7722-3015-7
  33. ^ a b c d e f 松井『地球』 pp. 30–36, 1. 地球科学システム、3. 地圏
  34. ^ 福岡正人. “地球科学用語集【ま行】マントル”. 地球資源論研究室. 広島大学大学院総合科学研究科. 2010年4月18日閲覧。
  35. ^ M5.9 - south of Panama Archived 2015年12月22日, at the Wayback Machine.
  36. ^ 福岡正人. “地球科学用語集【か行】海洋性地殻”. 地球資源論研究室. 広島大学大学院総合科学研究科. 2010年4月18日閲覧。
  37. ^ 福岡正人. “地球科学用語集【た行】大陸地殻”. 地球資源論研究室. 広島大学大学院総合科学研究科. 2010年4月18日閲覧。
  38. ^ 松井『地球』 pp. 28–29, 1. 地球科学システム、3. 水圏。
  39. ^ a b 松井『地球』 pp. 52–55, 2. 地球環境問題、2.オゾン層の破壊
  40. ^ a b 松井『地球』 pp. 24–28, 1. 地球科学システム、2. 大気圏。
  41. ^ a b 松井『地球』 pp. 22–24, 1. 地球科学システム、1. 磁気圏。
  42. ^ 松井孝典ほか 『岩波講座地球惑星科学 1 地球惑星科学入門』 岩波書店1996年ISBN 4-00-010721-6
  43. ^ a b 理科年表 2014年版 天文部 p.82
  44. ^ a b c d e f g h 松井『惑星』 pp. 13–29, 1. 人類の住む星-地球-。
  45. ^ 井田・小久保 pp. 91–94, 地球と月の潮汐変化。
  46. ^ 井田・小久保 pp. 99–102, やさしい気候。
  47. ^ Mystery Mini Moons: How Many Does Earth Have? Discovery News
  48. ^ 2006 RH120 ( = 6R10DB9) (A second moon for the Earth?) Great Shefford Obsevatory
  49. ^ 理科年表2014年版 地学部 p. 583.
  50. ^ ニュートン (2011-10) p. 124, プラネット・アース 地熱の半分は、地球誕生のころのなごり
  51. ^ オレイニコフ p7-15 Ⅰ.地球進化を探る 1.地球の誕生をめぐって
  52. ^ 松井『地球』 pp. 154–168, 7. 太陽系起源論、1. 太陽系起源論。
  53. ^ a b 松井『地球』 pp. 97–118, 5. 地球の歴史。
  54. ^ a b c 松井『地球』 pp. 178–200, 8. 地球の起源と進化、1.大気・海洋の起源。
  55. ^ プレート・テクトニクスの始まり”. 岐阜大学教育学部地学教室. 2010年4月24日閲覧。[リンク切れ]
  56. ^ オレイニコフ p21-35Ⅰ.地球進化を探る 3.地球大気の形成
  57. ^ a b c 松井『地球』 pp. 61–80, 3. 地球圏の変動。
  58. ^ 『ニュートン』 pp. 38–39, 1.太陽系とは 地球のエネルギー収支
  59. ^ 『ニュートン』 pp. 40–43, 1.太陽系とは 太陽と地球大気、太陽と海洋循環
  60. ^ 星の生命居住可能領域、従来説より大きい可能性 仏研究 AFP通信、2013年12月13日、2014年2月27日観覧[要高次出典]
  61. ^ 20億年後「地球を継ぐ」のは微生物 AFP通信、2013年7月2日、7月6日観覧[要高次出典]
  62. ^ 発行者:田口恒雄 「惑星の顔を決める大気流出」『別冊 日経サイエンス 見えてきた太陽系の起源と進化』 日経サイエンス2009年、134–142。ISBN 978-4-532-51167-8
  63. ^ 大林太良ほか 『世界神話事典』 角川書店2005年、48頁。ISBN 4-06-149006-0
  64. ^ a b c d 村上 p189-201 14地球を測る
  65. ^ 村上 p79-93 6.天文学的モデル
  66. ^ 森毅 『数学の歴史』 講談社、1994年(初版1988年)、第十二刷、54頁。ISBN 4-06-158844-3
  67. ^ a b 村上 pp. 94–106, 7.西欧世界の成立
  68. ^ 岡崎勝世 『聖書vs.世界史』 講談社講談社現代新書〉、1996年、54–55。ISBN 4-06-149321-3
  69. ^ 増田義郎 『コロンブス』 岩波書店岩波新書〉、1979年、86頁。全国書誌番号:79031181OCLC 32004645
  70. ^ 村上 p120-132 9.コペルニクスの登場
  71. ^ 村上 pp. 133–147, 10.ケプラーの宇宙観
  72. ^ 村上 pp. 148–160, 11.ガリレオと望遠鏡
  73. ^ アイザック・アシモフ 『化学の歴史』 筑摩書房ちくま学芸文庫〉、2010年(初版:河出書房1967年)、23, 172–173, 179。ISBN 978-4-480-09282-3
  74. ^ 平ら pp. 18–28, I. プレートテクトニクスの創造 1.大陸移動説から海洋底拡大説へ
  75. ^ 平ら pp. 28–37, I. プレートテクトニクスの創造 2.モホール計画
  76. ^ 平ら pp. 122–136, IV. 新しい地球観の構築 3.地球システム科学への道のり
  77. ^ a b 塩谷雅人. “人工衛星からの地球環境モニタリング (PDF)”. 国立大学附属研究所・センター長会議. 2010年5月4日閲覧。
  78. ^ 平ら pp. 58–65, II. 日本列島とプレートの沈み込み 1.プレートの沈み込みと地震活動
  79. ^ 松井『地球』 pp. 120–125, 6. 比較惑星学、1. 比較惑星学とは。
  80. ^ 平ら pp. 137–192, V.「ちきゅう」の建造と運用

参考文献

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "地球", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

3D Maps - GIS - CityGML

3D,Landscape,Maps,Terrain,Profile,LIDAR,Earth,360 Grad,Panorama,GIS,generator,reality,online,Scenes,cartography,topology,Geo,ESRI,CityGML,KML