powered by CADENAS

Social Share

ルテチウム (19737 views - Periodic Table Of Elements)

ルテチウム (英: lutetium, lutecium) は原子番号71の元素。元素記号は Lu。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。ランタノイドの元素としては最も重い。4f軌道は全て占有されている。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は六方最密充填構造 (HCP)。比重は9.84、融点は1652 °C、沸点は3327 °C(融点、沸点とも異なる実験値あり)。 水にゆっくりと反応して溶け、酸に易溶。常温で空気中に置かれると表面が曇る。高温で酸化物 Lu2O3 となる。ハロゲンと簡単に反応する。化学的性質はイットリウムに似る。原子価は、+3価が唯一安定である。
Go to Article

ルテチウム

ルテチウム

イッテルビウム ルテチウム ハフニウム
Y

Lu

Lr
71Lu
外見
銀白色
一般特性
名称, 記号, 番号 ルテチウム, Lu, 71
分類 ランタノイド
, 周期, ブロック n/a, 6, d
原子量 174.9668(4)
電子配置 [Xe] 6s2 4f14 5d1
電子殻 2, 8, 18, 32, 9, 2(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 9.841 g/cm3
融点での液体密度 9.3 g/cm3
融点 1925 K, 1652 °C, 3006 °F
沸点 3675 K, 3402 °C, 6156 °F
融解熱 ca. 22 kJ/mol
蒸発熱 414 kJ/mol
熱容量 (25 °C) 26.86 J/(mol·K)
蒸気圧
圧力 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
温度 (K) 1906 2103 2346 (2653) (3072) (3663)
原子特性
酸化数 3(弱塩基性酸化物
電気陰性度 1.27(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 第1: 523.5 kJ/mol
第2: 1340 kJ/mol
第3: 2022.3 kJ/mol
原子半径 174 pm
共有結合半径 17 ± 8 pm
その他
結晶構造 六方晶系
磁性 常磁性[1]
電気抵抗率 (r.t.) (poly) 582 nΩ·m
熱伝導率 (300 K) 16.4 W/(m·K)
熱膨張率 (r.t.) (poly) 9.9 µm/(m·K)
ヤング率 68.6 GPa
剛性率 27.2 GPa
体積弾性率 47.6 GPa
ポアソン比 0.261
ビッカース硬度 1160 MPa
ブリネル硬度 893 MPa
CAS登録番号 7439-94-3
主な同位体
詳細はルテチウムの同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
173Lu syn 1.37 y ε 0.671 173Yb
174Lu syn 3.31 y ε 1.374 174Yb
175Lu 97.41 % 中性子104個で安定
176Lu 2.59 % 3.78 × 1010 y β- 1.193 176Hf

ルテチウム (: lutetium, lutecium) は原子番号71の元素元素記号Lu希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。ランタノイドの元素としては最も重い。4f軌道は全て占有されている。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は六方最密充填構造 (HCP)。比重は9.84、融点は1652 °C沸点は3327 °C(融点、沸点とも異なる実験値あり)。

水にゆっくりと反応して溶け、に易溶。常温で空気中に置かれると表面が曇る。高温で酸化物 Lu2O3 となる。ハロゲンと簡単に反応する。化学的性質はイットリウムに似る。原子価は、+3価が唯一安定である。

用途

ルテチウムの地殻内の天然存在比はと比べるとずっと多いが、プロメチウムを除くランタノイド中では最も少ない。酸化ルテチウムを添加することにより、これまでのセラミックスの耐熱性を高める研究や、ベータ線を利用した放射線治療への応用などの研究もなされているが、現在のところ実用段階にはいたっていない。

歴史

カール・ヴェルスバッハが1905年にスペクトル分析で Yb2O3 内に新元素を発見。2年後に単体分離。また、ジョルジュ・ユルバンが同年に単体分離。パリの古名ルテティア (lutetia) にちなんでユルバンが命名した。但し、ヴェルスバッハはカシオペイウム (cassiopeium) と名付けている。

同位体

ルテチウムは天然に2つの同位体が存在する(ルテチウム175、ルテチウム176)。ルテチウム176は半減期378億年の放射性同位元素であり、その半減期の長さから、数億〜数十億年単位の古い年代測定を必要とする地球惑星科学分野で利用され始めている。

出典



This article uses material from the Wikipedia article "ルテチウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry