Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (不明).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | ホルミウム, Ho, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 164.93032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Xe] 4f11 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 29, 8, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 8.79 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 8.34 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1734 K, 1461 °C, 2662 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 2993 K, 2720 °C, 4928 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 17.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 265 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 27.15 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 3(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.23(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 581.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1140 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 2204 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 176 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 192 ± 7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (r.t.) (poly) 814 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 16.2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (r.t.) (poly) 11.2 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 2760 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 64.8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 26.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 40.2 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッカース硬度 | 481 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 746 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-60-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はホルミウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホルミウム (英: holmium) は原子番号67の元素。元素記号は Ho。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。銀白色の金属で、常温、常圧での安定構造は六方最密充填構造 (HCP)。比重は8.80、融点は1461 °C、沸点は2600 °C(融点、沸点とも異なる実験値あり)。
空気中で表面が酸化され、高温下で全体が燃えて酸化物になる。水にゆっくりと溶ける。酸に易溶。ハロゲンと反応する。安定な原子価は3価。希土類金属で最大の磁気モーメントを持つ[1]。
希少で高価なこともあり、あまり利用されていないが、YAGレーザーの添加物として利用される。
1878年にマーク・ドラフォンテーヌとジャック・ソレのスイス人グループが、1879年にスウェーデン人のペール・テオドール・クレーベが各々独立に発見したが、完全な単体として得られたのは1911年である。なお、命名したのはクレーベであり、ストックホルムのラテン名 holmia が語源。
ウィキメディア・コモンズには、ホルミウムに関連するメディアがあります。 |
This article uses material from the Wikipedia article "ホルミウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry